Com mais de 25 anos de experiência na indústria da segurança, a DEKOM Video Security & Network GmbH é uma das principais empresas de tecnologia de videovigilância baseada em rede no mercado dos países de língua alemã. A distribuidora e integradora de sistemas com sede em Hamburgo também tem sido parceira da FLIR na Alemanha e na Áustria há mais de sete anos. Para Wolfgang Haack, CEO da DEKOM, trabalhar com a líder mundial em câmeras termográficas de segurança tem sido vantajoso e agradável.
A DEKOM emprega 36 especialistas em tecnologia de segurança, dos quais mais da metade trabalha com o aspecto técnico das instalações de segurança de vídeo: planejamento, gestão de projetos, configuração e suporte técnico. A DEKOM valoriza a qualidade do serviço em todas essas tarefas. Aproximadamente 80% dos negócios da DEKOM vêm de clientes industriais, embora a empresa também ofereça soluções semelhantes para aeroportos, portos, usinas de energia, subestações e muito mais.
Oferta de câmeras termográficas da FLIR
“Oferecemos todo o portfólio de soluções profissionais de segurança da FLIR, inclusive a FC-Series, a F-Series, a SR-Series, a PT-Series e a D-Series”, diz Wolfgang Haack. “Adicionamos recentemente as câmeras FLIR TCX Bullet e Mini Bullet ao nosso portfólio, que são inovações extremamente interessantes.” Além disso, a DEKOM Video Security & Network GmbH também oferece câmeras portáteis para uso pelas forças policiais.
“Fornecemos câmeras termográficas da FLIR há cerca de sete anos”, diz Wolfgang Haack. “Estávamos um pouco céticos no início porque as imagens termográficas eram uma tecnologia relativamente nova naquela época. Mas logo vimos que o potencial de demanda dessa tecnologia era enorme. Atualmente, a FLIR é a única marca de câmeras termográficas que propomos ativamente a nossos clientes. Os produtos da FLIR são sempre de alta qualidade, fáceis de instalar e configurar e, caso precisemos de suporte, a empresa está sempre pronta para ajudar.”

Câmeras da FLIR na segurança do perímetro da BASF

“O sistema de segurança do perímetro da sede da BASF precisava detectar todo e qualquer invasor, independentemente das condições de luz presentes”, explica Wolfgang Haack. “O perímetro do complexo é de cerca de 20 km e passa por tipos de terrenos diferentes. Colocamos câmeras FLIR SR-Series para substituir diretamente câmeras CCTV com luz visível, e o consumidor final ficou muito feliz. A FLIR também fez as entregas no prazo e tudo funcionou como planejado.”
FLIR Raven: Ferramenta de Planejamento de Local de Segurança Interativa em Tempo Real
A DEKOM Video Security & Network GmbH também costuma usar a Raven, a ferramenta de planejamento da FLIR para câmeras de segurança. Raven é uma ferramenta de planejamento de local de segurança termográfica baseada na web para as câmeras de segurança e termográficas de vigilância da FLIR. Ela pode lidar com até 50 câmeras ao mesmo tempo e tem a vantagem de mostrar o alcance e a localização de cada câmera especificada. A Raven usa o Google Maps para projetar um layout inteiro de câmeras e aplicativos de segurança. Ela mostra a área de cobertura de detecção, permitindo que você planeje quais câmeras devem ser instaladas e onde.
Parceria bem-sucedida
“Gostamos muito de colocar os produtos da FLIR no mercado”, diz Wolfgang Haack. “E a colaboração com a FLIR por meio de nosso contato dedicado lá, Bertrand Völckers, é excelente. Também tentamos passar tempo suficiente anunciando os produtos da FLIR e destacando suas inovações para nossos clientes. Em relação a isso, já destacamos a nova câmera FLIR FC-Series R, que não só pode ser usada na proteção do perímetro, mas também oferece recursos de medição de temperatura integrada e sem contato para detecção de incêndios, segurança e monitoramento térmico de subestações, descarte de resíduos e equipamentos valiosos.”