Segurança Infalível para o Perímetro da LUKOIL NEFTOCHIM BURGAS


A LUKOIL Neftochim Burgas, sediada na Bulgária, é a maior refinaria de petróleo do sudeste da Europa, processando 9,5 milhões de toneladas de óleo cru por ano. As unidades de produção de petróleo da Lukoil são essenciais para a economia búlgara, mas também representam um risco considerável. Para garantir que sua infraestrutura vital esteja a salvo de intrusos, a empresa pediu à FLIR Systems uma solução infalível para segurança do perímetro com base em câmeras termográficas.
“A Lukoil Neftochim Burgas é uma unidade estratégica para a Bulgária. Por isso, os requisitos de segurança são muito exigentes. Fazemos o que está ao nosso alcance para cumpri-los”, diz Petar Bakalov, Diretor Executivo da Lukom-A, a agência de segurança para a Lukoil na Bulgária.
Até pouco tempo atrás, a Lukoil usava dois sistemas independentes para a segurança do perímetro: duas cercas com sistemas de cabos sensores separadas por aproximadamente cinco metros de distância. Embora os resultados fossem bons, a instalação era muito cara, envolvendo escavação, cabeamento, câmeras de luz visível e iluminação para verificação visual do alvo detectado.
De acordo com Lyubomir Dimov, gerente de projetos da Lukom-A, a empresa passou a estudar soluções alternativas: “Decidimos tentar as câmeras termográficas porque elas nos oferecem a oportunidade de controlar o território inteiro com um número relativamente menor de câmeras. Quando alguma movimentação é detectada, um alarme é ativado na sala de controle. A diferença é que, com o sistema de cabos sensores, precisamos de cabos, iluminação por todo o perímetro e uma câmera de vídeo a cada 60 m, e tudo isso é mais caro e difícil de instalar. Com as câmeras termográficas, sempre vemos diretamente o que acontece, seja dia ou noite.”
A Lukoil descobriu o poder das imagens térmicas ao testar uma pequena instalação. A empresa aprendeu que não é só de noite que o desempenho das câmeras termográficas é melhor do que o das câmeras de luz visível – elas também são muito eficazes durante o dia.
Lyubomir Dimov: “Há três anos, decidimos instalar câmeras para vigiar uma tocha, uma instalação com alto risco de explosão. Pudemos realizar testes com uma câmera termográfica da FLIR e descobrimos que mesmo durante o dia, com uma câmera em cores comum, os intrusos podem passar despercebidos pela vegetação se vestirem roupas da mesma cor que a vegetação. As câmeras termográficas, em contrapartida, podem rastreá-los mesmo que eles se escondam atrás de arbustos. Isso realmente nos convenceu de que a tecnologia de imagens térmicas era o melhor caminho.”
Para a unidade petroquímica de Burgas, a Lukoil procurou a Telelink EAD, a maior distribuidora da FLIR na Bulgária e líder em integração de sistemas no sudeste da Europa, e sua parceira de integração de sistemas, a 2 Plus Bulgaria AD. Juntas, elas propuseram aliar as câmeras das séries FC e F da FLIR a um software avançado de análise de vídeo para conseguirem proteger melhor o perímetro.
Ivan Ilchev, técnico de sistemas na Telelink, comenta: “O sistema de cabos sensores que a Lukoil Neftochim está usando tem seus méritos, mas exige muita manutenção e tem uma taxa de alarmes falsos relativamente alta. Além disso, o sistema de câmeras CCTV de luz visível tem alguns inconvenientes. Considerando que a unidade da Lukoil tem um perímetro muito grande para vigiar (mais de 22 quilômetros), seriam necessárias mais de 400 câmeras CCTV tradicionais. Sabíamos, porém, que uma única câmera termográfica pode substituir facilmente seis ou sete câmeras CCTV de luz visível. Por isso, recomendamos à Lukoil que usasse câmeras termográficas da FLIR Systems aliadas à análise de vídeo avançada. Isso é chamado de ‘cerca térmica’, uma solução que acaba sendo muito econômica. O fantástico das câmeras termográficas é que podemos usá-las em praticamente qualquer condição: à noite, na neblina, à chuva e em ambientes adversos, como aqui, sem superfícies desimpedidas e com árvores e arbustos.”
Os benefícios são evidentes para a Lukoil Neftochim. O investimento em câmeras termográficas é muito menor do que o que seria feito em iluminação e câmeras de luz visível por todo o perímetro. Petyr Bakalov comenta: “As câmeras termográficas se mostraram a melhor solução para nós devido às especificidades da área protegida. A refinaria da Lukoil fica numa área sem iluminação e a maioria dos nossos problemas acontece à noite. Por isso, as câmeras termográficas são extremamente convenientes para nós.”
“O benefício mais importante é a confiabilidade das câmeras da FLIR: você pode ver o objeto de dia e à noite. Logo depois de instalar as câmeras termográficas, já conseguimos capturar dois grupos de intrusos que estavam tentando invadir o território da Lukoil para furtar sucata. Para mim, a FLIR é um dos melhores fornecedores de câmeras do mundo, e vou recomendá-la à nossa gestão para que essa cooperação se mantenha no futuro.”