68 câmeras termográficas da FLIR monitoram um perímetro de 14 km em torno de área residencial e comercial exclusiva. Se você busca luxo, exclusividade e segurança na área de Joanesburgo e Midrand, na África do Sul, o Waterfall Estates é o lugar que procura. Refinada, a nova área residencial e comercial oferece arquitetura sul-africana exclusiva, paisagismo nativo e segurança de ponta proporcionada por câmeras termográficas de segurança avançadas da FLIR Systems.
O condomínio Waterfall Estates foi concluído em maio de 2015 pela Century Property Developments. Além de proporcionar aos seus moradores um estilo de vida de enorme luxo, a grande meta do condomínio é oferecer, acima de tudo, a sensação de segurança. Nick Crow da Century Property Developments elabora: “A intenção é empregar sistemas de segurança com especificações avançadas como esse em todos os Century Estates. Um dos diferenciais dos nossos empreendimentos é o alto nível de segurança que oferecemos. Nossa missão é manter nossos moradores seguros, algo que temos o orgulho de estar conseguindo graças a instalações de segurança avançadas como esta.”
Solução de Segurança Avançada
Para garantir a segurança dos moradores, a empreiteira se concentrou em proteger as instalações, que contam com várias guaritas de acesso e um perímetro considerável em torno do empreendimento. Para proteger as áreas residenciais, solicitou-se que a empresa de integração de segurança 4C Technology elaborasse uma solução de monitoramento de segurança confiável que cobrisse o perímetro de 14 km e todas as oito guaritas de entrada e saída. De acordo com Paul Frewen, CEO da 4C Technology, o perímetro de 14 km apresentou vários desafios, o mais importante deles sendo o Rio Jukskei, que atravessa o empreendimento. A proteção da entrada e saída do rio, controlada a partir do empreendimento, foi especialmente desafiadora e exigiu medidas complementares para garantir que as áreas estivessem protegidas. A 4C optou por 98 câmeras no perímetro, uma combinação de câmeras termográficas e câmeras analógicas com iluminação infravermelha. No total, 68 câmeras termográficas da FLIR e 30 câmeras analógicas foram instaladas. As câmeras termográficas e analógicas foram usadas para monitorar o perímetro, enquanto câmeras de luz visível e controle de acesso servem como formas complementares de verificação nas entradas e saídas. Todas as câmeras no perímetro estão equipadas com análise de vídeo avançada e ligadas à sala de controle central, onde os operadores podem ver os eventos e tomar as medidas adequadas. Todas as gravações e análises são feitas na própria câmera, para que apenas as informações relevantes precisem ser transmitidas ao centro de comando, de modo a não sobrecarregar a rede IP. A distribuidora sul-africana da FLIR, Timeless Technologies, forneceu as câmeras termográficas e a análise de vídeo da FLIR. Quando um incidente ou evento é detectado pelas câmeras termográficas, o operador da sala de controle pode avaliar a situação e tomar as medidas adequadas.
Segurança de Perímetro com Bom Custo-benefício
Tinus Diedericks, CEO da Timeless Technologies, comenta a escolha de câmeras termográficas para o Waterfall Estates. “Proteger um perímetro desse porte representou um grande desafio. A empreiteira considerou várias opções, incluindo câmeras CCTV de luz visível, mas isso significaria colocar uma câmera a cada 70 metros. É por isso que eles optaram pelas câmeras termográficas da FLIR.”
De fato, as câmeras termográficas têm uma faixa de detecção muito mais ampla do que as câmeras de luz visível, além de dispensarem iluminação extra e as respectivas obras de instalação. As câmeras termográficas apresentam uma imagem baseada no calor que vem do ambiente, permitindo assim ver os intrusos à noite, durante o dia e em condições climáticas adversas, como tempestades. Graças ao baixo número de câmeras necessárias e à ausência de instalações para iluminação complementar, as câmeras termográficas se revelaram a escolha mais sensata e econômica para a segurança do perímetro e a detecção de intrusos. Paul Frewen, MD da 4C Technology, elabora: “A instalação das câmeras termográficas da FLIR foi a forma mais eficaz de detectar possíveis intrusos e permitir que os operadores da sala de controle tomassem decisões adequadas e rápidas para prevenir violações de segurança.”
Detecção Confiável em Todas as Condições
A 4C Technology optou pelas câmeras FC-Series S e SRSeries, as câmeras topo de gama da FLIR, que produzem as imagens com mais detalhamento e qualidade para uma detecção de intrusos nas condições ideais em ambientes desafiadores para a produção de imagens. “No momento da escolha, essas câmeras da FLIR se revelaram a solução mais avançada e confiável para a proteção do perímetro. Eles também testaram outras câmeras, mas a FLIR teve o melhor desempenho. A base de instalação gigante do produto e sua garantia de 10 anos também comprovaram que era a câmera certa para isso”, diz Tinus Diedericks. Para atender às especificidades do perímetro, foram escolhidas várias lentes. Para monitorar com eficiência a entrada e a saída de Waterfall Estates a partir do Rio Jukskei, foi escolhida uma lente de ângulo amplo que cobre toda a largura da entrada.
Empreendimento de Referência
“O que é extraordinário nesse projeto é que a empreiteira do Waterfall Estates optou logo de cara pela qualidade avançada da FLIR. Não foi um caso de upgrade de CCTV de luz visível para imagens térmicas”, diz Anel Steyn, Gerente Nacional de Marketing de Marca na Timeless Technologies. “Isso corrobora a importância da qualidade que a empreiteira associa a este projeto. Para a Timeless Technologies, o Waterfall Estates já foi uma referência valiosa para outros projetos de segurança de perímetro que desenvolvemos na África do Sul.”