Como aprimorar a detecção de invasão de perímetro com uma solução completa

O projeto de um sistema de detecção de invasão de perímetro (PIDS, perimeter intrusion detection system) requer capacitação. Clima inclemente, iluminação adversa, energia limitada e ambientes desafiadores são fatores que os integradores de sistemas devem eliminar escolhendo as tecnologias certas. Requerendo mais projeto técnico antecipado, as soluções completas são altamente eficazes em avançar a segurança geral do perímetro de um cliente e os esforços de dissuasão de crime. Essas soluções totais implementam diversos sensores e agregam da dos de diversos dispositivos de segurança para dar aos usuários finais uma compreensão mais holística das ameaças e das ferramentas para simplificar a resposta.

Aqui está uma visão de por que as soluções de ponta a ponta valem o investimento e como elas aprimoram a segurança de perímetro.

Maior flexibilidade

As soluções completas eliminam os sistemas de segurança isolados que não fazem interface uns com os outros. Em vez disso, essas soluções reúnem vídeo, análise, controle de acesso e áudio para maior conscientização situacional e controle total da segurança. As soluções completas permitem que a equipe de segurança implemente as principais soluções comprovadas da indústria. Essas podem ser uma solução de alto nível que aproveita um VMS de plataforma aberta e dispositivos de borda de diversos fabricantes especializados em certas tecnologias. Ou então, podem ser uma solução única de um único fabricante em que a solução utiliza todo o portfólio de tecnologias do fabricante. A FLIR está entre os principais fornecedores de solução que permitem que os clientes projetem os dois tipos de soluções de ponta a ponta.

 

Cobertura e visibilidade expandidas

Quando se trata de segurança de perímetro, os usuários finais precisam ser alertados ao primeiro sinal de aproximação de objeto ou pessoa suspeita. Uma solução completa atende a este objetivo integrando vários sensores para monitoramento expandido. Por exemplo, essas soluções podem integrar um radar com uma câmera térmica. Isso permite a detecção de invasão centenas de metros além da cerca e permite que os operadores tenham um aviso antecipado de qualquer atividade irregular.

 

Maior probabilidade de detecção

Como diz o ditado, dois são melhores do que um. O mesmo princípio é verdadeiro quando se trata de implementar sensores para detecção de invasão. Utilizando-se um radar com câmeras térmicas, aumenta-se substancialmente a precisão da detecção. Se os dois sensores alertarem sobre uma pessoa que cruze o perímetro, é provavelmente um alerta verdadeiro. Quando os clientes usam térmico e radar juntos, eles não apenas reduzem os falsos alarmes, mas também automatizam o rastreamento do alvo para uma melhor avaliação da ameaça.

 

Inteligência em tempo real aprimorada

Uma importante capacidade das soluções de segurança ponta a ponta é a de fornecer dados acionáveis ​​em tempo real. Executar análises — seja nos próprios dispositivos de borda ou por meio do VMS — é fundamental. Essas análises ajudam as equipes de segurança a entender a atividade em todo o local, identificar comportamentos incomuns e responder rapidamente quando algo parece suspeito, como movimentação em zonas restritas ou acesso fora do horário comercial.

 

Tempo de resposta mais curto

As soluções de completas oferecem à equipe de segurança mais ferramentas para responder a cenários de alto risco no caso de uma ameaça confirmada. Se um invasor violar o perímetro de uma usina elétrica, através do VMS um operador pode visualizar a posição do invasor em um mapa. O operador pode então iniciar um bloqueio para evitar que o invasor acesse qualquer porta próxima da instalação.

 

Relatórios completos

Para eventos de alarme, as soluções completas simplificam a geração de relatórios. Os operadores podem coletar evidências do incidente de diversos dispositivos. Tudo isso é embalado, baixado e enviado rapidamente para a polícia para ajudar na investigação.

 

 

 

Back to top