As câmeras termográficas FLIR Systems SR-100 reforçam a proteção do perímetro externo do aeroporto. O Aeroporto de Munique, oficialmente denominado Aeroporto Franz Josef Strauss, está localizado a 28 km a nordeste de Munique, na Alemanha. O Aeroporto de Munique é o segundo aeroporto mais movimentado da Alemanha em termos de tráfego de passageiros (34,5 milhões em 2008), estando atrás somente do Aeroporto Internacional de Frankfurt. Ele é o 7º maior aeroporto da Europa e ocupa o 28º lugar na lista dos mais movimentados do mundo.


A câmera FLIR Systems SR-100 (esquerda) é instalada em um mecanismo de panorâmica/inclinação juntamente com uma câmera CFTV. O sistema é instalado em postes existentes ao longo da pista. (Direita) Uma parte da sala de controle do Aeroporto de Munique.
Em poucos anos, o aeroporto de Munique tornou-se um dos principais centros de aviação da Europa. O local representa uma força motriz para empregos e crescimento na região, de modo que está se preparando para expandir ainda mais. Para aumentar a capacidade de 90 para 120 movimentos aéreos por hora, uma terceira pista foi projetada.
Em 2008, pelo quarto ano consecutivo, o Aeroporto de Munique foi considerado o vencedor do prêmio “Melhor Aeroporto da Europa” em uma pesquisa internacional conduzida com 8,2 milhões de passageiros no mundo todo. A pesquisa anual sobre aeroportos conduzida pela Skytrax, uma empresa independente de pesquisa do mercado de aviação com sede em Londres, é a maior pesquisa internacional de clientes sobre padrões de qualidade de aeroportos.
Os passageiros também classificaram Munique na quinta colocação do ranking mundial, estando atrás somente do hub da Ásia que é o Aeroporto Internacional de Hong Kong, do Aeroporto Changi de Singapura, do Aeroporto Internacional de Incheon, em Seul, e do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur no Skytrax World Airport Awards 2008.
Estar entre os 5 principais aeroportos do mundo significa que os passageiros internacionais atribuem uma classificação extremamente alta ao Aeroporto de Munique em relação a itens como tempo de espera antes do check-in e imigração, funcionários de restaurantes, assistentes de vendas… Provavelmente, a segurança não é um aspecto considerado pelos passageiros do aeroporto de Munique que participam da pesquisa. Os viajantes consideram óbvio que o aeroporto é um local no qual todas as precauções de segurança necessárias são tomadas.
Os passageiros que passam pelo aeroporto de Munique não precisam apenas se sentir seguros: eles devem estar seguros.