As vantagens tangíveis da FLIR Nexus

ignacio.jpgEmbora muitos profissionais de segurança estejam se tornando cada vez mais conscientes da FLIR Nexus, alguns permanecem incertos sobre as vantagens tangíveis que essa inovação avançada pode oferecer. Então, quem melhor para fornecer algumas percepções importantes do que o arquiteto de software de segurança da FLIR e o guru completo da Nexus, Ignacio Vilches Rojo?

FLIR Nexus: O que é e quais ganhos tangíveis ele fornece em aplicações de termografia?

Uma boa maneira de entender a FLIR Nexus é primeiro entender os desafios centrais que os gerentes de segurança enfrentam hoje. De acordo com Ignacio, o principal aqui é a necessidade de maior consciência situacional. “Isso inclui entender uma determinada circunstância, coletar e analisar informações relevantes e tomar decisões informadas para abordar possíveis riscos”, explica ele.

Ao pensar em um design convencional para segurança de perímetro, muitos esperam que o sistema inclua uma variedade de tecnologias de detecção e manuseio/processamento de dados.

A FLIR normalmente trabalha com os clientes para criar uma barreira virtual que compreende uma combinação de câmeras térmicas e de luz visível e radar, que são então acoplados à análise de detecção. Essas câmeras trabalham juntas, usando o Nexus como protocolo de comunicação e fornecem informações precisas para rastrear pessoas, animais ou veículos. Mas há um ponto-chave a considerar aqui:

“É a ação que segue uma violação de perímetro que determina como uma equipe de segurança deve responder. Infelizmente, é aqui que vemos lacunas nos projetos de sistemas de segurança, o que significa que o operador não tem total consciência situacional.”

Leitura da situação

O Nexus é um software e protocolo de comunicação proprietário que ajuda a preencher a lacuna entre dispositivos e sistemas, garantindo uma compreensão mais completa do ambiente fora e dentro de um perímetro de segurança.

Para executar um alto nível de consciência situacional, um cliente normalmente requer alguma forma de software avançado que coleta os geodados apresentados por diferentes sensores antes de coordenar as transferências adequadas à medida que o alvo se move. A FLIR Nexus atende a essa ambição de uma maneira diferente. Ele permite que os dispositivos de borda se comuniquem em um formato de servidor/cliente sem a necessidade de nenhum software ou servidor no meio, reduzindo o custo de propriedade.

Os dispositivos FLIR Nexus facilitam a instalação direta, já que todos os dispositivos de borda se comunicam em tempo real, exigindo apenas uma configuração simples.

“Quando combinada com nossa análise de câmera para detecção, a Nexus pode identificar, localizar e rastrear alvos na borda”, diz Ignacio. “À medida que uma ameaça potencial se move pela cena, os dispositivos habilitados para Nexus comunicam os geodados a outros dispositivos Nexus e fornecem transferências perfeitas para rastreamento contínuo. Essa capacidade garante que você tenha consciência situacional completa para tomar decisões informadas.”

Outra vantagem é que a Nexus permite que os clientes estendam sua cobertura em grandes áreas usando menos dispositivos, tornando o fornecimento de consciência situacional total muito mais acessível.

A diferença Nexus

A arquitetura modular da Nexus é um grande diferencial de mercado. Sua abordagem estratégica de blocos de construção forma uma solução de segurança robusta, multicamadas e totalmente integrada. Sempre empregar a mesma estrutura básica para ajudar a criar a solução ideal garante compatibilidade reversa, simplificando a tarefa de fazer adições ou alterações futuras, mesmo que ocorram muitos anos depois. Esse nível de preparação para o futuro garante que a Nexus mantenha suas consideráveis vantagens de capacidade.

“Ao combinar imagens de radar térmicas, visíveis e terrestres com a análise de classificação da FLIR, o Nexus multicamadas ajuda a detectar, identificar, rastrear e agir a longo alcance e em qualquer condição climática”, diz Ignacio. “Especialmente, você pode detectar ameaças em tempo real, o que é importante para uma resposta rápida e a capacidade de se adaptar continuamente diante de violações de segurança.”

Embora existam muitos outros protocolos de comunicação, alguns dos quais estão abertos, a maioria foi desenvolvida e definida antes da adoção generalizada de processos de termografia na arena de segurança. Naquela época, os desenvolvedores estavam se concentrando em câmeras de espectro visível.

“No momento, o Nexus é o único protocolo que permite o acesso a todos os diferentes recursos e configurações necessários para alcançar um alto nível de integração com os sensores FLIR, fornecendo a melhor imagem. Notavelmente, a câmera se torna um servidor por definição porque fornece funcionalidade que pode ser conectada e usada. Ele também se torna um cliente de outras câmeras usando o protocolo Nexus. Vejo isso como um diferencial adicional que nos permite realmente “explodir” os recursos da Nexus para uso pelas próprias câmeras, fornecendo acesso a um mundo totalmente novo de possibilidades.”

FLIR_Line_Ironbow.png

Elara-DX-6xx-Rx90-NEXUS-Bundle.png

Veja o pacote FLIR Nexus e saiba como ele pode melhorar a segurança do perímetro.

FLIR_Line_Ironbow.png

Uma sensação de espaço

Um bom exemplo envolve a integração do radar. Ao fornecer detecção de radares como pontos no espaço (latitude e longitude), torna-se possível mostrá-los em um mapa, apontar para eles com câmeras ou simplesmente fornecer alarmes, uma grande vantagem na segurança.

“Por que não criar uma ‘janela’ a partir de um vídeo e fazer com que os objetos apareçam no mundo real através de coordenadas de latitude e longitude”, explica Ignacio. “Ela exigia matemática avançada, e você precisa de uma boa calibração para garantir a precisão, mas usar o Nexus significa que um alvo no vídeo agora se torna um alvo no mundo real, onde as coisas acontecem e fazem sentido. Ver um objeto em um mapa significa realmente vê-lo se movendo em sua direção. Ela tem mais significado.”

Ele acrescenta: “Nexus é o software... é o protocolo... é uma maneira de trabalhar. É muito mais do que um tradutor, como algumas pessoas pensam, porque também fornece geodados. Claro o suficiente, softwares externos às vezes podem fornecer uma melhoria porque você pode ter um mapa enorme hospedando todos os vídeos. Não estamos tentando substituir isso pela Nexus, estamos simplesmente buscando melhorar a experiência do usuário em relação à consciência situacional, o que é um fator enorme para o mercado de segurança neste momento.”

A Nexus fornece um caminho claro para aprimorar o monitoramento e a análise de dados em tempo real, e a FLIR adotou a mesma abordagem por algum tempo.

“A Nexus suporta uma combinação de comunicação de perguntas e respostas juntamente com um fluxo paralelo de informações fornecidas de forma assíncrona. Portanto, os operadores do sistema recebem o status em tempo real do que está acontecendo, tudo graças à Nexus e à enorme quantidade de informações que ela oferece para cada dispositivo. Por exemplo, a Nexus fornece o campo de visão da câmera e a posição de sua panorâmica e inclinação em tempo real. Não é uma capacidade muito comum no mercado até agora, mas os criadores da Nexus quase 20 anos atrás eram visionários incríveis e podiam ver as necessidades futuras do mercado atual.”

Claro, há muitas maneiras diferentes de alcançar os mesmos resultados ou alarmes, mas a Nexus facilita isso.

“Para mim, o valor não é tanto o resultado, mas a facilidade de alcançar esse resultado”, diz Ignacio.

Impacto global

O impacto que a FLIR Nexus já está transmitindo nas imagens térmicas e na segurança operacional em aplicações globais é considerável.

“Somente a Nexus é capaz de fornecer a ampla variedade de recursos exigidos por todos os diferentes tipos de sensores”, diz Ignacio. “Os algoritmos FLIR fornecem aos clientes imagens nítidas e precisas, sem artefatos [recursos indesejados/espúrios] e que se adaptam continuamente à cena. É semelhante a um ser humano ajustando continuamente os valores para garantir que o sensor sempre gere a melhor imagem. O Nexus permite a configuração das configurações específicas necessárias para que esses algoritmos funcionem.”

A FLIR é uma das poucas empresas do mercado que fabrica sensores e dispositivos para todos os tipos de aplicações, integrando imagens inteligentes, tecnologias térmicas e visuais e análises avançadas para proteger pessoas, ativos e operações, de dia ou de noite, em qualquer condição. O protocolo Nexus exclusivo permite que os dispositivos da FLIR se comuniquem uns com os outros na borda em tempo real, fornecendo consciência situacional precisa.

Ignacio conclui: “Há uma abundância de opções disponíveis hoje quando se trata de análise. No entanto, pergunte a si mesmo se a análise realmente ajuda a proteger seu perímetro ou simplesmente gera alarmes incômodos que tornam a solução geral menos eficaz. Nossos dispositivos habilitados para Nexus ajudam você a criar uma solução simplificada a um custo menor, garantindo que as informações fornecidas ao operador sejam relevantes e precisas.”

Artigos Relacionados

O que é a FLIR Nexus e por que ela é importante?

Read more
Back to top