Empresas de mineração do continente africano vêm lutando com o problema da mineração ilegal há muitos anos. A batalha contra os mineradores artesanais, que entram ilicitamente em suas propriedades e comprometem a segurança do local, envolvia a busca infrutífera por soluções de segurança confiáveis e econômicas. Com a solução integral da Secu-Systems, especialista sul-africana em segurança, elas viram a luz no fim do túnel.
Cada vez mais, as empresas de mineração se deparam com falhas na segurança de suas propriedades. Os mineradores ilegais nem sempre compreendem os possíveis riscos do local e, por isso, frequentemente comprometem a segurança. Mas os problemas de segurança não são o único motivo do aumento da vigilância. Também é uma questão de perda de produtividade e lucro.

PT-602CZ
“Controlar a mineração ilegal é um dos maiores desafios nas minas. Não se trata só do furto de minérios preciosos: a mineração ilegal também é um risco à segurança, principalmente no caso dos grandes poços a céu aberto. Sem os equipamentos e proteções adequados, qualquer erro pode ser fatal, interrompendo a produção e possivelmente colocando em risco os mineradores contratados”, diz o fundador da Secu-Systems, Charles Harrison.
Monitoramento de segurança para áreas amplas
Especializada em segurança, a Secu-Systems, sediada em Joanesburgo, na África do Sul, foi procurada para desenvolver uma solução para o problema de segurança de duas unidades-piloto na Tanzânia. Assim, a empresa desenvolveu um sistema de segurança robusto, móvel e extremamente avançado que se baseia no uso de câmeras termográficas com panorâmica/inclinação da FLIR.
“O grande porte dessas minas representa um problema de segurança grave”, diz Charles Harrison. “Colocar cercas ao redor de tudo seria um investimento enorme. Por isso, nosso cliente chegou a tentar usar balões equipados com monitoramento de segurança para vigiar toda a mina. Mas essa abordagem se revelou ineficaz devido às tempestades frequentes que essa área em particular tem enfrentado. É por isso que a solução terrestre foi uma opção melhor.”
Sistema de segurança auto-sustentado
Em vez de optar pelas cercas, a Secu-Systems desenvolveu um sistema auto-sustentado especialmente para regiões remotas sem infraestrutura de suporte. O sistema é composto por um contêiner móvel e sem fio de 20 pés, que abriga com segurança todo o equipamento periférico de intrusão e detecção, incluindo detectores de infravermelho passivos e externos, sistemas com gás pimenta de alta pressão que são acionados mediante a ativação dos sistemas de segurança ou detonados remotamente mediante verificação, além de uma câmera termográfica PT-602CZ com panorâmica/inclinação que pode detectar movimentos dentro de um raio de 6 km a nível nominal do solo.
A FLIR PT-602CZ é uma câmera termográfica de segurança que oferece excelente detecção e vigilância de intrusão de longo alcance no perímetro, seja de noite ou de dia. A solução da Secu-Systems já se revelou bem-sucedida em um dos maiores produtores de ouro do mundo, uma mina na Tanzânia. Assim que a solução da Secu-Systems foi instalada e ficou operacional, os resultados foram imediatos, revelando a quantidade de mineradores ilegais que adentravam o local todos os dias. O número de prisões semanais chegou a surpreendentes 75-100.
Charles Harrison: “O índice de captura de intrusos melhorou e o risco para os funcionários da segurança diminuiu. Além disso, como todos os vídeos ficam gravados, o cliente pode garantir que o incidente inteiro – desde a captura até à entrega do intruso às autoridades – foi tratado estritamente de acordo com a política de segurança.”
As câmeras de streaming podem detectar facilmente movimentos de até 4 pixels. As soluções em contêiner com especificações militares são totalmente equipadas com sua própria reticulação de energia, o que inclui painéis solares montados na parte superior do contêiner e bancos de bateria instalados dentro do contêiner. O sistema permite comunicação sem fio com uma sala de controle centralizada. As instalações existentes têm uma ligação sem fio de 36 km que permite total vigilância e controle.
Consciência situacional 360°
Além de fornecer às minas uma consciência situacional de 360° completa, o sistema desenvolvido pela Secu-Systems é uma abordagem radicalmente nova se comparada à prática comum de instalações de segurança em cercas no perímetro. “Os sistemas convencionais de segurança do perímetro geram um alerta quando o perímetro é invadido mas, assim que os invasores entram, pode ser difícil encontrá-los”, diz Charles Harrison. “A solução da Secu-Systems oferece consciência situacional completa e tranquilidade, além de permitir a imposição de decisões de controle importantes.”
“A FLIR PT-602CZ permitiu que desenvolvêssemos uma solução capaz de substituir entre vinte e quarenta câmeras de segurança no perímetro”, diz Charles Harrison. “Isso faz dela uma solução ideal e econômica para as empresas de mineração que precisam monitorar remotamente áreas enormes.”
“Não existe câmera termográfica que se compare à FLIR PT-602CZ”, diz Harrison. “A câmera apresenta excelente qualidade de imagem e resultados de detecção, mesmo nas geografias adversas e irregulares que enfrentamos. Os comentários dos nossos primeiros usuários finais têm sido espantosos.”
As imagens exibidas podem não representar a resolução real da câmera mostrada. Imagens meramente ilustrativas.