Maior segurança e eficiência nos cruzamentos com as soluções ITS da FLIR

Todos os anos, aproximadamente 1,24 milhão de pessoas morrem no mundo todo devido a acidentes de trânsito. E o mais preocupante é que quase metade dessas mortes envolvem os usuários mais vulneráveis no trânsito: motociclistas, ciclistas e pedestres. Tornar as vias mais seguras para pedestres e diminuir o congestionamento urbano são objetivos importantes para os planejadores urbanos, e os sensores de imagens térmicas da FLIR permitem que as cidades implementem mudanças imediatas nos cruzamentos e coletem dados para suporte do planejamento a longo prazo das infraestruturas.

Priorização na travessia de pedestres e ciclistas

Andar, pedalar e usar transportes públicos reduzem o congestionamento do tráfego e a poluição do ar nas cidades. Através da priorização de travessias para pedestres, as cidades encorajam as pessoas a usarem esses métodos saudáveis de transporte. Priorizar faixas de pedestres significa dar um passo à frente para aumentar a segurança e diminuir o tempo de espera. No entanto, os atuais sistemas com botões de pressão possuem algumas desvantagens que podem atrapalhar esses objetivos.

Primeiramente, os ciclistas que precisam atravessar a rua normalmente não usam os botões de pressão, já que a altura destes foi projetada para pedestres e isso não é prático para uma pessoa em uma bicicleta. Os próprios pedestres, muitas vezes, não esperam o sinal fechar para os veículos se eles virem uma brecha no trânsito; esse comportamento resulta no uso inadequado das faixas de pedestres e maior tempo parado para os carros o que, por sua vez, aumenta a poluição do ar.

its-trafione-screenshots.jpg

TrafiOne da FLIR  utiliza imagens térmicas e tecnologia Wi-Fi para adaptar sinais de trânsito com base na detecção da presença de veículos, bicicletas e pedestres.

A detecção térmica de pedestres e ciclistas permite um controle automático do tráfego sem necessidade de botões de pressão físicos. As câmeras termográficas da FLIR conseguem detectar pessoas e ciclistas 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todas as condições meteorológicas e de iluminação, ou seja, são ideais para adaptar os controles dos semáforos e priorizar a travessia de pedestres durante os horários de pico e cancelar os sinais para a faixa de pedestres, se o pedestre já tiver atravessado.

Utilização de dados para aumentar a segurança do pedestre

Aumentar a visibilidade do pedestre com sinais de advertência dinâmicos (luz intermitente, por exemplo) ajuda a alertar os motoristas que alguém está atravessando, especialmente motoristas distraídos ou que não consigam ver a faixa de pedestres. Para que os planejadores das cidades saibam quais faixas de pedestres precisam de mais visibilidade, as câmeras da FLIR conseguem coletar dados sobre o comportamento dos veículos e dos pedestres nos cruzamentos e monitorar o fluxo de pessoas ao longo do tempo.  

traficam2-intersection-control_1.jpg

O FLIR ThermiCam2 V2X coleta dados sobre os veículos, pedestres e ciclistas e envia essas informações para a infraestrutura ou para veículos equipados com tecnologia V2X.

Coleta de dados e detecção em tempo real para aumentar a eficiência do tráfego

A coleta de dados de tráfego não serve apenas para aumentar a segurança do pedestre, ela também faz com que os cruzamentos sejam mais eficientes de um modo geral. Um método de coleta de dados comum é o uso de laços indutivos sob o pavimento que detectam quando um veículo passa; no entanto, esse método apresenta diversas limitações, já que esses laços são difíceis de instalar e precisam ser substituídos a cada 3 a 5 anos.

A detecção acima do solo com câmeras termográficas é uma alternativa adaptável para a detecção com laços indutivos. As câmeras da FLIR são fáceis de instalar na infraestrutura existente e fornecem uma visão total de um cruzamento. Esses recursos permitem que as cidades otimizem o controle dos semáforos em tempo real e coletem dados para análise e planejamento do tráfego.

V2X, a tecnologia do futuro

V2X significa comunicação “veículo-com-tudo” (do inglês “vechicle-to-everything”), e esta tecnologia oferece novas oportunidades para aumentar a segurança nos cruzamentos. As soluções da FLIR são desenvolvidas com a tecnologia V2I, “veículo-com-infraestrutura” (do inglês “vehicle-to-infrastructure”), em mente, fazendo com que os softwares e hardwares sejam compatíveis com essas soluções conforme elas são adotadas no futuro.

its-trafisense-thermal-lights.jpg

FLIR TrafiSense detecta veículos e bicicletas nos cruzamentos ou perto deles, permitindo um controle mais dinâmico dos semáforos.

Enquanto muitas soluções V2X para evitar acidentes exigem que a tecnologia seja colocada em todos ou na maior parte dos veículos nas vias urbanas, as cidades podem, mesmo assim, aproveitar essa tecnologia de outras formas igualmente importantes. Os veículos de transporte público e de emergência podem ter um sistema de bordo instalado que se comunica com os controles dos semáforos, permitindo que os transportes públicos sejam priorizados se um ônibus estiver atrasado, ou abrindo o caminho para uma ambulância.

As cidades do futuro precisarão de soluções do futuro: sensores que se comunicam entre si, analisam dados para melhorar o trânsito e fornecem cobertura 24 horas por dia, 7 dias por semana para diminuir o número de acidentes de trânsito. Os sensores térmicos trabalham dia e noite sob qualquer condição meteorológica, conseguem identificar pedestres, ciclistas e veículos a longas distâncias, e são fáceis de configurar e instalar. Saiba mais sobre as soluções da FLIR para o tráfego.

Back to top