As estatísticas de congestionamento da cidade de Moscou não são animadoras, para dizer o mínimo. Para enfrentar o problema de congestionamento pesado, a cidade de Moscou recentemente iniciou o desenvolvimento de um Sistema de Transporte Inteligente. Para aliviar os fluxos de tráfego nos cruzamentos sinalizados, Moscou recorreu à qualificação da FLIR Systems. Mais de 3.000 sensores de presença de veículos TrafiCam x-stream garantem que os ciclos dos sinais de trânsito são adaptados ao tráfego real.
Moscou está entre os maiores centros urbanos da Europa com até 16 milhões de pessoas durante o dia, e um grande número de carros (aproximadamente 6 milhões), este último crescendo rapidamente. Isto resulta em uma enorme densidade de tráfego. Recentemente, a cidade de Moscou foi classificada como a número um no índice de congestionamentos das maiores cidades do mundo. O tempo médio necessário para sair de um ponto a outro durante o horário de rush não só aumenta, como Moscou também tem a maior porcentagem de atrasos em comparação com outras cidades, e Istambul, Varsóvia e Marselha são as outras três cidades mais congestionadas depois da capital Russa.

Mais de 3.000 sensores de presença de veículos TrafiCam x-stream serão instalados em várias junções de ruas movimentadas controladas por sinais de trânsito.
Para enfrentar esse problema, as autoridades da cidade de Moscou ordenaram a criação do ITS Moscou, um projeto conjunto entre o governo federal e os agentes da cidade com o objetivo de combater os congestionamentos na cidade. Aproximadamente 200 milhões de euros foram planejados como investimento no ITS como parte do projeto, e espera-se que ele dure até 2015. O ITS Moscou inclui o desenvolvimento e manutenção de um Sistema de Transporte Inteligente (ITS) que deve reduzir os principais problemas de transporte e congestionamento em Moscou. Os agentes esperam que o sistema reduza o tráfego em mais de 20 porcento.
Cruzamentos inteligentes
Uma parte importante do programa ITS Moscou é a criação dos chamados cruzamentos inteligentes, onde sensores inteligentes da FLIR Systems estão monitorando o tráfego da cidade. Mais de 3.000 sensores de presença de veículos TrafiCam x-stream serão instalados em várias junções de ruas movimentadas controladas por sinais de trânsito. Com quatro unidades de sensores TrafiCam x-stream por cruzamento, a tecnologia da FLIR atende à operação eficiente de mais de 750 intersecções. Ao detectar os veículos em espera e que se aproximam, essas câmeras completas inteligentes serão usadas na otimização da temporização de sinais de trânsito. Assim, os sensores TrafiCam x-stream da FLIR ajudarão a reduzir os tempos de espera nos semáforos. “Baseado nas informações recebidas dos sensores TrafiCam x-stream, esse sistema de ponta pode alterar os ciclos dos sinais de trânsito em tempo real para responder as condições variáveis de tráfego”, disse Artem Kryvobok, Gerente de Desenvolvimento de Negócios Internacionais da FLIR Systems. “Assim que estiverem totalmente operacionais, espera-se que a quantidade total de sensores FLIR reduza significantemente os tempos de espera nos sinais de trânsito de Moscou”.
O sensor de presença de veículos TrafiCam x-stream combina uma câmera CMOS e um detector de vídeo, tudo em um só equipamento. O sensor integrado é uma solução acessível para a detecção e o monitoramento de veículos parados nos cruzamentos sinalizados. Através de saídas de detecção ou do protocolo IP, as informações de presença de veículos são transmitidas ao controlador de tráfego de modo que a temporização do semáforo possa ser ajustada de forma dinâmica. Desta forma, é reduzido o tempo de espera do veículo nos semáforos e os fluxos de tráfego são otimizados. Os sensores inteligentes TrafiCam x-stream são uma alternativa confiável aos laços indutivos. A TrafiCam Series da FLIR permite aos operadores de tráfego posicionar e verificar de maneira exata as zonas de detecção de presença de veículos. Como estas zonas são exibidas em uma imagem de vídeo, é possível reposicioná-las facilmente em caso de mudança de situações de tráfego.

O TrafiCam x-stream é um dispositivo endereçável por IP que fornece streaming de vídeo colorido MPEG-4 ou H.264 em taxa de quadro completo ao centro de controle para vigilância geral de cruzamento.
Melhor desempenho
“Um projeto piloto com os sensores TrafiCam x-stream da FLIR Systems já foi executado nas ruas de Moscou em 2012”, disse Artem Kryvobok. “Depois de uma avaliação completa pelas autoridades do projeto, o TrafiCam x-stream foi classificado como a melhor solução tecnológica. O sensor FLIR conseguiu fornecer bons resultados de detecção, mesmo nas condições altamente poluídas de Moscou. Devido ao alto grau de emissões dos veículos, as lentes das câmeras de tráfego ficam sujas, o que coloca em risco a detecção. Felizmente, o TrafiCam x-stream não apresentou nenhum problema”. As autoridades da Cidade de Moscou também ficaram satisfeitas com a habilidade de visualizar os streams da câmera na sala de controle de gerenciamento de tráfego. O TrafiCam x-stream é um dispositivo endereçável por IP que fornece streaming de vídeo colorido MPEG-4 ou H.264 em taxa de quadro completo ao centro de controle para vigilância geral de cruzamento. Uma interface web amigável permite aos operadores da sala de controle gerenciar as fontes de vídeo online.