Por Que Medir a Temperatura?

Infravermelho e Medição de Temperatura

Às vezes, encontrar um problema com uma câmera de infravermelho pode não ser o suficiente. Na verdade, uma imagem de câmera de infravermelho sozinha sem medições precisas da temperatura diz muito pouco sobre a condição de uma conexão elétrica ou de uma peça mecânica desgastada. Muitos aparelhos elétricos funcionam sem problemas em temperaturas significantemente maiores que a ambiente. Uma imagem de infravermelho sem medição pode ser interpretada de maneira equivocada, já que pode sugerir visualmente um problema que não existe.

Manutenção Preventiva

As câmeras de infravermelho com medição de temperatura incorporada permitem que os profissionais encarregados da manutenção preditiva tomem decisões mais conscientes sobre a condição operacional dos dispositivos elétricos e mecânicos. As medições de temperatura podem ser comparadas ao histórico de temperaturas operacionais ou às leituras de infravermelho de equipamentos semelhantes ao mesmo tempo, para determinar se um aumento significativo de temperatura comprometerá a confiabilidade ou a segurança da fábrica.

Termômetros de Infravermelho x Câmeras Termográficas

Os termômetros de infravermelho são confiáveis e muito úteis para leituras de temperatura em pontos únicos, mas, para grandes áreas, é fácil perder pontos críticos, como vazamentos, áreas com isolamento insuficiente ou com infiltração de água.

Uma câmera termográfica da FLIR pode analisar prédios inteiros, bem como instalações de aquecimento e de HVAC. Com ela, você nunca perderá uma área com potencial para problemas, independentemente do tamanho.

Encontre Problemas com Mais Rapidez, Facilidade e Extrema Precisão

É fácil perder um problema crítico em um edifício se você usa somente um termômetro de infravermelho de ponto único. A câmera termográfica da FLIR fornecerá a você uma visão total da situação e informações instantâneas de diagnóstico. Além de localizar um problema de construção em um edifício, ela também mostrará toda a sua extensão.

Back to top