Sistemas de armazenamento de energia da bateria

Por que as câmeras termográficas FLIR são a escolha ideal para detecção precoce de incêndios em locais BESS

Os sistemas de armazenamento de energia por bateria (BESS) são componentes essenciais da infraestrutura de energia atual, facilitando o armazenamento e a distribuição de eletricidade para equilibrar efetivamente a oferta e a demanda e garantir a estabilidade da rede. Normalmente alojados em grandes contêineres externos contendo pilhas de células de bateria, esses sistemas de bateria estão se tornando mais seguros, estáveis e confiáveis a cada geração.

Ainda há potencial para flutuações críticas de temperatura que podem levar a incêndios. A vigilância é vital, assim como os sistemas de sensores térmicos projetados para detectar sinais de danos ou falhas que muitas vezes precedem incêndios.

Qual é a preocupação de segurança?

Os operadores do local da bateria estão particularmente preocupados com o fuga térmica, que pode ocorrer quando as temperaturas em uma célula da bateria subitamente aumentam e se espalham para outras células, potencialmente levando a incêndios e à liberação de gases nocivos. Considerando o quanto essas unidades estão acondicionadas, apenas um superaquecimento devido a uma falha, dano ou impacto pode criar uma cascata devastadora dentro da unidade, limpando todos os ativos em um incêndio que pode durar dias.

Incêndios BESS no local demonstram que a vigilância é vital

Vários incidentes nas unidades da BESS em 2024-2025 ressaltam o requisito fundamental para o monitoramento robusto de fuga térmica. Por exemplo, um incêndio considerável ocorreu na instalação de armazenamento de energia de Vistra, perto de Santa Cruz, Califórnia, em janeiro de 2025. 

O incêndio liberou gases tóxicos, forçando a evacuação de 1.500 residentes. E era desafiador extinguir devido à natureza das baterias de íons de lítio, que podem explodir quando colocadas em contato com a água e podem reacendir em altas temperaturas. Entre os gases tóxicos que podem ser liberados em um incêndio BESS está o gás fluoreto de hidrogênio, que os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA listam como irritante para os olhos, nariz, boca, garganta e pulmões.


 

Por que os proprietários de instalações BESS precisam de soluções de imagens térmicas mais rápidas

Para mitigar os riscos para as instalações da BESS, a Flir oferece câmeras termográficas de última geração personalizáveis para o tamanho e a complexidade do local, oferece plataformas abertas para fácil integração e inclui software integrado para análise térmica avançada e alarmes em possíveis pontos quentes.

R PTZ™ Série FH

R PTZ™ Série FH

Câmera multiespectral com panorâmica, inclinação e zoom, para detecção de incêndio e monitoramento dos limites de temperatura da superfície

Sensor inteligente avançado Flir A500f/A700f

Sensor inteligente avançado Flir A500f/A700f

Câmera termográfica de montagem fixa para monitoramento das condições e prevenção de incêndios

Sensor inteligente Flir A50/A70

Sensor inteligente Flir A50/A70

Câmeras termográficas de montagem fixa

 

Solicite informações

Optar

Ao enviar, você concorda com a política de privacidade e a política de cookies da FLIR.