MONITORAMENTO CONTÍNUO

Soluções de Imagens Térmicas para Data Centers

As equipes de manutenção de data centers têm uma grande participação na proteção dos recursos críticos dos quais clientes e empresas dependem. Felizmente, eles têm uma arma secreta que lhes permite detectar problemas em um estágio inicial antes que se transformem em grandes problemas: Imagens térmicas mais rápidas.

O desafio de manter o tempo de atividade

A garantia do tempo de atividade tornou-se cada vez mais complexa para data centers. Com tanta infraestrutura mecânica, elétrica e eletrônica sob o mesmo teto, o superaquecimento é uma grande preocupação, não apenas porque a infraestrutura não está usando a energia de forma eficiente, mas também porque o superaquecimento pode causar um desligamento completo dos servidores, afetando usuários em todo o mundo ou até mesmo perda de dados ou equipamentos. 

Monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana para sistemas críticos

Muitos sistemas críticos para a operação do data center aquecem antes de falharem. A temperatura é um indicador importante do consumo de energia e da operação do equipamento, e é por isso que o monitoramento contínuo de sistemas elétricos e mecânicos com uma câmera termográfica pode ser ideal para encontrar falhas que aumentem o consumo de energia ou possam levar a falhas de sistemas elétricos, equipamentos de resfriamento ou hardware de computação.
80 deg 1.jpg
Câmeras termográficas de montagem fixa

Sensor inteligente Flir A50/A70

Sistemas HVAC e de resfriamento

Para funcionar de forma suave e eficiente, os data centers precisam de condições perfeitamente refrigeradas a ar. Os data centers normalmente usam um princípio de layout de corredor quente/corredor frio. Os racks de servidores são alinhados em corredores com os lados dianteiros voltados um para o outro. Os corredores frios obtêm ar frio diretamente da unidade de ar condicionado da sala de computadores (Computer Room Air-Conditioning, CRAC) a partir da parte inferior do piso elevado. O ar frio resfria os servidores nos racks. Enquanto isso, as costas dos servidores ventilam o ar quente no corredor quente, que então retorna para a unidade CRAC.
data center cooling.png
Câmera Termográfica para Monitoramento Contínuo de Condição e Segurança

Flir AX8

Detecção precoce de incêndios

Embora os incêndios em data centers sejam relativamente raros, eles podem ter um impacto devastador. Os data centers podem estar equipados com alarmes de incêndio e sistemas de combate a incêndios, mas quando um incêndio começa, os danos aos ativos são quase certos. As câmeras termográficas fixas podem identificar pontos quentes antes que se incendeiem e fornecer uma resposta de alerta precoce para evitar um incêndio destrutivo completo antes que os ativos sejam danificados ou a segurança seja comprometida.
Saiba mais sobre a detecção precoce de incêndios
Fig_03-data center.jpg
Câmera termográfica de montagem fixa para monitoramento das condições e prevenção de incêndios

Sensor inteligente avançado Flir A500f/A700f

Segurança física

As câmeras termográficas também ajudam a proteger o perímetro físico dos data centers contra invasores ou invasores indesejados. Esses sistemas oferecem alto contraste, alta resolução e longas faixas de detecção que podem ser vistas na maioria das condições climáticas adversas, como chuva leve, neblina, fumaça ou escuridão total. Quando integrados à análise de vídeo, os operadores remotos podem revisar fluxos de vídeo térmicos e visíveis para melhor verificação de alarme e identificação de intrusos.

 

 

Solicite informações

Optar

Ao enviar, você concorda com a política de privacidade e a política de cookies da FLIR.