Soluções Industriais Flir

Soluções de monitoramento e inspeção para a indústria de fabricação automotiva

O setor de fabricação automotiva exige altos padrões de qualidade, precisão e eficiência. As soluções avançadas da Flir ajudam os fabricantes a atender a essas demandas, abordando desafios comuns com tecnologia de ponta para garantia de qualidade, controle de processo, monitoramento de condições e detecção de vazamentos de ar/gás. Explore nossas soluções abrangentes projetadas para aprimorar seus processos de produção e garantir a integridade do produto.

Nossas soluções para o setor de fabricação automotiva

Detecção de vazamentos de ar e gás para fabricantes automotivos

A tecnologia de detecção acústica da Flir identifica vazamentos com precisão, garantindo reparos oportunos e mantendo a eficiência operacional. Os usos comuns incluem a detecção de vazamentos em sistemas pneumáticos, sistemas de escapamento e unidades de ar condicionado.

Saiba como

Monitoramento de condições para fabricantes automotivos

As soluções de monitoramento de condições da Flir fornecem monitoramento contínuo para detectar possíveis problemas precocemente, permitindo manutenção oportuna e reduzindo o tempo de inatividade. As aplicações incluem o monitoramento da integridade de braços robóticos, sistemas de transporte e outras máquinas críticas.

Saiba como

Controle de processo para fabricantes automotivos

A otimização dos processos de produção para reduzir o desperdício e melhorar a eficiência é essencial na fabricação automotiva. As tecnologias de controle de processo da Flir oferecem monitoramento e análise de dados em tempo real para simplificar as operações e minimizar o desperdício. Isso inclui o monitoramento das linhas de montagem, garantindo o manuseio adequado do material e verificando a precisão dos sistemas automatizados.

Saiba como

Garantia de qualidade para fabricantes automotivos

Detectar cola clara ou preta em superfícies escuras é difícil com câmeras de luz visível. As câmeras termográficas de automação Flir superam esse desafio verificando com precisão a colocação de esferas de cola, detectando lacunas e confirmando os limites de temperatura adequados. Eles também suportam processos avançados de colagem de adesivos, como aquecimento por indução, um método cada vez mais vital na indústria automotiva.

Saiba como

Early Fire Detection for Automotive Manufacturers

The risk of fire at an automotive plant stems not only from the heat-producing activities such as welding and plastic extrusion but also from flammable materials, combustive dust, and failures in the electrical and mechanical systems that keep the plant running. Installing Flir fixed thermal imaging cameras to monitor production 24/7 can spot rising heat before it breaks into fire—or catch faulty systems before they dangerously overheat.

Saiba como

Soluções de fabricação automotiva Flir em ação

Escolhendo uma câmera

A melhor câmera termográfica para mecânicos automotivos

Leia mais
Estudo de caso

As Câmeras Termográficas da FLIR Ajudam a Garantir a Qualidade Constante dos Automóveis da FIAT

Leia mais
Estudo de caso

Câmeras Termográficas de Alta Velocidade da FLIR Monitoram a Qualidade do Aço Bruto no Setor Automotivo

Leia mais
Estudo de caso

Estudo de Caso: Combate a vazamentos de ar comprimido na fabricação de peças automotivas com imagens acústicas

Leia mais
Estudo de caso

Os Controles Automáticos de Qualidade com a FLIR A310 Garantem que os Automóveis Produzidos na Ford Genk Funcionam Perfeitamente

Leia mais

 

Produtos recomendados para fabricação automotiva

Flir One® Pro

Flir One® Pro

FLIR E8 Pro

FLIR E8 Pro

Streaming de imagens Flir A50 e A70

Streaming de imagens Flir A50 e A70

Flir Si2-Pro™

Flir Si2-Pro™

 

Solicite informações

Optar

Ao enviar, você concorda com a política de privacidade e a política de cookies da FLIR.

Soluções específicas do setor

Como a Flir pode ajudar sua empresa