Extech revela nova linha de ferramentas de teste e medição: Combinando valor excepcional com segurança aprimorada

Em um empolgante anúncio para profissionais dos setores elétrico, AVAC e industrial, a Extech acaba de lançar sua nova série de ferramentas de medição. O lançamento inclui a avançada série EX de multímetros e alicates amperímetros, o inovador monitor de qualidade do ar IAQ320 e os versáteis boroscópios BR450W. Essas ferramentas foram projetadas para oferecer valor excepcional sem comprometer o aspecto crítico da segurança.

Uma visão mais detalhada das últimas inovações da Extech

Multímetros e alicates amperímetros da série EX

A recém-lançada série EX não oferece apenas instrumentos, ela também serve como um recurso de segurança no seu kit de ferramentas. Projetados com recursos de segurança integrados, esses dispositivos garantem diagnósticos precisos, protegendo os engenheiros de possíveis riscos elétricos. Sua tecnologia de ponta simplifica medições complexas e aumenta a confiabilidade de cada leitura, tornando-os indispensáveis para os profissionais de hoje.

Descubra a série EX da Extech agora mesmo

Monitor de qualidade do ar IAQ320

O IAQ320 se destaca como o indicador de saúde em ambientes internos, monitorando a qualidade do ar com precisão e confiabilidade. Ele é particularmente crucial em espaços onde a qualidade do ar afeta diretamente as regulamentações de saúde e segurança. Com rastreamento de dados em tempo real e métricas fáceis de entender, esse monitor é obrigatório para manter condições de trabalho seguras, em conformidade e saudáveis.

Saiba mais sobre o IAQ320

Boroscópio de vídeo sem fio BR450W

Quando se trata de inspeções internas, os boroscópios de vídeo sem fio BR450W oferecem clareza e acessibilidade incomparáveis. Esses dispositivos fornecem imagens em alta resolução de locais de difícil acesso, facilitando diagnósticos não invasivos que ajudam a evitar a desmontagem dispendiosa e possíveis danos. Ideal para aplicações que vão desde automotivas até aeroespaciais, esses boroscópios garantem que todas as falhas sejam detectadas.

Explore os recursos do BR450W

Por que adicionar as ferramentas mais recentes da Extech ao seu kit de ferramentas?

Valor incomparável

O compromisso da Extech em fornecer ferramentas de alta qualidade, duráveis e confiáveis a preços competitivos permanece firme. As novas ferramentas foram projetadas para oferecer desempenho superior e, ao mesmo tempo, serem economicamente viáveis, oferecendo o melhor retorno para o seu investimento no mercado atual.

Maior segurança

A segurança é primordial em qualquer ambiente profissional, e a Extech foi além para integrar recursos avançados de segurança às suas novas ferramentas. Esses aprimoramentos não apenas protegem os engenheiros como também garantem a longevidade e a precisão das próprias ferramentas, o que é essencial para a realização de operações seguras e eficazes.

Facilidade de uso

Com interfaces intuitivas e designs fáceis de usar, essas ferramentas reduzem a complexidade das tarefas, permitindo que os profissionais se concentrem mais em fazer o trabalho certo e menos no manuseio de ferramentas.

Aprimore sua capacidade profissional com as ferramentas mais recentes da Extech

Seja você um eletricista experiente, um técnico dedicado de AVAC ou um profissional industrial, a Extech oferece uma ampla gama de instrumentos de medição personalizados para várias necessidades profissionais. Descubra a linha completa de produtos Extech e saiba como eles podem ajudar em suas tarefas diárias e contribuir para um espaço de trabalho mais seguro e eficaz ao acessar o site oficial da Extech.

Back to top