FLIR T860热像仪的预防性维护检测,保障大连火电厂的高效稳定运行!

随着经济的发展,能源需求也在不断增长。火电是我国最主要的电力能源之一,因此需要大量的火电厂来满足能源需求。火电厂一定要做好设备检修与管理,通过有效的优化,降低设备运行过程中事故的发生几率并缩短停机时间,同时降低生产过程中的经济损失。大连某火力发电企业使用FLIR T860高级红外热像仪,对发电厂设备进行带电测试、巡检!

汽轮机整体巡检效率高

火电厂系统中有三大主机:锅炉、汽轮机和发电机,其中汽轮机是火力发电中很关键的一部分。比如一套800兆瓦的汽轮机,轴向长度25米,是由4万多个零件组装在一起,而火电厂将由多个汽轮机组成,如何保障各个零件稳定配合高效运行,这就离不开检测人员的每日巡检。面对如此繁重的巡检工作,选择一款合适的设备非常重要,这关系到检测人员能不能安全高效的工作!

Dalian utility-1.png

运转中电机发热状态

该火力发电企业经电科院推荐,直接购买了FLIR T860高级红外热像仪,每日用其对运行过程中的大型设备进行巡检。

Dalian utility-2.png

运行中汽轮机电刷发热情况

在使用的过程中,电力检测人员发现T860操作非常简便智能,只需单触屏幕一次,就可以聚焦目标区域,并且自动调节电平和跨度,红外分辨率也很高(640*480),能精准定位异常区域,然后用户能直接在设备上记录检测结果,大大提升了检测报告的效率!

变压器检测更安全

变压器是电力系统中非常重要的一环,其中主变高压套管是变压器的重要部件。在某次巡检过程中,电力检测人员发现变压器套管将军帽发热异常,幸好在未造成严重事故前及时发现,避免了停机风险。
变压器套管将军帽发热异常会引起高压绕组电阻值超标、接头过热,严重时会发生导电部份烧熔、断裂变电设备事故等,因此高压套管将军帽接头温差较大时,应及时分析原因,采取措施及时处理。

Dalian utility-3.png

Dalian utility-4.png

通过FLIR T860的检测,发现了变压器套管将军帽发热异常,事实表明38℃为正常状态,110℃和85℃存在故障。

T860让检测人员站在安全距离内,先对远处设备进行整体扫描,发现异常点,再搭配6°长焦镜头选件,对局部进行重点检查,全程检测人员无需挪动位置,安全又便捷!

Dalian utility-5.png

变压器油枕液位情况

FLIR T860还拥有卓越的测量精度,其热灵敏度为30℃时<40 mK(24°镜头),搭配640×480像素的红外分辨率,能生成清晰的热图像。该电力公司使用T860在外部实时观察变压器油枕液位情况,避免油位过高或过低引发事故!

FLIR T860:节约工作时间

目前,FLIR T860还可搭载全新推出的FlexView双视场镜头,无需更换镜头就可以瞬间从广域视场切换到长焦视场,大大减少现场更换镜头调试的时间,提高检测效率和准确性,在远距离和近距离检测中都能获得优质的热图像,同时还能保障用户和热像仪的安全。

T860搭配FLIR专业报告和分析软件,用户可对红外热图像变更调色板和图像模式并编辑图像,还可以添加或变更测量功能,创建基于预定义报告模板的基本报告,大大节省了检测人员后续对检查结果的处理和生成报告的时间。

带有取景器的FLIR T860高性能红外热像仪,无论是测量变电站组件、制造设备,还是设施机电系统都非常适合,一机多用,性能高效。

相关文章

基本原理

利用红外报告软件实现更出色的红外检测

Read more
白皮书

弥合差距——将传感器有效地集成到电力市场的设备状态监控管理软件中

Read more
案例研究

华盛顿PUD公司依赖热成像技术维护居民供电

Read more
Back to top