从零猜测到零停机:Flir 和 Hi-Tech 如何助力 NALCO 实现智能变电站转型

目标:消除关键电力基础设施的不确定性

在高负荷的工业环境中,可靠性至关重要,而对于铝冶炼厂而言,更是如此。

在 NALCO 位于安古尔的工厂,工程团队确立了明确且雄心勃勃的目标:通过实现对 220kV 开关站的持续可视化监测,消除计划外停机。在这种环境中,即使是短暂的供电中断,也可能导致生产停摆、设备损坏,并造成重大经济损失。

所需的不仅仅是更快的巡检,更是资产监测方式的根本性转变。团队需要一种能够突破周期性检查局限、实现持续预测性洞察的解决方案:既能及早发现潜在问题,又能减少对人工干预的依赖,还能通过降低人员进入高压区域的需求来提升安全性。

借助 Flir 热成像技术,将愿景转化为可衡量的成果

通过部署全天候在线热成像和智能分析系统,Flir 帮助 NALCO 将开关站打造为数据驱动的“智慧站场”,从而实现对关键资产的实时监测,在风险升级之前识别问题。

借助 Flir 的解决方案,NALCO 实现了以下成果:

  • 全天候不间断监测资产,实现监测无盲区
  • 及早发现萌芽阶段的故障
  • 年均停机时间减少约 20 小时
  • 不到两年即实现全额投资回报

向自动化状态监测的转变,使团队得以从被动维护转向基于预测和洞察的运维模式,在提升运行可靠性的同时,也实现了长期成本节约。

电气连接点发出炽热红光的热成像图 电气连接点发出炽热红光的热成像图

现实情况:传统巡检的局限所在

在部署 Flir 技术之前,维护工作依赖定期的人工热成像巡检。虽然这种方法有一定的作用,但这些检测只能提供设备状态的瞬时情况,在检测间隔期间,故障可能悄然形成而无人察觉。问题可能在一次检测结束后立即出现,却要等到下一个检测周期才能被发现,从而增加了意外故障发生的风险。

人工巡检还带来了安全隐患。工程师需要直接评估高压组件,使自身暴露于危险环境和作业风险之中。

环境因素进一步加大了检测难度。高湿度和恶劣工况会导致腐蚀和热异常,而这些在例行检查中往往难以察觉。

这些局限性综合起来,意味着即使是管理良好的检测机制,也无法提供所需的确定性水平。没有持续监测,早期预警根本无从实现。

实现目标:Flir 如何提供持续洞察

为了应对 NALCO 的维护挑战,Flir 与合作伙伴 Hi-Tech 合作,部署了一套为其运营需求量身定制的持续状态监测系统,该系统的设计目标是为关键电力基础设施提供全面的可视性。

该解决方案将 Flir Axxx 固定式热像仪、自动云台和先进的监测软件集成到统一的系统中。借助这套新系统,开关站内的变压器、断路器和关键连接点均可得到持续监测。

flir axxx 系列红外热像仪

Flir Axxx 系列热像仪

 

热像仪银色云台防护外壳

云台防护外壳

 

安装在施工塔上的、带云台防护外壳的热像仪

安装现场

 

从检测到行动

Flir 的方案不仅仅停留在成像层面,更着眼于提供可操作的洞察。

高分辨率热像仪可以探测到最细微的温度变化,从而实现对潜在故障的早期识别。

自动云台实现了巡检流程自动化,确保监测的一致性和可重复性,无需依赖人工操作。与此同时,Flir 的智能软件对每个资产进行映射,并持续追踪其状态数据。

当温度超过阈值时,系统会立即识别受影响的组件并触发警报。维护团队会实时收到通知,从而能够快速响应,防止问题进一步恶化。

持续监测、自动化和数据分析这三者的结合,使操作人员能够从基于人工巡检的工作模式,转变为预测性状态监测。

热成像监测系统对开关站进行实时监测,并将数据馈送至监测系统的示意图

迈向更安全、更智能的运营

向持续自动化监控转型,真正的价值在于彻底改变了日常运营方式。

对 NALCO 团队而言,曾经的被动式人工流程,如今已变为洞察驱动型自动化模式。借助持续监测和即时警报,工程师能够更早发现问题、确定维护工作的优先级,并降低意外故障发生的可能性。

同时,人员在高风险环境中作业的需求也大幅减少,进一步改善了作业安全。

最终,这套体系让资产管理工作更高效、更主动,既提升了设备可靠性和安全性,也保障了生产连续运行。

从监测迈向预测性保障

通过实现持续热监测,Flir 帮助 NALCO 重新定义了关键基础设施的管理方式。

开关站不再依赖定期巡检和被动应对,而是作为预测性、数据驱动型系统运行,在潜在风险影响运营之前即可及早识别并加以处置。

这一转变充分展示了热成像技术超越传统巡检的价值:提供可操作的智能洞察、提高安全性,并带来可衡量的业务成果。

在 Flir,目标始终简单明确:

与 Hi-Tech 等合作伙伴携手,帮助工业运营商从不确定走向可控:将零猜测转化为零停机。

Back to top