甲烷泄漏检测:EPA 对 NSPS OOOOb 和 EG OOOc 的改变如何影响 OGI 检查法规和指南


这是一系列博客文章中的一部分,该文章涉及美国环境保护署(EPA)关于检测和缓解包括甲烷在内的石油和天然气排放以及使用光学气体成像(OGI)相机的环境保护规则的变更。
本月早些时候,在迪拜举行的全球 COP28 活动中,美国 EPA 发布了其最终甲烷和其他石油和天然气排放泄漏检测和维修 (LDAR) 规则,分别编纂了 2021 年和 2022 年出台的草案和补充法规。
这些裁决代表了美国联邦政府计划如何调节甲烷和其他导致全球变暖的温室气体排放的重大转变的顶峰。美国环保署估计,新规则将使甲烷排放量比预计的排放量低近80%,这将“防止2024年至2038年估计有5800万吨甲烷排放量”。
特别值得关注的是通常称为“新源性能标准”(NSPS)“OOOOb”和排放指南(EG)OOOOc的新子部分。这些更新是对 2015 年法规“OOOOa”的补充,该法规首先将光学气体成像 (OGI) 确立为最佳减排系统 (BSER)。

OOOOb子部分旨在加强现有的OOOOa规则,涵盖新的、修改的或重建的来源,包括持续使用音频、视觉和嗅觉技术进行逃逸性气体排放检测,以及OGI。
OOOOc 涵盖了甲烷排放的其他现有来源,专为 EPA 设计,旨在“通知州制定、提交和实施国家计划”,以解决现有来源问题。美国自 2022 年 12 月 6 日受法规影响之日起,制定和实施计划的最后期限为 24 个月。州提交后,受监管设施将有最多 36 个月的时间遵守各州的 OOOOc 计划。
下表总结了各子部分的 LDAR 要求(注意:“基线”是指之前的监管框架或要求):
| 表 1-1 最终规则下的 NSPS OOOOb 排放源、基线要求和要求 | 表 1-2 最终规则下的 EG OOOOc 排放源、基线要求和要求 | |||
| 性能标准 | 假定性能标准 | |||
| 来源 | 基线 | 根据最终规则 | 基线 | 根据最终规则 |
| 逃逸排放/设备泄漏 | ||||
| 井场 | ||||
| 仅井口,单井位置 | 无需 | 季度 AVO 监控 | 无需 | 季度 AVO 监控 |
| 仅井口,多井场 | 无需 | 季度 AVO 监测 + 半年 OGI | 无需 | 季度 AVO 监测 + 半年 OGI |
| 单井现场,单价 主要设备,无储罐电池 |
半年 OGI | 季度 AVO 监控 | 预 OOOOA:无需 OOOOa 后:半年 OGI |
季度 AVO 监控 |
| 单片多井位置 主要设备或任何 两块或更多主要 设备或一件主要 设备和储罐电池 |
半年 OGI | 双月 AVO 监测 + 季度 OGI | 预 OOOOA:无需 OOOOa 后:半年 OGI |
双月 AVO 监测 + 季度 OGI |
| 收集和提升站 | 季度 OGI | 每月 AVO 监控 + 季度 OGI |
预 OOOOA:无需 OOOOa 后:季度 OGI |
每月 AVO 监控 + 季度 OGI |
| 传输和存储压缩机 工作站 |
||||
| 天然气加工厂 | NSPS 子部分 VVa | 双月 OGI | KKK 前:无需 KKK 后和 OOOO 前:NSPS 子部分 VV OOOO后:NSPS 子部分 Vva |
双月 OGI |
该规则的最重要变化与能源供应链中涵盖的来源和受影响来源的数量增加有关。该规则还要求某些监控站点增加检测频率,包括增加使用 OGI 技术来保持合规性。
更具体地说,过程控制器必须具有零泄漏率,并且不能通过OGI相机看到任何排放物,并且允许或鼓励OGI技术用于其他特定应用,例如压缩机和闭式通风系统。一些设施还将从半年一次的 OGI 监测转变为每两个月一次的音频、视觉和嗅觉 (AVO) 检查,再加上每季度一次的 OGI 监测,而天然气处理设施将需要每两个月一次的 OGI 检查。

此外,受影响的组织可以选择使用先进的甲烷检测技术,包括每月一次的“定期筛选技术”,检测阈值范围为 <1 kg hr 至><15 kg hr,具体取决于技术和使用频率,如每季度、每两个月或每月一次。>15>1>
该规则还为先进的连续筛选技术设定了新的检测阈值,即 0.40 kg/小时,并且必须至少每 24 小时传输一次质量排放率数据。这些监控解决方案分为两类:长期(以 90 天滚动平均值更新)和短期(以 7 天滚动平均值更新)。
最后,该规则要求“技术空间分辨率”作为后续检查的一部分。例如,如果某项技术具有区域或部件级空间分辨率,则仅需要对半径为 2m 和 0.5m 的所有逃逸排放部件进行后续检查。在之前的法规草案中,需要扫描整个现场,但这种变化减少了关注 OGI 相机使用的理想选择的已知问题领域的负担。

有关 NSPS 法规从 2012 年至今如何变化的完整列表,请查看 EPA 涵盖的石油和天然气来源表。
在下一篇博客中,我们将更深入地了解附录 K,其中具体阐述了 NSPS OOOOb 中规定的“如何使用 OGI 相机的确定”,以及如何将其应用于法规中具体引用的子部分。
有关 Teledyne FLIR OGI 相机和技术的更多信息,请访问:https://www.flir.com/instruments/optical-gas-imaging/