高效制冷,智慧运行:借助 Flir 减少数据中心的能源浪费


数据中心行业存在一个“可视性盲区”问题。这不是出现在董事会报告或可持续发展委员会议程中的那种问题,而是实际物理层面的问题。比如,压缩空气泄漏可能持续八个月都没被发现,因为没人带着合适的设备经过那里。再比如,冷水机组密封件悄然失效,制冷剂——其温室效应是甲烷的 4000 倍——不断排放到商业园区的大气中,而设施的可持续发展报告还在信心满满地宣扬其可再生能源承诺。又比如,由于两年前电缆地板出现了密封缺口且没人仔细排查,冷却系统不得不超负荷 30% 运行。
仅制冷一项,就占典型数据中心总能耗的 40%–50%。随着设施不断扩容以支撑 AI、云计算和高性能计算负载,这一比例还会上升。但被浪费的能源量却可以大幅、可量化地降低,并且能够形成有据可查的回报。
大多数数据中心都已配备了完善的监测仪器。温度传感器、电力计量表、环境监测系统和楼宇管理平台:现代运营中心接收的数据量十分庞大。然而,尽管有这么多仪器,三类能源与环境损失始终在设施中被忽视。
第一类是热效率低下:包括热点、过冷区域、密封缺口、制冷机组性能不佳等问题,标准温度传感器只能测量点位温度,无法覆盖区域范围,因此无法定位这些问题。传感器只能显示其所在位置的温度。而 Flir 热像仪可实时、同步显示视场内所有物体的温度,揭示出点位传感器永远无法发现的气流失衡、密封失效与制冷匹配不当等问题。
第二类是声损耗:包括压缩空气泄漏、机械磨损、压力效率低下等问题,这些问题不会产生热特征,也不会触发传统警报,但却会消耗能源、加速部件老化,日积月累会造成巨大的运营与环境成本。Flir 声像仪可将上述问题产生的超声声场可视化,通过大范围扫描即可快速定位隐患;若采用传统检测手段,该工作需要耗费数小时。
第三类损耗,同时也是对环境影响最大的一类,为气体泄漏损耗。冷水机组泄漏的制冷剂与发电机泄漏的天然气,是所有传统监测技术都完全无法看见的。Flir 的光学气体成像仪是唯一能让这些泄漏可视化的技术,可在成像仪显示屏上呈现清晰、实时的气羽图像,在问题演变为合规纠纷、成本负担或环境负债前就被发现——而这些问题此前从未出现在设施报告中,因为根本没人知道它们的存在。
正是这三类监测盲区造成了能源浪费。Flir 的三项成像技术正是为填补这些盲区而设计。
机房屋顶的冷水机组系统中,制冷剂气体在管路内循环,年复一年经历数千次热循环,管道不断热胀冷缩。金属会疲劳。密封件会退化。接口会松动。当它们最终失效时,泄漏的气体——一种自然界中不存在的人工合成化合物——会立即造成气候影响,其全球变暖潜能值约为甲烷的 4000 倍。
另一个类似的挑战是作为主电源运行的发电机,随着高需求市场的电网接入周期延长至数年,这种情况越来越普遍。运行功率超过规定阈值的天然气发电机,需遵守美国环保署 (EPA) 的要求,定期进行光学气体成像检测。这些资产无法通过其他任何技术有效监测:气体泄漏无色无味,人眼与传统的传感器探测系统都完全看不见。
Flir 的光学气体成像仪可在安全工作距离外,让制冷剂与天然气泄漏都以特征气羽的形式立即显示在屏幕上,而其他所有检测方法在这种情况下都毫无反应。用传统化学嗅探器检测一整排冷水机组或整个发电机场区可能需要数小时,而用该技术几分钟就能完成,且排查更全面,任何泄漏点都能精准定位以便维修。
美国《AIM 法案》要求,规模超过规定阈值的冷水机组系统每年必须进行光学气体成像检测,而大多数数据中心的规模都远超该阈值。但对于那些认真对待报告环境表现与实际表现差距的运营商而言,合规只是底线,而非上限。通过在冷水机组设施上永久安装成像仪,打造固定式光学气体成像监测项目,进行持续监测,就能将目前的定期检测转变为持续的环境智能管理项目。夜间开始失效的密封件当晚就能被发现,不用等到下一次年度检测。制冷剂得以留存,碳排放影响得以避免。而可持续发展报告也终于能反映完整的真实情况。
热成像技术为运维人员提供了精确的可视化图谱,展示热量在设施中如何传递——或无法传递。该技术持续发现的低效问题均属于结构性问题,普遍存在且可整改修复。
高密度机柜中,通风口堵塞或气流不均导致的热点,会使设备运行温度高于必要值,而冷却系统为了补偿会加大功率,消耗更多能源来解决这个只需针对性调整气流就能消除的问题。过冷区域被过量供给冷空气,既增加了能源成本,又没有带来运营价值。电缆开口、架空地板切口、门框周围的密封缺口,会让冷热空气自由混合,破坏冷热通道隔离,导致冷却系统做无用功。运行参数偏离最优值的计算机机房空调 (CRAC) 与计算机机房空气处理机组 (CRAH),比配置合理的同类设备能耗更高——这种损耗悄无声息、持续发生,且完全可以避免。
这些问题都不会被标准监测系统标记。它们不会触发警报。它们悄无声息地持续累积,造成高昂成本,直到 Flir 热像仪将其发现;而一旦发现,修复通常很简单,节能效果立竿见影。每节省一千瓦时的制冷能耗,就减少了一千瓦时的发电、供电或碳抵消需求。在这个能源消耗持续受到投资者、监管机构与公众关注的行业,这不仅仅是运营效率的提升。更是一项可持续发展成果。
热量只是问题的一部分。另一部分是声音:具体来说,是数据中心基础设施效率下降时发出的声音,其频率是人耳天生无法感知的。
Flir 的声像仪 可将压力泄漏与机械异常产生的超声场可视化,并叠加在设备实时画面上,让每个问题的精准位置一目了然。以前需要手持探头缓慢、细致地逐台排查,绕着设备仔细听气体泄漏的微弱嘶嘶声;现在只需快速的广域扫描,几秒钟就能发现问题。
工程师携带 Flir 声像仪进入机房设备间,出来时不会只得到“某处可能存在问题”这类模糊判断;而是直接输出一份问题清单:此处泄漏,位于这个具体位置;该部件呈现特定磨损特征。所得结果具体、可操作、可修复,可在问题演变为故障之前,在能源浪费成为设施碳足迹的永久组成部分之前完成处置。

数据中心行业设定了雄心勃勃的可持续发展目标。要实现这些目标,仅靠可再生能源证书与电源使用效率 (PUE) 仪表盘是不够的。还需要有能力看见热点、听见泄漏、可视化那些目前不可见的气体——这些问题共同构成了大多数设施尚未察觉的环境足迹。
Flir 的热像仪、声像仪和光学气体成像技术可实现上述隐患可视监测。相关技术现已成熟可用。部署该技术的环境效益比以往任何时候都更显著。而大多数数据中心所宣扬的可持续发展故事,与其屋顶和动力车间的实际情况之间的差距,也从未像现在这样容易弥合。浪费客观存在,只待有人去发现。