防患于未“燃”:在小热隐患演变为重大宕机事故前将其消除

市场上最早的火灾探测技术

在数据中心,烟雾探测至关重要,但烟雾并非故障的首个征兆。热量才是。空气采样系统需要等待燃烧副产物随高速气流传播至探测器,而热成像技术可持续监测大面积区域,在源头捕捉异常温升。这为运维人员带来了更早的隐患洞察、更精准的定位能力和更完善的预测性维护策略,既从根源上降低了火灾发生的概率,又能在接入火灾报警系统后实现更快速、更精准的应急响应。

该图展示了火灾发展时间线与损失程度的对应关系,标明了不同探测技术介入的阶段。 

这张图揭示了一个简单的事实:越早发现火情发展的苗头,设施方就有越多手段来防止损失、避免停机,并保护关键基础设施。这一点对于数据中心而言至关重要。 

NFPA 75 标准专门用于保护信息技术设备及设备区域免受火灾损害;而 Uptime Institute 2024 年的分析表明,宕机事故的代价依然高昂:54% 的受访运维方表示,其最近一次重大宕机造成的损失超过 10 万美元,16% 的受访方表示损失超过 100 万美元。该协会还发现,电力故障仍是导致数据中心严重及重大宕机事故的最常见根源。

火灾并非始于明火,而是始于热量。早在烟雾颗粒形成、火焰探测器触发、喷淋系统启动之前,正在发展的热事件就已经产生了可被红外成像技术捕捉到的红外特征。

热像仪将探测节点推进至火灾发展时间线的最早期——发热阶段,此时其他任何技术都还无法感知到异常。目前大多数火灾探测系统的设计思路是起火后再进行控制,但这往往为时已晚。借助非接触式热监测技术,自动化红外热像仪可精准定位热点,每秒可提供多达 60 次实时温度数据更新。

在数据中心环境中,服务器过热、不间断电源 (UPS) 负载过高、高密度电气设施都是日常存在的火灾风险,因此这段提前预警时间绝非微不足道的优势。它决定了最终只是一次例行维修呼叫,还是演变成一场重大事故。

全天候不间断监测设计

要充分发挥热成像火灾探测的潜力,用于监测的硬件必须具备与其所保护设施同等的可靠性。用于监测 UPS 阵列或主开关室的固定式热像仪,其价值完全取决于自身的运行可用性。Flir 热像仪可在 -40℃ 至 85℃ 的温度范围内稳定工作,无校准漂移,平均无故障时间达 87000 小时,几乎是同类竞品 45000 至 60000 小时的两倍。对于设备生命周期为 10 至 15 年的固定式监测部署而言,这种可靠性绝非无关紧要的参数备注。它是火灾探测系统持续可靠运行的基石,而非仅能满足周期性检测的要求。

如果一处故障本要等到周二巡检才会被发现,却在周日凌晨 3 点就已开始发展,此时一台在线、精准、正常运行的热像仪,正是“真正实现早期探测的设施”与“自以为做到了的设施”之间的区别。

Flir 设备可在发热阶段直接监测到电池系统中不断发展的热不稳定状态,并在干预手段仍简单易行时向运维团队发出警报。

全新认证重塑行业基准

2024 年更新的 NFPA 75 标准规定了 IT 设备区域的消防要求,将火灾与热事件列为关键环境中的致命风险。经 UL 认证的热像仪专为满足上述要求而设计,它并非现有烟雾探测系统的补充,而是经认证的替代方案。对于负责新建数据中心或大型翻新项目设计的消防工程师、建筑师和基于性能的设计顾问而言,这项认证开启了前所未有的可能性:在完全符合规范的框架内,可将市面上探测时间最早的技术指定为主火灾探测系统。

请求信息

选项

提交即表示您同意 FLIR 的《隐私政策》和《Cookie 政策》。

Back to top