DarkWave Thermo依靠FLIR红外热像仪在米兰市进行建筑诊断

DarkWave Thermo的经认证立面分析专家利用FLIR红外热像仪检测瓷砖和墙面剥离。

与上涂料建筑立面有关的维修工作总是需要大量体力劳动,包括人工检测以及安装提升系统和安全脚手架。幸运的是,FLIR红外热像仪经证实是降低人力成本和提高建筑立面检测效率的有力工具。

建筑立面具有不同的特色。由于各种原因,包括美学和更强的耐久性,业主有时选择更昂贵的涂层材料而非普通石膏,如石头、大理石、瓷砖甚至其它技术材料,以赋予建筑更具现代化的外观。

图1:热成像检测涂层剥离

然而由于天气条件、材料老化甚至安装故障,这些涂层可能从墙立面剥离。更不用说,剥离的材料构成严重危险,不仅威胁到立面的完整性,更重要的是威胁到建筑附近人员的安全性。

建筑立面质量检测

DarkWave Thermo是一家位于意大利北部布雷西亚的建筑热检测公司,该公司创始人Luca Del Nero拥有多年执行这种建筑检测工作的经验。该公司在优美历史建筑随处可见的米兰市执行了大量检测工作。

“像这种在米兰市执行的检测工作需要首先在建筑周围设立安全区域,”他这样表示。“然后,需要确定和量化有剥离材料的受影响区域。如果是较小的建筑,可通过人工检测和剥离测试确定涂层的一般情况,这是一种费用有限且相对较快的方法。”

然而,大型建筑或复杂建筑的情形完全不同。在这些情况下,位置和尺寸不允许使用提升装置,且人工检测既耗时又耗费成本,红外热成像技术将成为重要技术。

图2:热成像检测涂层剥离

热成像用于建筑检测

在合适的条件下,热成像技术能够轻松清晰地突出显示剥离表面。在图1-图3中,不规则椭圆形区域清晰显示存在剥离涂层(由箭头突出显示)。为检查剥离的石膏或瓷砖,使用合适的镜头和将检测工作规划在拥有阳光照射条件的时段至关重要。事实上,粘结良好的瓷砖或石膏板与未粘贴牢固的材料表现得截然不同。通过检查作为定期检测重点的立面部分,有可能看到哪些区域在白天升温更快或更慢,进而区分问题区域和无问题区域。其它成功因素包括热像仪的热灵敏度,合适镜头的空间分辨率,以及热像检查员的技能和专业知识。

Luca Del Nero还是一名ITC红外培训中心和ISO9712 3级热像师和国际热像培训师。他评论道:“在我们的建筑应用中,热成像始终是获得成功的关键。我们的其中一项专长是检测涂层,尤其是为法律诉讼提供支持的诊断和评估工作,在这种情况下破坏性试验是不被允许的。我们总是使用FLIR的高分辨率热像仪和一整套镜头,以便总是拥有出色的空间分辨率,从而获得立面状况的出色视图。”

“我们最初使用的是FLIR P640红外热像仪,这款热像仪现已过时,随后我们过渡到FLIR T640红外热像仪。如今,我们期待使用具有全高清分辨率的FLIR T1K红外热像仪,以便我们总能提供出色的服务。”

图3:热成像检测评估塑料涂层脱落状况

结果可靠,灵活性高

Luca Del Nero说道:“我们在热检测期间执行的常规辅助测试总能确认我们分析的质量。如今,在DarkWave Thermo,热成像是我们分析立面状况、问题严重程度以及向我们指示执行剥离测试位置的主要技术。”

现在,尤其是在需要实施灵活性和速度的市区,搭建平台或使用其它提升技术需要许可证且有时涉及高昂的费用,这种情况下热成像往往是灵活可靠的选择。

“热成像为我们提供关于瓷砖涂层和石膏建筑材料的可靠结果。对于我们的检测,因为不需要设立复杂且昂贵的提升装置或脚手架,这样能节约大量的时间和金钱。FLIR红外热像仪总能从地面且保持相当远距离的情况下为我们提供问题区域的清晰热图像。”

相关文章

应用案例

利用FLIR热像仪挫败跟人类玩捉迷藏的害虫。

Read more
应用案例

利用红外热像仪检测商用步入式冷冻柜的隔热情况

Read more
案例研究

使用红外热像仪进行气温控制天花板检测

Read more
Back to top