FLIR红外热像仪为意大利诉讼案件提供确凿的证据

在世界范围内,建筑问题经常导致诉讼案件。找到真相面临的一大挑战是获得可靠事实。在许多与建筑问题有关的案件中,来自FLIR的红外热像仪能提供得出正确结论所需的确切信息。
其中一个例子是意大利一起关于新公寓大楼渗水和发霉的诉讼案件。住户声称建筑结构有缺陷,而建筑承包商则表示应归咎于住户,因为住户未给予公寓合理供暖和通风。利用FLIR红外热像仪进行检查最终让案件真相大白。

该案件此前曾上诉至维琴察法院。由于缺乏可靠信息,维琴察法院的技术顾问租用了Multites Srl热成像专家的服务。这家热成像咨询机构成立于2008年,专业从事渗水热像分析和研究。

热桥

“我们对这座有争议的公寓楼的里里外外都进行了检测,发现了显著的热渗漏和热桥”,Multites的热像顾问Eviana Faccin解释道。“热桥是隔热不足的区域,热沿着阻力小的路径传导。热通常会短路通过具有比周围材料电导率高得多的元件。这称之为热桥。我们在检查期间发现好几个热桥。”

进一步检测表明发霉与热桥之间存在直接关联。“发霉与热桥完美吻合,墙壁上每处发霉所在区域在热图像上显示为热桥。”

环境不理想

墙壁上较冷区域和较热区域之间的温差介于2℃-5℃之间。“但是应该引起注意的是,内部和外部之间的温差低于我们建议的值。通常,有效实践之一是仅当内外部温差至少为10℃的情况下检测建筑。但是在秋天该温差很难达到,因为公寓内部的温度必须高于20℃,在该案件中,让法院等待数月直至季节交替是不可能的。”

“但是,尽管那时温差不太理想,热成像能清晰显示由建筑缺陷导致的受潮损坏和发霉,”Faccin继续道。“即使你考虑公寓住户可能通过故意制造潮湿条件让情况变得更糟糕,这些客观存在的热桥清晰表明公寓损坏应归咎于建造商。”

广角镜头:极为便利

为执行此项任务,Faccin使用了一台拥有45°镜头的FLIR B335红外热像仪。“我使用这台热像仪,因为它不仅能产生质量优异的红外图像,而且配备可更换镜头。在检测建筑时,通常没有足够空间让您移动得足够远以便将您希望检测的建筑部位拍摄进一张红外图像中。在那种情况下,45°广角镜头就显得十分便利。”

FLIR B335红外热像仪

FLIR B335红外热像仪专为建筑行业而设计。FLIR已将用户对舒适度和清晰度的反馈转化进一系列红外热像仪中,这些红外热像仪具有针对建筑环境设计的全面和创新功能。

为了生成报告,Faccin使用了FLIR Reporter软件。“该软件程序简单易用,使您能够快速高效地制作建筑检测报告。并且由于该软件完全兼容Microsoft Office,我们能够快速且轻松地使用常用的文本编辑器——Word编制报告。每个人都能立即开始使用该软件,因为大多数人已经非常熟悉Word。”

培训的重要性

“热成像技术是我们用于建筑诊断的工具的很好补充,在诸如本案件的诉讼案件中,它们能提供有决定意义的数据,”Faccin继续道。“但是除了拥有出色的产品,了解您所做的事情同样十分重要,如果不知如何使用热像仪,您不能指望获得您想要的结果。”

为此,FLIR与红外培训中心(红外热成像专业人士教育和培训资源)合作提供培训。ITC拥有一批资历深的国际热成像讲师,提供高质量的交互式热成像培训。这些讲师在将近50个国家使用超过20种语言讲授培训课程。他们获得国际认可的认证项目的培训级别包括1级、2级和3级热像师。

据Faccin称,培训十分重要。“Multites仅雇佣拥有至少2级热成像认证水平的热像师,我们认为这对于充分利用令人兴奋的热成像技术是必要的。”

相关文章

应用案例

利用FLIR热像仪挫败跟人类玩捉迷藏的害虫。

Read more
应用案例

利用红外热像仪检测商用步入式冷冻柜的隔热情况

Read more
应用案例

红外热像技术辅助震后结构调查在文化遗产中的应用

Read more
Back to top