局部放电:谁需要检测它?为什么?


powerlines image.png

FLIR_Line_Ironbow.png

未检测到的局部放电会危及商业和社会中各个关键领域的运营安全和连续性。本文强调了局部放电的普遍性,并建议操作者何时应注重早期检测。

局部放电 (PD) 对电气系统构成重大威胁,据估计,很大比例的电气故障源于局部放电。发电、输电和配电等行业需要对局部放电进行明显的早期检测。然而,在许多其他行业中,早期检测的需求并不明显,但同样至关重要。您是否确定对您的业务至关重要的设备是否容易受到局部放电的影响? 如果是,您的运营会面临哪些相关风险,减少这些风险的最有效方法是什么?

局部放电发生在哪里以及为什么发生?

局部放电是指绝缘体的局部故障,最终可能升级为完全故障,导致断电和潜在危险事故等严重问题。所有类型的绝缘体:固体、空气、气体、真空和液体,都容易发生局部放电。根据其位置和来源,可以分为以下几类:电晕放电、浮动放电、表面放电和内部放电。局部放电的常见原因包括表面污染、材料、制造和安装缺陷、机械损坏以及电应力造成的磨损。简而言之,局部放电是由日常事件引起的,在任何电气系统中都很普遍。

NLAcoustics_Sähköasema-DSCF0608.jpg


FLIR_Line_Ironbow.png

哪些行业需要注意?

早期检测局部放电不仅对能源行业至关重要,对许多其他行业也是如此。这些行业包括严重依赖电气系统的关键基础设施部分,例如机场、医院、港口、购物中心、数据中心、电动汽车充电器和公共建筑的微电网。局部放电也会破坏水、天然气、供暖和电信等公用事业中必不可少的系统和设备,从而影响我们的日常生活。采矿、石油和天然气、汽车、航空航天和制造业等其他行业也面临局部放电导致系统故障的风险。

鉴于局部放电对商业和社会的影响,其后果可能非常严重且代价高昂。例如,在连续供电至关重要的钢铁制造业,因组件劣化而导致的停电可能引起计划外停产,可能造成数十万美元的损失。

预测性维护如何有助于满足电力行业的法规?

由于电力供应的中断对整个社会产生了深远的影响,因此通过国际标准严格监管配电是可以理解的。其中包括 SAIDISAIFI,两者比较了电力公司的性能可靠性,以及 IEC 60270 (ES)IEEE 1434-2014 (NAS)GB/T 7354-2003 (GB/T7354-2003) (CHS),它们监测不同类型的电气设备、组件和系统中的局部放电。

为了保持高标准的运行安全并防止关键设备发生故障,需要专门的预测性维护设备。声音通常是电气问题的第一个指标,甚至出现在组件开始过热之前,因此我们建议使用 FLIR Si124-PD™ 等声像仪。即使在嘈杂的工业环境中,该设备也能检测到因局部放电引起的声波和超声波声音。通过利用 AI 驱动的分析,该设备可以识别局部放电的独特声音,确定其确切位置,显示 PD 模式,并指示局部放电的强度和阶段。Si124-PD™ 声像仪是一种高效且易于实施的解决方案,可以节省时间、金钱,并在任何可能发生局部放电问题的环境中额外的安全保障。

Request Demo

By submitting you agree to FLIR's privacy policy and cookie policy.