固定安装式热像仪在变电站监测中的优势

变电站是电网中的关键节点,其可靠性取决于在持续电气和环境应力下运行的高压设备的健康状况。随着基础设施老化以及用电需求增长,电力企业面临越来越大的压力,需要防止可能导致停电、高昂维修成本以及安全风险的设备故障。

解决方案是固定安装式热像仪。这类红外热像仪提供了一种经过验证的方法,可对变电站资产进行持续监测,及时发现问题以防其升级为非计划停机。

为什么连续热监测很重要

电阻增大是导致变电站设备退化的主要原因之一。腐蚀、连接松动、绝缘损坏以及机械磨损都会增加电阻,使组件在电流通过时发热。这些温度升高往往是故障发展的最早信号,但肉眼无法察觉。

热成像技术通过检测关键资产中的异常热模式,使电力企业能够“看见”这些隐藏问题。当安装热像仪以持续监测这些资产时,就能够发现人工巡检可能忽视的问题。

变电站的热图像

从点检到全天候可视化

固定式热成像系统可全天候采集温度数据,构建变电站的连续热特征曲线。与依赖某一时刻的单次测量不同,电力企业可以获取可用于趋势分析和异常识别的历史数据。这些数据使维护团队能够识别温度的逐步上升趋势,从而判断设备状况的恶化趋势。他们可以据此优先安排维修工作,更高效地规划停电检修,并避免对状态良好的设备进行不必要的维护。

关键变电站资产的监测

固定安装式热像仪通常用于监测最容易发生故障的设备,包括电力变压器、断路器、套管、避雷器、隔离开关以及高压线路。这些部件在发生故障之前通常会出现升温现象,使热成像成为一种有效的早期预警手段。

早期预警至关重要:一次变电站故障可能引发大范围停电,影响企业运行、通信系统、运输系统以及关键服务。连续热监测——尤其是针对相似工况下运行的类似组件——有助于电力企业区分真实故障与正常运行状态,使维护团队能够判断何时应对正在发展的异常,并在问题演变至严重程度之前采取措施,从而降低大面积停电和电压跌落的风险。

适用于复杂环境的灵活系统设计

变电站在规模、布局和设备资产密度方面差异较大,因此系统的灵活性至关重要。固定安装式热像仪可采用多种安装方式,包括固定安装、水平/俯仰云台或两者结合。长焦镜头使安装在现有结构(例如构架)上的相机能够在安全距离内监测大范围区域。

许多系统还结合了热成像和可见光成像,在评估警报或分析异常时为操作人员提供更多参考信息。集成软件通过 IP 网络采集实时视频和温度数据,存储历史信息,并生成警报、趋势分析和报告。这使得用户能够在控制室或其他集中位置进行远程监控。 

提高安全性并降低成本

固定安装式热成像系统还能通过减少在高压环境中进行频繁人工巡检的需求,从而提升人员安全性。在相机持续监测关键资产的情况下,工作人员可以集中精力进行针对性的维护工作,而非例行巡检。

与此同时,意外故障的减少意味着更低的维修成本、更少的停机时间以及更长的设备资产使用寿命。从长期来看,这些优势有助于提升电力输送的可靠性,并降低变电站基础设施的总体拥有成本。

提升变电站可靠性的更智能化的方法

对于希望实现维护策略现代化的公用事业和电力企业而言,固定安装式热像仪提供了一种务实且数据驱动的解决方案。通过持续掌握关键资产的热状态,这些系统能够帮助企业更早发现问题、更高效地规划维护,并保护人员和基础设施安全。

在对可靠性要求极高的环境中,连续热监测已成为保障变电站以及其所支持的电网安全、高效运行的关键工具。

 

Back to top