人们常常忽略自己的房屋已部署所能拥有的供暖系统。这也是为什么地板辐射采暖系统如此具有吸引力且越来越受欢迎。然而,其隐蔽性也是一种缺点。因为,您如何知道自己的供暖系统出了问题?有效的方式之一是使用红外热像仪。

在地板辐射采暖系统中,由安装在地板下面的热水管或电线供暖。隐形的热辐射波从地板下面向上加热碰到的所有物体,然后反过来辐射捕获的热量。地板辐射采暖系统是一种高效的供暖方式,能有效增加居室的舒适度并降低能源成本。在采用实心地板的新建筑中,供暖管道通常埋置在地台砂浆底层。

意大利工程师兼设计师Valerio Di Stefano专业从事能源管理和热成像工作,他拥有多年的地板辐射采暖系统经验。他最近购置了一台FLIR E8红外热像仪,主要用于开展辐射采暖系统和建筑能源审计工作。

检测潜在缺陷

Valerio Di Stefano坦言:“近年来辐射采暖系统大行其道,尤其是在新住宅建设领域广受欢迎。然而,有时明显运行正常的系统可能会有潜在缺陷,问题可能出在地板砂浆层的制作方式,管道铺设方式或能源输送优化等方面。幸运的是,所有这些问题可由红外热像仪快速检测。”

“通常,如果没有红外热像仪,您必须得检查泵并根据诊断信息推断地下发生的情况。但是,借助红外热像仪,您可以立即纵览整个地板采暖系统,这得益于由系统散发的热量。”

地板采暖系统热成像实践

图1a/1b/1c显示一个提供带循环泵的辐射采暖系统的歧管,每个歧管段配备一个循环泵。点Sp1和点Sp2实际上具有相同的温度,但是设置相同的发射率值会导致误导性结论。事实上,电工胶带应用到了Sp1,它具有非常接近于仪器设定值的发射率。因此,流体流动实际上是44°C,而不是30.5°C。

图2显示启动期间的辐射电路,以数字形式融合热图像和可见光图像。在通过管道的伪正交线Li1、Li2和Li3上分析线温分布图。在右侧,线Li2显示一个需要进一步检测的更冷、不规则的区域,因为它可能意味着砂浆层或用于涂饰的粘合剂的厚度发生变化。线Li4(绿色)突出显示该热变化不应发生在仅有几分米长的管道上。

存在一些关于是否应该将地下采暖系统铺设在固定家具以下的争论。反对这样做的理由是从地板升起的热量会导致厨房成套家具‘出汗’,这意味着它们会聚集冷凝水。位于厨房成套家具下面的采暖系统也会加热厨房成套家具本身,无论您在里面存放了什么,包括食品。在固定家具下面安装地板下采暖系统的理由有很多。首先,在房间布局尚未确定的情况下,在整个室内地板下安装加热管很可能是有益的。

尽管如此,存在于家具或其它障碍物后面的辐射系统基本上增加了系统在启动和关闭期间的惯性,并且无法切实帮助控制室温。事实上,它在热流传向障碍物占用区域的路径之间形成一层屏障,很显然,这层屏障会招致能源成本。这一点如图3所示。

FLIR E8:轻巧便携且具有成本效益的热成像仪

Valerio Di Stefano一直使用轻巧便携的FLIR E8即瞄即拍型红外热像仪检测地板采暖系统。

“我于2013年的红外培训中心(ITC)课程上真正发现了热成像技术的强大功能,我评估了不同型号的热像仪,但还是选择了FLIR E8即瞄即拍型红外热像仪,因为该型号性价比高,轻巧便携,且具有有趣的功能。”Valerio Di Stefano说道。

FLIR E8配备一台320×240像素的探测器,配置免调焦镜头和能导航至屏幕设置、成像模式、测量工具以及已保存JPEG图像的简单按钮。这款热像仪极易操作,即使戴着手套的大拇指也可完成操作。FLIR E8采用FLIR专利型的MSX®热图像增强技术(专利号:CN201380073584.9),能够将可见光相机拍摄的关键细节信息实时添加至整幅红外图像之中。

“FLIR E8提供丰富的图像细节,除了地板采暖系统检测之外,我能将其用于多种应用场景,如太阳能电池板监控。总之,FLIR E8让我的业务更进一步,有助于我赢得更多项目。”

相关文章

应用案例

利用FLIR热像仪挫败跟人类玩捉迷藏的害虫。

Read more
Back to top