光学气体成像热像仪如何建设企业安全文化

危险气体可视化提供可操作性、可共享的细节

总结

所谓企业安全文化,是一个企业在经济实践中,逐步形成的全体员工所认同、遵守的带有企业自身特色的安全管理理念。在上下游石油和天然气企业、发电厂等涉及潜在有害易燃气体的企业安全文化中,与注重安全的技术提供商合作要作为重要的一大准则!例如,红外热像仪和探测器的设计商和生产商FLIR,提供的光学气体成像(OGI)技术,使多个行业的企业得以完善和加强了安全文化建设。

在上游天然气作业中,储罐顶部泄漏问题很常见

安全设备对企业文化的意义

可穿戴式气体检测仪在保护工人方面扮演着重要角色,但它只在穿戴者处于气团当中时才能发出危险警报。还有其他几种技术可以帮助用户发现设备中的不安全状况,但只有很少的技术能在用户身处不安全情况之前发挥作用。技术含量低但普遍使用的安全工具(即普通肥皂泡)也是如此。总之,这些技术及其结果可能传递了这样的文化讯息:某些风险是可以接受的,甚至是不可避免的,但与安全管理要求相矛盾。

正如某些安全工具似乎会带来不可避免的个人风险一样,有些常规安全任务也是如此。比如上游石油和天然气行业的储罐计量作业,员工需要爬梯子,过人行梯,把量油尺伸入液体中,工人直接站在储罐上方,那里可能有未被发现的高浓度气体泄漏问题。

下游部门,风险状况则是另一番景象。炼油厂中许多碳氢化合物气体毒性比上游设施中的更大。因此,在不知不觉中进入不安全区域的员工可能会在较短的时间内面临更明显的负面后果,或负面影响。这种情况下,常见的方法是用可穿戴式气体检测仪检测气体泄漏,但这也存在一定程度的不确定性,因为它不能确定气体泄漏的准确位置。使用这些技术可能在一定程度上助长一种文化意识,即足够接近就可以了。

OGI热像仪价格降低,应用普遍

从历史上看,人们都是从合规视角审视光学气体成像(OGI)技术的。为了满足监管参数要求并确定排放源,企业会投资购买OGI热像仪。现在,越来越多的石气工业领先企业开始采取措施,自愿减少排放,遏制气候变化。例如,有13家大型企业签署了由首席执行官牵头发起的《石油和天然气气候倡议》。在美国,“同一个未来联盟”(ONE Future Coalition)设定目标,到2025年将整个天然气供应链的排放量减至1%。OGI热像仪能有效且高效地检测这些项目所针对的许多气体(尤其是甲烷)的泄漏问题。可见,OGI热像仪有助于提高作业安全、保护环境。

公用事业和石油天然气企业已开始用OGI热像仪检测监管要求以外的部件,以期在更多地方达到减排目标。OGI热像仪之所以能发挥更大作用,部分原因是优质成像系统成本大幅下降。与制冷型OGI热像仪相比,FLIR GF77等非制冷型红外热像仪的价格要低得多。经济实惠的价格和OGI热像仪的创新使用方式,使各大机构开始重新思考安全设备与人员之间的关系。

传统上,只有泄漏检测和维修(LDAR)团队会使用OGI热像仪,环境、健康与安全(EHS)团队可能会在某些设施中使用该技术。现在,价格更低的手持式OGI热像仪使更多的工人(如维修技师)得以利用气体可视化技术检测气体泄漏,使机构更多员工能利用OGI热像仪评估工作场所的安全性。

远距离检测,保证人员安全
OGI热像仪的可视范围广不但有利于增进安全,还有助于促进安全文化建设。与其他工具不同,OGI热像仪能在安全距离外可视化不安全状况。配备OGI热像仪后,炼油厂员工可以判断某个区域是否积聚了有毒气体,无需暴露在气体之下;如果采用可穿戴式气体检测仪,则需要进入气体范围才能触发警报。

光学气体热像仪(如GF77)可以检测储罐是否漏气,从安全距离测量储罐中的产品液位。

同样,负责测量大型储罐的工人可以评估储罐排放特性,无需置身任何可能的气团当中。使用OGI热像仪,员工可以轻松地沿风向扫描,因而有机会在人行梯上选择更安全的位置;如果未看到气体,则可全面“解除警报”,进行更安全的测量。OGI可以为员工提供可操作性很强的信息,帮助他们准确了解周围环境存在的危险,保证人员安全。

OGI热像仪存储数据,便于团队分析

从分析和团队合作角度来看,OGI也具有重要价值。通过比较热像仪的结果,操作员可以识别出运行中发生故障的组件的规律性,发现问题的根源。例如,OGI可以提供证据,使用户能够发现不正确的参数(如压力),或者可能某个类型的组件在某个区域内总是出故障。FLIR GF77这类热像仪经过温度测量校准,有助于排查多种故障因素,有利于解决问题。

OGI热像仪(如FLIR GF77)拍摄的照片和视频可为故障排查安全和运营问题提供事实依据。

OGI热像仪还能提供传统气体检测设备无法提供的数据,便于团队成员基于事实展开交流,引述更加方便。特别是,对操作员来说,OGI视频可谓极具价值。视频为用户提供了一种工具,使他们可以轻松发现机构内部的不安全作业规程。借助FLIR GF77搭载的LCD触摸屏,用户可以调整图像,增强可视化效果。同时,利用Wi-Fi通信协议,用户可以通过智能手机即时将危险信息通知其他人,加快维修过程。

OGI技术加强企业安全文化建设

OGI技术不断下降的成本不仅有利于对石油和天然气应用的安全监控,还加强了机构安全文化建设。OGI可在安全距离外揭示安全威胁,无需工人进入危险区域,因而能保证工人安全。借助OGI,任何用户都可以明确不安全状况的相关事实,迅速找到补救办法。另外,随着越来越多的人员用上这种技术,就会更多的眼睛保持警惕,增进作业安全性。查看完整案例

FLIR GF77热像仪使操作员和检查员能在关键设施中,开展更高级别的安全检查和泄漏检测工作

这些好处不仅限于上下游石油和天然气设施。随着优质设备价格的下降,新的行业也能将OGI作为工具,提升环保水平和安全水平。在天然气企业以外,天然气发电厂可以利用OGI技术,保障员工和运营的安全,杜绝泄漏隐患。针对此目的,公用事业企业已经开始购置OGI热像仪,而不仅仅是利用该技术满足合规需求。同样,可再生能源企业可以运用OGI监测气体,查找泄漏位置,完善安全文化。

 

相关文章

应用案例

利用先进的泄漏检测技术提高发电安全性

Read more
技术说明

详细解读制冷型与非制冷型光学气体成像热像仪

Read more
技术说明

检出气体和最小检出泄漏速率(MDLR)

Read more
Back to top