使用红外热像仪检测建筑隔热、暖通空调系统和制冷机组

建筑检测人员使用FLIR红外热像仪进行节能审计已有数十年的历史,但购买红外热像仪的资金投入也让很多建筑安装公司止步不前。近几年,越来越多的平价红外热像仪进入了市场。在瑞典尼布鲁的Hammarstedts咨询公司工作的Björn Blomgren就是抓住这个机遇的其中一位建筑专家。“当初购买红外热像仪时,我担心不会经常用到,投资不划算,但没过多久就发现根本不存在这个问题。慢慢我发现使用FLIR红外热像仪的地方越来越多,它真是个用途很广的工具。

“因为我以前做过维修工,所以对红外热像仪已经有一些使用经验,但是那个时候我们使用的热像仪很大,很笨重,而且非常贵,建筑专业人士根本买不起,”Blomgren回忆说。“所以虽然我知道热像仪会是个很好的投资,但是从来没有买过。”

几年前Blomgren听说了新上市的FLIR i5红外热像仪,这款经济实惠的入门设备恰好在他预算范围内。“真的再没什么理由不去购买一台红外热像仪了,我很高兴我买了,它真的很有用,而且用途很广。”

FLIR i5红外热像仪拥有80×80像素的分辨率,0.10°C热灵敏度,能为专业人士提供各种用途的热成像解决方案。与同系列的FLIR i3和i7相似,FLIR i5也是目前市场上小巧轻便且价格实惠的红外热像仪之一。它使用简单,仅需基础的培训就能上手,立即为您提供需要的信息。

热成像检测帮助房屋销售

Blomgren主要使用FLIR i5红外热像仪进行建筑检测。“瑞典有法律规定,出售房屋给新业主之前需要提供房屋的能耗文件,但因为节能审计不是必须的,所以大部分情况下只是提供一份之前业主的能源消耗数据清单而已。但我想如果做一下节能审计将会是个很好的卖点。所以我开始提供这种服务。很显然,我并不是唯一一个认为节能审计会是很好卖点的人,有许多想要卖房的业主已经聘请了我,而且询问的人数也在不断增加。”

据Blomgren称,为售房者提供节能审计服务还是个很好的宣传手段。“如果你得出了准确可靠的结果,提供了很好的服务,买卖双方以后再有房屋相关的问题时也会想到联系你。但前提是你提供的服务是让人满意的。如果房屋有缺陷,但我在检测中却没有发现就会影响我的声誉,所以我总是确保每次检测都彻底准确。”

用途广泛

建筑物的检测通常在冬季进行,因为冬季可提供检测隔热失效所需的室内外足够的温差,所以Blomgren一直担心FLIR i5红外热像仪会闲置半年。回想起来,他很高兴看到事实并非如此。“有很多地方可以使用这款热像仪,他能做的还有很多,不只是进行建筑检测。”

对于一家专营建筑检测和暖通空调(HVAC)系统的公司来说,显而易见的用途就是暖通空调系统的检修。“我们安装的每一个暖通空调系统在发货前都要进行热成像检测,以保证每部分都运转正常。能为客户出具这样的报告也是我们一个很大的优势。”

验证投诉,发现故障

有时客户投诉时也会找到Blomgren。“有了红外热像仪就能立即查清是否投诉属实。”最近的案例是使用FLIR i5红外热像仪对附近的一幢大学建筑进行检测。“另一家公司给这所大学安装了新的暖通空调系统,但总有房间太热或太冷的投诉,所以这所大学找到了我。我对建筑物进行了热成像检测,发现是空气循环的问题导致有些地方热起来而有些地方还是冷的。根据我的检测结果,问题顺利解决了。”

红外热像仪的另一个显著用途是检测地热系统。“例如如果地热管道有泄露,借助红外热像仪能很容易找到泄漏点,不用再把整个地板掀开。这样不仅省时省力,也省了不少钱。”Blomgren还表示,红外热像仪不仅能发现地热泄漏问题,“有时水管泄漏导致水渍,这种情况下同样可以使用红外热像仪很快找到泄漏点,不用凿开墙壁,有助于水管工更加精确地进行维修。”

制冷机组

Hammarstedts是瑞典东南部知名的服务公司,提供创新型采暖、空调、能源和过程自动化解决方案。Blomgren的同事们也为超市的制冷机组和冷藏室提供过完整的解决方案。每当遇到安装问题时,同事们总是向Blomgren求助。“FLIR i5红外热像仪可以快速诊断隔热是否有问题。这种服务全年都可以做,因为制冷机组内外室温之间总会有巨大的温差。”

总而言之,Blomgren对自己的FLIR i5红外热像仪非常满意。“FLIR i5红外热像仪的成像质量对于这些应用领域绰绰有余。因为经常使用,我还在考虑再买一台FLIR红外热像仪,可能是FLIR E系列或是FLIR B系列,现在还不确定,但可以确定的是绝对是FLIR红外热像仪。没有任何其他供应商能够提供像FLIR这样既采用人性化设计又具有卓越热成像性能和经济实惠价格的热像仪产品。”

相关文章

下载

暖通空调与制冷(HVAC/R)专业人士需要红外热像仪的5大理由

Read more
技术说明

屋顶暖通空调设备性能优化技术

Read more
Back to top