瑞典医院使用红外热像仪维护暖通空调系统

在医院环境中,为了向患者和他人提供卫生和舒适的环境,气候控制至关重要。这也是为何瑞典医院的技术人员采购红外热像仪,用以检测和维护暖通空调(HVAC)系统的原因。FLIR红外热像仪正式此类应用的理想工具,除此之外,在其它领域如:建筑隔热检测和电气维护检测中也具有广泛应用。医院的维护技术人员说,红外热像仪真正诠释了物有所值的含义。

“这款红外热像仪能为我们提供暖通空调系统维护所需的准确信息,在检测时帮助我们做出有根据的判断,并且还能解决多种其它建筑问题。”医院的一位技术人员说。“为保持医院的温度在22°C,从通风管道出来的空气的温度应该是18°C。在医院的部分地方装有温度计,能够为我们所使用的自动暖通空调系统提供一些反馈,但那只是大致信息,如果需要更准确的空气流通和温度分布的信息,就必须使用FLIR红外热像仪。”

“时不时会接到病人的投诉,抱怨房间太冷或是太热,”他继续说到。“有了红外热像仪,就能很快的确定这个房间的温度是否真的不正常。如果没有问题,可以马上通过红外热像仪的屏幕展示给病人看,热图像可以直观地显示房间的温度很正常。如果有问题,FLIR红外热像仪能帮助我们更快地找到问题所在,便于我们更快的进行维修。”

手术室

医院的有些房间需要更加细致的监控,手术室就是典型例子。“不同的病人需要进行进行不同类型的手术,需要的温度就不同。为了防止经空气传播的病菌感染,密切监控空气循环就非常必要,所以我们使用FLIR红外热像仪定期检查并严密监控手术室的暖通空调系统。”

两位技术人员在医院的暖通空调系统中经常发现的问题是散热器堵塞和通风管道堵塞。“但是使用红外热像仪还能做很多事情,比如检测通风系统的常安保险柜和机械零件故障,检测区域供暖分离器组是否将热水冷却到合适的温度,甚至检查服务器机房中备用电源的状况。

隔热缺陷

在最近一次检测项目中,建筑物的很多地方都进行了整修。FLIR红外热像仪被用于检测隔热效果。“FLIR红外热像仪的检测显示窗户处有一些热泄露,阁楼的屋顶隔热不足。我们还发现有些散热器安装不当。基于热成像检测的信息,这些问题都得到了顺利地解决,保证了建筑物整修部分具有良好隔热效果。”

红外热像仪 VS 点温仪

医院的技术人员表示红外热像仪是他们现有各种工具的一个很好的补充。“有红外热像仪之前,我们的维护检测都是基于各种接触式的测量设备。我们不得不用手或者点温仪接触热的部件。根据我们的经验来看,这些方法都没有红外热像仪那样快速、高效、准确。”

与点温仪相比,红外热像仪有许多突出的优势。“点温仪只能提供一小块区域的测温值,因此用它进行检测非常累,而且还缺少红外热像仪所能提供的整体信息。然而在一张热图像上,你能立即浏览整个区域的热点和冷点,即刻找到问题所在。”

详细原理或许不同,但点温仪同红外热像仪的像素点基本相似,都能告诉你该点的温度情况。FLIR红外热像仪具有相同的测温准确性,却能一次提供不止一点,而是数千个点的测量结果。使用点温仪很容易漏掉重要信息。“点温仪提供的是一个值,而红外热像仪提供的是整个区域的图像。这有很大的区别。你可以马上看到整个区域的温度分布,迅速发现问题,而用点温仪就很难办到。”

用途广泛

第一次看到红外热像仪工作,他们就立即意识到一定要给自己也买一台。“最开始是当我们聘请一个外面的顾问进行电气检修的时候,我们发现他使用了一台FLIR红外热像仪。我们立即意识到这是个用途很广的工具,可以用在我们医院的很多地方,所以我们就从当地的分销商那里买了一台FLIR BCAM红外热像仪。”

FLIR BCAM红外热像仪目前已经下市,它的替代型号是FLIR Ebx系列。FLIR Ebx系列能生成320×240像素分辨率的热图像,并具有帮助您做出正确决策所需的各项功能,如内置的隔热报警和露点报警功能。这款红外热像仪专门针对建筑检测而设计,如暖通空调系统的供暖和制冷问题,空气流通,湿度检测,隔热问题,及其它热相关的建筑问题。

相关文章

技术说明

屋顶暖通空调设备性能优化技术

Read more
Back to top