无线更新


OTA (over-the-air) 就是以无线方式将全新、卓越的功能,以及全新的固件更新传输到您的 FLIR 热像仪上。当相机连接到 Wi-Fi 时,它会自动搜索新功能、漏洞修复和固件升级,无需您进行操作。您无需借助服务部门、销售代表或 USB 数据线来更新热像仪;OTA 更新可以帮您完成这项工作。您的热像仪将始终具有全新的配置和功能(例如测量工具、资产标记、录制模式、图像模式等)。有关兼容 OTA 的产品的完整列表,参见本页底部。
1. 确保热像仪已通过 Wi-Fi 连接互联网
2. 收到通知:热像仪设置中有可用的更新(目前没有弹出通知)

3. 在“更新”菜单下,选择“下载”并等待完成。

4. 下载完成后,选择“安装”热像仪。

5. 设置完成!为了更新能够实现,您需要重启热像仪。

有关具备 OTA 功能的热像仪的完整列表,请点击此处