借助FLIR紧凑型红外热像仪,持续监控包装质量

外观和配送是产品质量的关键组成部分。Recochem,一家在加拿大注册的化学产品和液体生产经销商,对此有着深刻理解。正因为如此,这家公司使用热像仪连续不停地监控其包装封口的质量。

Recochem是一家由私人控股的加拿大独资企业,以其出色的产品质量和客户服务而誉满全球。Recochem的美洲分部在加拿大的五个地方设有运营点,是一家家用化学产品和汽车清洗液生产商、配方设计商、承包包装商和批发商。

包装与产品质量

“就产品质量和安全而言,包装至关重要,”Recochem工厂工程经理Adam Wolszczan表示。“我们的挡风玻璃清洗液采用壶装,并依次放进纸板箱中。包装和保护我们产品的纸箱完整度必须得以维持”。

经济地密封纸箱的有效方式之一是在纸箱盖上使用热熔胶。然而,在线处理过程中,粘胶可能存在使用不准确或粘贴不充分的问题。因此,Recochem需要一种能帮助他们检查有无使用粘胶以及粘贴位置是否合适等问题的解决方案。

质量检查

“在过去,纸板箱完整度通过定期从生产线上抽检纸箱并作销毁后进一步分析的方式确定,”Adam Wolszczan称。“这种方法不仅非常耗时,而且成本高昂”。

在搜寻有效的粘胶检测方案之后,Recochem最终决定尝试使用单点式红外传感器。“因为粘胶要经过加热,我们可以使用温度信息检测粘合点,”Adam Wolszczan表示。“然而,我们无法将红外传感器安装在一个能观察箱底封盖的位置。此外,红外传感器仅能检测到打开封盖上已涂的粘胶。

 

热成像技术可穿透纸板箱进行检查

有了热成像,Recochem对有效监控解决方案的诉求最终取得突破性进展。“我之前已经知道热成像技术,”Adam Wolszczan表示。“我们公司有一个屋顶维护和配电板检查承包商,因此,我知道这种技术能够有效地排查湿度、隔热失效等问题。我购买了一台FLIR TG165热像仪,以了解这种技术是否能满足我们的意图。结果发现它确实奏效!”

Adam Wolszczan使用TG165检查从生产线脱离的箱子,发现该热像仪能清晰地显示热熔胶粘合点的位置。此外,FLIR TG165热像仪能够“透过”纸箱检查所使用的热熔胶的类型和大小。这意味着,没必要再为了检测而破坏箱子。这使得Adam Wolszczan深信热成像技术就是应该遵循的方法:“我们联系了FLIR公司,找到一款合适的解决方案——FLIR AX8热成像传感器。FLIR AX8经济实惠且极为紧凑:正好满足我们的应用需求。”

尺寸紧凑且易于安装

FLIR AX8热像仪如今已设置完成,用以观察封盖应施用粘胶的预定义区域,检验粘合点大小及温度。得益于紧凑小巧的尺寸,AX8热成像传感器能够安装在可观察到箱底的位置。并且由于AX8能透过纸板箱观察到热量,所以无需破环箱子便可进行检查。获得的视频图像可显示在专用屏幕上供操作员查看。

“如果您查看AX8热图像,便可清晰地看到施胶部位显示为温度较高的点。每当喷胶枪延迟,您都会观察到热点位置偏移,因此您即刻便能知道出了状况。它简单易用、经济有效。”

改善产品质量

“热像仪的一大优势是我们能够更快速、更有效地发现质量问题”,Adam Wolszczan坦言。“热图像为我们的操作员带来了极大的便利,但是单点红外传感器在箱子随其移动时仅提供一个开关,没有任何详细信息。”

“如今,我们不仅能够为客户提供更优秀的产品,而且节省了大量时间。回想起以前,我们的操作员每隔10~15分钟需要破坏一个箱子以进行详细检查,如果您知道我们的生产线每周运行5天(占一年中的大部分时间),那么你就会意识到我们能够节约的时间和金钱的数量是巨大的。”

相关文章

案例研究

会自编写的软件:Eigen Innovations利用FLIR红外热像仪简化自动化解决方案

Read more
应用案例

红外热像仪在食品行业中的应用

Read more
Back to top