新冠疫苗注射后人体的不同反应,你是哪一种?


红外热像仪能捕捉物体热量分布,呈现独特的视觉效果。因此视觉艺术家可借此拓展创作维度,结合热成像特点,创作既具科学内涵又富艺术感染力的作品,探索视觉新境界。比如拉斯维加斯的一位视觉艺术家,就创作了名为“Heat: Portraits of the Invisible World《热:无形世界的肖像》”的作品,我们一起来品鉴下吧~
Linda Alterwitz是一位来自内华达州拉斯维加斯的视觉艺术家,她致力于融合艺术和科学,创造新的方式来颂扬人类的经历,搭建连接人心的桥梁。自2011年展出以来,她的作品包括肖像、拼贴画和沉浸式装置,其中包括使用传统相机、x射线、MRI扫描和红外热像仪拍摄的作品。

2023年《热:无形世界的肖像》中Axel的肖像
Alterwitz在2012年首次将热图像用于艺术,精心策划了作品集《热:无形世界的肖像》。她采用FLIR T1K高分辨率红外热像仪来捕捉那些肉眼难见的温度差异,转化为视觉语言。Alterwitz解释说,她的创作意图在于,通过热成像这一独特视角展现人类共有的生理特征,同时淡化那些将个体分隔开来的社会标签,揭示我们内在的本质联系。

2019年《热:无形世界的肖像》中Jenna的肖像
Alterwitz在她的网站上说:“从每一幅肖像中散发出来的是将我们团结在一起的生物共性——呼吸、汗水、炎症和血液的温暖循环。红外热像仪让我能够呈现肖像的另一种视觉效果——它超越了那些引发刻板印象的标签,呈现出一种无偏见、纯粹而真实的视觉盛宴,引领我们深入探索那些被日常忽视的内在共鸣。”
Alterwitz在“Injection Site – Making the Vaccine Visible(注射部位——使疫苗可见)”系列中,继续她的热成像实验探索。该展览目前正在南内华达州的LGBTQ(性少数群体)中心展出,其中一幅作品更是获《纽约时报》封面推荐。这位视觉艺术家于2021年新冠疫情之初,就启动该项目,已收集超过180幅疫苗注射点的肖像。

接种疫苗后的典型炎症反应是会在上臂留下明显的黑斑,但结果因人而异。一些受试者展现出较大且界限清晰的炎症区域,而另一些受试者则几乎没有任何迹象。Alterwitz希望聚焦于这些反应差异,激发一场关于疫苗多元观点的深入对话,让支持疫苗与持保留意见的人们能够相互倾听,产生共鸣。

2022年Marvin疫苗注射两天后的状态
“我认为艺术为人们提供了一种更容易深入探讨难题的方式,”Alterwitz解释道。“在接种疫苗后,有些人手臂有斑点,有些人存在大斑点,有些人则什么都没有,这再次证明了我们身体是多么独特。我很高兴这个项目能够帮助人们深入讨论[疫苗]。”

2021年Sheyenne疫苗注射三天后的状态
尽管Alterwitz在热成像研究领域已经深耕逾十年,但她对这项技术的热情丝毫未减。“最大的挑战在于,既要保持对技术的推崇,又要精准聚焦于你想要表达的内容,”Alterwitz分享道。“热感技术始终萦绕在我的思绪之中,它对我来说依旧充满魔力。而在众多热像仪中,FLIR红外热像仪以其卓越性能脱颖而出,成为了我心中无可替代的首选。”

上文中用到的FLIR T1K(T1040)高清红外热像仪,配有了1024x768像素的非制冷红外探测器,其灵敏度是非制冷传感器行业标准的2倍,所生成的图像质量非常出众。还搭配尖端技术——UltraMax高清图像增强技术和FLIR MSX®多波段动态成像专利技术(专利号:201380073584.9),能生成最高达310万像素的明亮清晰的热图像,有了它才能协助这位视觉艺术家拍摄注射疫苗后,人体的细微差异热图像,让展出更加成功!

FLIR T1K高清红外热像仪,不仅融合了菲力尔多种尖端技术,还拥有专家为用户量身定制的创新功能与用户界面。如此出色的高清红外热像仪,在各个行业都能帮助用户看清各种细节,精准看透其中的温度变化,如果需要了解更多详情可点击“右侧表单”填写需求。我们的服务专家会为您定制解决方案,当然您也可以拨打官方客服电话:400-683-1958直接咨询。