探索最佳热成像软件:选择热图像存储和报告软件时的重要特性


热成像技术通过分析热模式提供关键的诊断信息,在众多行业中扮演着举足轻重的角色。FLIR Ignite 处于这项技术的前沿,可提供功能强大的热成像软件。该软件对于专业热像师、专业承包商和企业维护团队都是必不可少的。
选择合适的热成像软件对于热成像有效性的最大化,以及确保所收集的数据能够充分利用至关重要。以下是评估不同软件的选择方案时需要考虑的关键因素:
确保该软件与您已经使用或计划使用的红外热像仪完全兼容。兼容您的电脑操作系统——无论您使用 Windows、macOS 还是 Linux;支持硬件集成;可将热图像和热趋势图表导出为 JPG 等支持的文件格式。
最好的热成像软件应该有直观的用户界面,能够使过程简化而不是复杂化。寻找能让用户在不经过大量培训的情况下执行复杂任务的软件。最好的热成像软件应提供:
强大的热成像软件的核心在于其分析能力。它应该提供全面的图像处理工具,包括:
这些工具有助于准确识别检查区域的潜在问题。

FLIR Ignite 的图像编辑(左上)、对比视图(右上)、温度趋势图表(左下和右下)(对比视图和温度趋势图表 - 只有 Pro 方案提供)。
考虑软件的报告功能。该功能应能让您轻松创建、定制和分发报告。寻找诸如以下功能:

FLIR Ignite 让用户可以使用可完全定制的内置模板,从图库创建完整的报告,包括选择更改模板、在页面设置中对图像和数据模块进行重新排列,以及定制页眉和页脚。
好的热成像软件应提供强大的数据管理功能。这包括热图像和报告的安全存储、轻松检索和高效整理。云存储选项和远程访问数据的能力,对于那些在多个地点工作或需要与客户或利益相关者共享信息的团队十分有用。

FLIR Ignite 基于云的软件支持多用户访问和共享文件夹、热图像和数据,支持相关人员无缝地讨论结果。
软件应可以扩展,以适应您的业务增长。无论您是需要添加更多相机、集成其他分析工具,还是增加存储容量,该软件都应该能够在不引起重大中断或性能问题的情况下扩展。
可靠的客户支持至关重要,尤其是在处理复杂的软件时。是否提供技术支持、培训资源和定期更新都会显著影响用户体验。确保软件供应商提供充分的支持和更新,以使软件兼容最新的技术和标准。
最后,相对于所提供的功能和收益来评估成本。重要的是既不要为了更低的价格而牺牲基本功能,也要确保不会为了不需要的功能而支付不必要的成本。既要考虑前期成本,也要考虑与更新、支持和可扩展性相关的长期费用。
FLIR Ignite 提供两种方案:Ignite Starter 和 Ignite Pro,提供四种存储容量:1 TB、100 GB、10 GB 和 1 GB。点击下方按钮,比较不同的方案并找到满足您的热成像需求的解决方案。
FLIR Ignite 是热成像软件领域的佼佼者,提供一系列先进的功能,可满足现代专业人士的需求。通过结合增强的数据管理、详细的报告、复杂的分析工具和强大的集成功能,Ignite 可确保以精确和高效的方式执行每个热成像任务。