适用于 iOS 和 Android 的 FLIR ONE Edge Pro 热像仪有可能改变汽车专业人员进行检查的方式。热成像技术为汽车技术人员提供了快速、准确地识别和诊断车辆各种问题的强大工具。但与其他热像仪不同的是,Edge Pro 拥有分离式功能,使技术人员能够更加方便、高效和自由地检查难以到达和难以查看的区域。凭借其紧凑的设计和蓝牙连接,FLIR ONE Edge Pro 有望简化汽车检查,从而实现更精确的诊断、减少故障排除时间,并提高车辆性能和安全性。

以下是 FLIR ONE® Edge Pro 简化汽车检查的五种方式:

查找排气泄漏

红外热像仪是识别车辆废气泄漏的重要工具。使用FLIR ONE Edge Pro检查排气泄漏时,检测人员可以快速轻松地扫描歧管、管道、可见接头和垫圈之间的连接,热像仪可以帮助显示可能表明存在排气泄漏的温度变化。
此外,FLIR MSX®(多波段动态成像)技术(专利号:CN201380073584.9)通过将可见光相机拍摄的细节信息实时添加至红外图像中,增加图像的清晰度,并在热读数中嵌入边缘和轮廓细节,从而为排气系统和排气系统内的任何异常情况创建了更全面的视觉信息。

 

 

500.png

诊断催化转化器问题

催化转化器在减少车辆有害排放方面发挥着至关重要的作用,但由于其位置和热量特征,诊断这些部件的问题可能较困难。然而,FLIR ONE Edge Pro支持蓝牙和Wi-Fi连接,汽车检修人员可以在车辆周围随意移动,从不同角度捕捉催化转化器的详细热图像,而不受电缆或物理连接的限制。FLIR ONE Edge Pro机身小巧可分离,可以更轻松、更方便地进入这些狭小、难以进入的空间。

 

 

 

heating grid.png

 

 

解决空调问题

在识别汽车空调系统有问题时,热像仪是一个非常有用的工具。然而,要确定问题的根本原因可能比较困难,因为通风口在驾驶室内可见,而空调系统的大部分是隐藏的,难以接近。借助FLIR ONE Edge Pro的无线功能,汽车专业人士基本上可以同时看到系统的两个区域。Edge Pro的Ignite云服务无线传输功能允许多名技术人员同时查看系统的不同部分。这使他们能够快速找到可能影响系统性能的潜在问题,例如过热、制冷剂泄漏或堵塞等。

 

 

                                         ac leak .png                                good ac.png

                                                          空调系统可能发生泄漏                                                         正常工作的空调系统

 

 

检查制动鼓

由于通道和能见度有限,传统的制动鼓检测可能比较困难。然而,有了FLIR ONE Edge Pro智能红外热像仪,在检查制动鼓时,它的无线传输功能让检测人员能够在车辆周围自由移动,从不同角度捕捉制动鼓的详细热图像。通过将热数据无线传输到智能手机或平板电脑,技术人员可以立即分析制动鼓的温度分布,识别潜在的异常情况,比如加热不均匀、过热或磨损迹象等。这些有价值的分析结果能够让用户及早发现问题,尽早采取维修措施,以确保最佳的制动性能和安全性。

检查除霜格栅的加热元件

除霜格栅在确保寒冷天气条件下,也能看清窗外情况方面发挥着至关重要的作用,但加热元件出现问题会阻碍其功能。借助FLIR ONE Edge Pro,汽车专业人员可以更方便、更高效地对除霜网格进行检测。
通过将热数据无线传输到智能手机或平板电脑,技术人员可以立即分析除霜格栅的温度分布,并且他们可以比传统热像仪更方便地比较车内和车外的情况。借助这种无线传输技术,用户可以在更短的时间内定位、诊断和修理潜在的问题,例如加热元件故障或效率低下、异常热点或冷点等。

FLIR ONE Edge Pro 代表了汽车检查领域的重大飞跃,彻底改变了专业人员执行诊断和维护任务的方式。

 

其无线技术真正使其成为汽车行业的宝贵资产,促进更高效、更准确的检查,最终提高车辆的可靠性并优化每个人的操作和安全。

请求信息

选项

提交即表示您同意 FLIR 的隐私政策 和 Cookie 政策