养蜂业的新研究——FLIR T1K高清红外热像仪揭示蜜蜂的隐藏行为!


养蜂业传承至今,已成为乡村振兴的重要助力。蜜蜂为人类带来的蜂蜜、蜂花粉、蜂王浆、蜂胶、蜂蜡等食品药品,还对农业生产有推动作用。那么在养蜂的过程中,蜂箱内的世界是怎样的呢?一起来看看两名英国研究人员的研究成果吧~

许多关于蜜蜂行为的研究要么是理论假设,要么是基于实验室观察。但这样的结论很难令人信服,因为实验室环境几乎不能打造合适的空间,来研究不同生态系统对蜜蜂的复杂影响以及它如何影响蜜蜂的行为等。

据悉,在野外进行的研究主要集中在使用传统图像上,但在长时间观察的时期内,没有人将其与实时辐射数据相结合。
为了让研究更加贴合实际,艺术家兼电影制片人Barbara Keating在屡获殊荣的电影摄影师和环保主义者James McAleer的支持下,在为期一年的研究中,使用FLIR T1K(T1040)高清红外热像仪解锁了一个隐藏的研究领域:深入探索蜂巢,以观察其在蜂巢内的活动。

Barbara Keating和James McAleer
考虑各种内外因素后,Keating和McAleer在Newcastle市中心一个封闭的城市监测点筑巢,该监测点可以接触到各种各样的原料。本次深入研究的持续时间非常久,使其成为该领域人士的“必看之作”。

每个月一次,在整整24小时的时间里,Barbara和James轮流监控红外热像仪中的信息,同时记录蜜蜂的行为,确保注意到任何异常行为。
凭借高灵敏度的FLIR T1K(T1040)高清红外热像仪,让研究人员能够监测昆虫的微小细节,甚至包括它们翅膀颤动等最难以察觉的运动。关键的是,他们的研究是在不干扰蜂箱的情况下进行的,这在以前是完全无法做到。

“通过这段时间采集到的红外热成像信息,让我们重新审视了对蜜蜂及其行为的了解。”Barbara说。
“当你进入蜂巢的表面,开始观察蜜蜂的个体和集体各种各样的活动时,你根本不知道它们相互交流的方式,它们分享食物和热量的方式尤其令人着迷,我们确实在收集以前没有人收集过的数据。”James兴奋地说道。
虽然他们从未见过的研究数据的确切细节还不能具体说明,但Barbara指出,他们观察到的行为似乎与当前的理论和实践相矛盾,这可能会对养蜂学(蜜蜂的科学研究)以及我们对整个生态系统的理解产生广泛影响。

“我想到了使用红外线监测,因为这不需要打扰蜜蜂领地。因此,我能够在不干扰和改变它们行为的情况下观察它们,这对客观研究至关重要。”Barbara说解释道。
“选择FLIR热像仪是一个非常正确的选择!我们注意到,蜜蜂的某些行为并不像我们在养蜂课程、讲座和会议上所说的那样,这并不是真实的。”

比如,养蜂人一直被告知在冬季要拆除蜂箱的屏障,以确保各种大小的蜜蜂都能自由活动,并从蜂箱的储藏室中消耗蜂蜜。养蜂人通常被告知要拆除“蜂王隔离器”(一种类似筛子的机制,可以将蜂王和较大的蜜蜂固定在原位),否则蜂群就会死亡。这是因为大蜂王将无法通过,而且由于蜂群不会抛下她,它们将在整个冬天挨饿,但她的观察与这一观点相悖。
当谈到加热和冷却蜂箱时,Keating解释说,蜜蜂的行为几乎是自发性的:“它们振动飞行肌肉来产生热量,但热量需要分布在周围,它们通过扇动翅膀在蜂箱内产生对流来实现这一点。

“我试图分离出特殊的温暖区域进行研究,FLIR红外热像仪可以捕获所有实时辐射数据,因此我将所有这些信息通过FLIR Thermal Studio进行分析,并深入研究更精细的细节。

本次在研究中使用的菲力尔产品是FLIR T1K(T1040)高清红外热像仪,其配有1024x768像素的非制冷红外探测器,其灵敏度是非制冷传感器行业标准的2倍,所生成的图像质量非常出众。搭配尖端技术——UltraMax高清图像增强技术和FLIR MSX®多波段动态成像专利技术(专利号:201380073584.9),能生成最高达310万像素的明亮清晰的热图像,有了它才能在此次蜜蜂监测的实验中看清图像细节,得出不一样的结论!

FLIR T1K拥有专家为用户量身定制的创新功能与用户界面,如此出色的高清红外热像仪在各行业的检修和研发过程中都能帮您精准看透其中的温度变化,您在工作中遇到了哪些难题?点击右侧表单填写需求,FLIR T1K没准可以帮您解决哦~当然您也可以拨打官方客服电话400-683-1958直接咨询!