掌握热分析软件:FLIR Ignite Pro 专业版简介


热成像技术在电气检测、建筑诊断、制造和医疗保健等各个领域已不可或缺。通过采用红外热像仪,该技术可以检测物体、环境和材料中的热模式或温度变化。这些功能使专业人员能够尽早查明潜在的问题,预防代价高昂的故障并确保系统的可靠性。作为一种无创诊断方法,热成像对于预防性维护、质量保证和安全评估至关重要,使其成为热成像检查的基础要素之一。
作为这项技术的补充,热成像软件在分析和报告热像仪捕获的数据方面发挥着至关重要的作用。专业人员依靠热成像软件来处理热数据,并形成详细的视觉呈现和报告,从而实现更深入的洞察和分析。专业人员还使用热分析软件进一步调查已识别的热异常,并以明确、可行的方式阐明结果。此步骤对于提供全面评估,并确保根据所获得的热图像做出明智的决策至关重要。
FLIR Ignite 是一款安全的云存储和热成像报告软件,为您提供无缝体验,可直接上传、编辑、整理、存储和共享 FLIR 热像仪的图像和视频*。
采用 FLIR Ignite,您无需再浪费时间将图像复制到其他设备,或者用 USB 线来备份数据,您的图像可从您的热像仪自动上传至您的 Ignite 帐户,让您可以在需要时从计算机或移动设备上访问文件。
FLIR Ignite 还可让您在现场编辑热图像并将文件移动到自定义的文件夹中,以保持井然有序,然后利用带密码保护的链接与同事和客户共享结果。您甚至可以使用 FLIR Ignite 集成的报告工具将文件同步到计算机,以进行进一步分析并生成详细报告。
FLIR Ignite 有两种方案,即 Ignite Starter 或 Ignite Pro,并且现在提供四种存储容量:1 TB、100 GB、10 GB 或 1 GB。
FLIR Ignite Starter 和 Pro 计划均提供:

FLIR Ignite Pro 专为满足专业热像师、专业承包商和企业维护团队的需求而设计。Ignite Pro 与 Windows、macOS 和 Linux 完全兼容,可提高热成像检测和分析的效率和精度。这个强大的平台可应对常见的行业挑战,如数据管理、复杂分析,以及协作报告,改变了专业人员处理热成像任务的方式。
创建能够绘制出温度随时间变化趋势的图表,从而更好地分析和比较温度的变化。然后,您可以将这些图表导出为 jpg 格式,并添加到报告中,以便与您的同事、利益相关者或客户共享。


对比视图让您可以编辑多幅图像和并列对比两幅图像。其功能包括:
*需要兼容 WebGL 2.0 的浏览器
**目前,对比视图的功能只有桌面版提供。

利用 Ignite Pro 的可定制模板和用户友好型工具简化详细的专业报告的创建过程。此功能确保报告不仅全面,而且明确和专业,非常适合在各种应用环境中呈现结果。
借助 Ignite Pro 的报告功能,您可以:


FLIR Ignite Pro 不仅满足,甚至超越了用户对现代热成像软件的预期。由于能够应对重大行业挑战,并通过创新的功能增强用户体验,Ignite Pro 在其领域内脱颖而出。无论您是进行复杂的热分析、生成详细报告,还是与团队合作,FLIR Ignite Pro 都能为您提供成功所需的工具。
访问我们的全系列热成像解决方案,探索 FLIR Ignite Pro 的变革性影响,及其如何提升热成像分析。无论是在现场还是在办公室,了解 FLIR Ignite Pro 如何确保精确、高效地捕捉每个细节。