热成像套件--追踪野生动物不可或缺的高科技伙伴

为了不打扰野外动物的正常生活,我们一般会选择红外热像仪悄悄观察它们的夜间活动,其通过捕捉动物身体发出的热量,形成独特的热成像画面,让我们能够清晰地看到它们在黑暗中的一举一动。如果要想追踪动物们的踪迹,红外热像仪也是不错的选择!位于英国Bristol的热解决方案提供商Thermal Vision Ecology公司,目前正开发专ecology thermal kit 1.jpg

ecology thermal kit 2.jpg

Thermal Vision Ecology 的套件在现场设置并包装在手提箱中

为生态调查设计的移动热成像套件,旨在简化野生动物记录、加速报告并提升野外作业安全。下面是我们与董事总经理Andy Milner探讨生态学家面临的挑战及新工具包的解决之道的内容。

专为生态调查开发的套件

在有些地区,法律要求执行大型户外项目的企业和公用事业公司需要进行环境影响评估,以确定对环境的潜在影响,包括评估受保护野生动物的情况,但生态学家需要时间来获取经验证据支持调查,而企业需要尽快开启项目,因此可能会产生分歧,导致项目延误和客户诉讼风险。

“回想起去年8月,我被赋予了一项不同寻常的任务——进行蝙蝠调查,这并非我们的日常工作,”Andy如此回忆道。“那是一座屋顶结构错综复杂的大型建筑,其上分布着多种多样的栖息地,传统的夜视技术在此竟束手无策。我亲自上阵,却发现所携带的电缆略显笨拙,原来它们更适用于实验室环境。那一刻,我恍然大悟,户外调查业务或许能开辟出一片全新的天地,蕴藏着无限潜力。”

 

为了解决上述分歧,Thermal Vision Ecology 成立新的分支机构,用来满足生态学家的需求。由于客户大多在户外工作,通常需要前往多个地点,因此 Thermal Vision Ecology 创建了一个套件,这款套件专为热成像领域的初学者量身打造,即便是在复杂多变的户外环境中,也能轻松上手,应对自如。

ecology thermal 2.jpgecology thermal 3.jpg

使用 Thermal Vision Ecology 的套件以两种不同的方式可视化飞行路径

Andy表示,他们一直致力于优化工具包,使其既精简又易用,旨在让生态学家能轻松驾驭复杂的科学仪器,用起来简便快捷。

A700热像仪生态套件的优势

Thermal Vision Ecology设计的热像仪生态套件配有一台 FLIR A700sc热像仪、多个镜头选项、三脚架、搭载FLIR Research Studio软件的Windows平板电脑(已预装高效过滤器,助力精准追踪视野内的野生生物)、一块可提供 6 小时电量的电池以及设置指南,所有这些都装在一个带轮式航空箱内。Thermal Vision Ecology 还为其客户提供额外的支持,比如通过电话远程指导客户完成设置过程,或是亲临现场与客户并肩作战等。

ecology thermal.jpg

热像仪捕获到蝙蝠回到窗户里的栖息地

生态套件中热像仪相较于夜视仪,其优势在于能够记录辐射数据并应用过滤器,使生态学家能更高效地搜索和分析,而夜视仪仅提供视觉数据,操作不便。并且配备了FLIR Research Studio分析和报告软件,能以强大的后期处理能力,让生态学家在无需实时监控的情况下,通过多样化的调色、滤镜和跟踪功能,轻松完成高效且全面的生态调查。

ecology thermal 2.jpg

FLIR红外热像仪结合特定过滤器能将温度变化可视化,为移动目标创建拖尾效果,助力生态学家轻松定位蝙蝠栖息地,加速提取过程,且支持实时应用及后期调整视觉设置,灵活呈现调查发现。

热数据通过时间图快速显示温度峰值,助力生态学家精准定位活动位置,显著提升调查后报告的速度与效率。与传统热像仪相比,FLIR A700sc红外热像仪套件凭借更远的热信号检测能力,无需额外光源,实现了更安全、高效的监测,让难以触及的区域也变得清晰可见。

生态套件的应用将会更广泛

Andy指出,在铁路桥调查过程中,热像仪的扩大检测范围功能使得无需关闭火车线路即可远程监测蝙蝠活动,既节省了成本又避免了繁琐的安全程序。生态套件中的热像仪作用在于,它让生态学家能在安全距离内高效完成调查,同时保障了铁路线的正常运行。

 

Andy表示,生态学家们对他们的产品反响热烈,并积极提供了关于未来产品改进的宝贵建议。尽管目前他们主要专注于蝙蝠搜索这一常见调查,但他们的长远目标是测试产品在不同野生动物搜索中的应用。此外,Andy还期望能进一步提升产品的便携性,以便在野外作业时能更轻松地携带他们的工具包,未来的前景一片光明!

在本次案例中用到时的FLIR A700系列热像仪专业科研套件,它简化了温度测量工作,可为电子、航空航天、生命科学等广泛应用领域的研究人员和工程师提供极大的便利。其标配24°镜头,搭载自动/远程及手动对焦功能,还支持FLIR微距模式,造就出色的系统灵活性,可轻松满足多数研究和开发应用的需要。

微信图片_20241125145455_副本.png

对于这款性能出色的实时监控“助手”,你还有哪些想了解的特征?点击“右侧表单”填写相关信息,我们会安排相关工作人员为您一对一答疑解惑,当然您还可以拨打官方客服电话400-683-1958直接咨询。

相关文章

基本原理

避免常见房屋检查错误的热像仪技巧

Read more
Back to top