热成像技术帮助领先的自行车验配师找到最佳的骑车位置

世界上最先进的自行车试穿工作室之一就是利用Flir热成像技术的优势,在各个自行车水平上突破运动科学和生物力学的界限。Bikefit Van Staeyen 位于比利时安特卫普,使用 Flir 生成的红外图像实时显示身体热量和压力分布,从而优化驾驶者位置和自行车设置。

Bikefit Van Staeyen 基于 20 多年的骑行经验提供专业的自行车装备。Kevin 和 Michael Van Staeyen 兄弟(前专业公路赛车手)创立了这家公司,凭借在体育科学、生物力学和自行车方面的广泛专业知识,成功发展。最初对精度和性能的热情演变成世界上最先进的自行车试衣间之一。

Bikefit Van Staeyen 的主要区别在于其双专家方法:每辆自行车的装配都由两兄弟共同完成,将技术分析和专业自行车经验与医学理解相结合。 

“这种协同作用使我们能够识别远远超出传统系统捕获的模式和功能失调,”Kevin解释道。

实时洞察

该过程的核心是使用 Flir 先进的热成像技术,该技术可实时查看生理不对称、压力分布和潜在的肌肉失衡。 

“我们使用 Flir 红外相机研究骑手踏板的热图,以优化身体位置和自行车设置,”Kevin 说道。“通过将热成像技术与运动跟踪、力分析和 EMG 【肌电图】 数据相结合,我们可以看到其他人只能猜到什么:骑手的身体在负载下如何反应、补偿和适应。我们已经将热成像应用命名为“Lava.flow”,这一过程使我们能够以全新的方式了解和优化容易受伤的区域、肌肉激活和压力点。”

Bikefit Van Staeyen 最初使用 Flir E76 红外热像仪,但后来已迁移到更新的 E96。E96 是 Flir 首款具有 640 × 480 热分辨率的手枪抓握相机,使用户能够安全快速地测量目标。FLIR E76 可选配一系列镜头,完全覆盖近距离与远距离目标。FLIR Ignite 可自动将 E96 的图像从相机直接上传到云端,便于轻松、安全地存储和共享。

作为循环应用热分析领域的先驱,Bikefit Van Staeyen 与 Flir Platinum 合作伙伴 Thermal Focus 密切合作,该公司是比荷卢经济联盟(荷兰比利时、卢森堡)地区 Flir 红外相机最大选择的库存商。

焦点温度

Flir红外热像仪识别的热点和冷点可以直接指示骑车者的身体在自行车上的功能。某些区域温度过高可能表明过度劳累、摩擦或姿势不佳。 

使用 Flir E96,Bikefit Van Staeyen 可以:检测鞍座、鞋或手把上的热点和高压区域;识别不对称肌肉负荷和不平衡的激活模式;分析可能导致麻木或性能下降的血管限制;以及检测可能表明过载的热不规则。

通过这种深入的热分析,兄弟们能够识别一系列问题,这些问题可以促使调整以获得最佳的骑行体验。例如,膝盖骨周围的不对称热分布表明可能存在生物力学问题,而脚球中的热量过多通常意味着夹板位置定位不正确。同样,补偿机制或鞍座调整不正确可能导致下背部温度升高。

“虽然传统的自行车版型通常基于观察和感觉,但我们使用Flir热像仪的客观数据驱动测量,”Kevin透露道。“我们的 Lava.flow 流程让我们能够实时了解骑手的身体在骑行时的反应。举例而言,我们最近帮助一名骑车者在乘车时出现无法解释的膝盖疼痛。使用 Flir 红外成像技术,我们观察到胫骨 【胫骨前肌】 中的热量积聚过多。由于这种热量增加的Flir成像和我们的腿长软件,我们发现这条腿结构较短,骑手在骑车时必须过度向上拉动踏板,导致膝盖疼痛。

各级骑自行车者

骑自行车者向 Bikefit Van Staeyen 寻求帮助,从专业业余爱好者到世界巡回赛专业人士不一而足。他们信任公司的原因同样是:注重细节。从鞍座压力到神经负荷;从曲柄动力学到热不对称 - 没有变量未被探索。该公司还与安特卫普大学合作,整合数据驱动的方法,在大学层面开创了自行车试穿领域,这是欧洲的首家公司。 

Kevin总结道:“我们希望成为自行车运动中热像仪技术的基本合作伙伴和参考点。” “我们的目标是帮助塑造性能诊断的未来,不仅仅针对我们自己的运动员,而且作为全球球队和骑手的知识和技术中心。凭借我们的专业知识和经验,我们可以证明热成像技术在生物力学和性能分析方面的巨大潜力。”

相关文章

应用聚焦

Painting with Heat: Artist Uses FLIR Cameras to Make and Display His Heated Thermal Canvas

Read more
基本原理

新手热像师容易犯的5个错误

Read more
Back to top