使用FLIR ONE PRO手机热像仪检测地暖管道漏水

作为一名暖通工程师,见过了太多的地暖泄露问题,也检测过无数个地暖管道,先打压测试地暖是否漏水,观察压力表变化,然后打开阀门确定漏水回路,最后确定漏水点,这些传统的检测方法,每一个过程都耗时耗力!

如何才能既轻松又快捷地检测出地暖管道的漏水点呢?一位资深的暖通工程师带来了新方法。赵工是一名资深的暖通工程师,来自石家庄xxx公司,通过FLIR ONE Pro成功解决过多个小区地暖管道泄漏的问题,如下是赵工使用FLIR ONE Pro检测地暖管道漏水点的方法和步骤。

1.关闭水路主阀门,之后分别对每个地暖环路依次进行打压试验,找出漏点所在的环路。

2.加热经过打压试验初步判断存在漏点的一路盘管。尽量提高热源温度,以保证盘管迅速升温。

3.加热的10-20分钟后,使用FLIR ONE Pro红外热像仪观察红外视角下整个盘管的走向,寻找异常发热点。

4.地暖漏水常存在两个现象:

● 漏水部位管道模糊扩散,存非线状,在红外图片中呈现一团热量;

● 漏水位置温度较高,在红外图片中呈现白亮色。

以上就是赵工检测地暖管道的秘诀,而通过这种方法,2018年赵工在石家庄多个小区获得了成功,下面是具体案例:

案例一

2018年7月,石家庄市长安区凌透花园小区某业主二次装修遭遇地暖漏水,使用FLIR ONE Pro 手机红外热像仪成功定位漏水点。

案例二

石家庄新乐市孔雀城小区漏水,使用FLIR ONE Pro 手机红外热像仪成功定位漏点。

地板下地暖管线的热量透过地暖结构层传递至地表面,以地表面作为散热器再向上辐射热量来达到取暖的目的,而FLIR ONE Pro 手机红外热像仪通过测量传递至表面的热量进行分析,从而找到管道的漏水部位。如视频中所示,前半部分是暖通工程师使用FLIR ONE Pro查找的过程,后半部分的可见光视频表示漏水点已经找到。

案例三

2018月11月中旬,石家庄正定新区天山国府售楼部漏水,使用FLIR ONE Pro 手机红外热像仪成功定位漏水点。

不仅仅应用于检测地暖泄露,FLIR ONE PRO在检查配电板、排查暖通空调或者查找水渍方面也非常适用。
实惠的价格、轻巧的身材使得FLIR ONE PRO颇受欢迎,更为重要的是FLIR ONE Pro可以与手机轻松连接,只要将其插在智能手机上,手机就可以立即变成红外热像仪,受到了很多工程师的喜爱,暖通工程师也不例外。

相关文章

如何执行

历史性的飓风季节凸显了湿度检测的必要性

Read more
案例研究

FLIR 热像仪在雨水泄漏检测与维修后检查中的应用

Read more
应用案例

在暴风雨来临前如何使用仪器仪表及时发现问题

Read more
Back to top