美国电视节目《BattleBots》使用FLIR热像仪为观众提供一个全新的视角


博茨大战(BattleBots)是美国播出的一档科学竞技类节目,自1999年开始,以找到谁能制造出凶猛的机器人为目的。最新一季,将采用一种新的观看方式:由Teledyne FLIR提供的FLIR T1040和FLIR C5热像仪,增加了一个全新视角,BattleBot观众也能看到机器人竞争对手在竞技过程中热量发生的详细变化!
FLIR T1040安装在BattleBots竞技场上方,拍摄了数小时机器人残酷比赛的高清热视频。这个节目经常有电锯和机器人被抛向空中的奇观,但现在观众将获得更多关于双方竞争对手表现的热信息。
例如,机器人的轮胎抓地力在赛场地板上产生了足够的摩擦力,FLIR红外热像仪能够捕捉到它们留下的热量轨迹,从而可以用来比较牵引力。热像仪还可以指出机器人因磨损而开始发热的部分,并为不同机器人的表现提供视觉比较。
然而,红外热像仪不仅仅能让观众看得更透彻,它们还有助于确保幕后的安全。BattleBots的创作者Edward TreyRoski的职责之一是在比赛前后为机器人供电,根据情况,这个角色可能很危险。机器人身上的大量武器不仅需要采取保护措施,而且它们还由锂电池供电,一旦损坏,就有燃烧的危险。
如果电池损坏导致爆炸的威胁还不够严重,那么一个电池损坏还可能引发热失控的连锁反应。
Roski说:“这些电池可能是级联,这意味着一个电池可以加热到足以点燃旁边的电池,然后是下一个,下一个又下一个。训练一个人不犯错误都很难,更何况我们面对的是非常危险的机器人,它们可能会杀人,我不希望任何人受伤。”
Roski使用口袋热像仪FLIR C5在战斗结束后检查机器人,并让工作人员知道未来是否会发生任何事情。Roski说:“这项技术让我能够知道何时需要我在短时间内让机器人离开赛场”。BattleBots团队可以检查机器人的热量水平,然后确认他们是否有时间移动机器人,从而减少对竞技场的破坏。
红外热像仪还能帮助团队评估他们可能面临的火灾类型。比如发动机或速度控制器过热是一回事,但锂电池起火会释放有害烟雾,需要采取额外的预防措施。