FLIR 高速热像仪可提高远距离跟踪和测量应用的目标可见度

FLIR RS8500 高速热像仪被 Nurjana Technologies 选中,用于和 NEOS 光学跟踪系统集成

得益于该热像仪卓越的分辨率和测量精度,这家意大利系统集成商能够为试验场客户提供解决方案,以高精度识别和跟踪目标。

总部位于卡利亚里(意大利)的 Nurjana Technologies 为航空航天和国防行业提供关键任务工程服务和系统集成。该公司成功地为政府测试实验室和军用试验场应用提供了独特的光电系统。

自动目标识别与跟踪

该公司产品组合的最新成员是 Nurjana 光电系统 (NEOS),这是一个完整的基于硬件和软件的系统,用于在远距离、高精度测量应用中进行实时光学跟踪。该系统旨在融合来自多个传感器的数据,包括光学有效载荷、遥测、雷达和测距数据。光学有效载荷是定制的,由可见光跟踪相机、辐射红外热成像仪、可见光测量相机和高速相机组成。利用几乎实时数据融合和计算机视觉,在苛刻的场景中检测和跟踪目标。

“高分辨率热像仪对于此类应用至关重要,”Nurjana Technologies 的系统工程师 Davide Piras 说。“红外热像仪不仅能让我们在阴雨天气等较暗或恶劣天气条件下看到目标,并且我们还在寻找高速、高分辨率的红外热成像解决方案,以便我们能够在很远的距离以外看到较小的物体。”

Nurjana-36.jpg

NEOS 是一个完整的基于硬件和软件的系统,可在远距离、高精度测量应用中进行实时光学跟踪

用 FLIR 热像仪清晰地观察目标

该公司对 Teledyne FLIR 红外热像仪已经很熟悉,根据该团队在世界各地的试验场方面的经验,让 FLIR 参与 NEOS 产品开发也是很自然的决定。事实证明,FLIR RS8500 高速中波红外热像仪是该应用的贴切解决方案。

“我们广泛研究了各种热像仪类型,但 FLIR RS8500 的图像质量、高速功能以及多种不同的集成和连接选项使其成为在 NEOS 中提高目标可见度的贴切解决方案,”Piras 解释说。

Nurjana Technologies 在北约地区的发射试验场设施和卓越试验中心演示了 NEOS 系统和 FLIR RS8500。这些演示不仅展示了 FLIR 热像仪令人印象深刻的清晰度和图像质量,并且证明其在云雾天气条件下比视觉相机更出色。

Nurjana-39.jpgNurjana-33.jpg

“有了 FLIR 热像仪,我们就能够克服恶劣的天气条件,通过清晰识别目标的热特征来提高目标可见度,并可在几乎任何天气条件下看到目标,”Piras 说。“我们很高兴有机会将性能如此强大的热像仪集成到我们的解决方案中。”

FLIR RS8500 的演示展示了热像仪令人印象深刻的清晰度和图像质量。

试验场应用

Nurjana Technologies 还重视利用 GenICam 协议直接集成的功能,这使得集成商和最终客户通过 Linux 控制摄像头系统变得更加容易。集成 FLIR 热像仪的 NEOS 系统是可定制的,适用于各种自动检测、分辨、识别和跟踪应用,包括投弹计分、溅落检测、弹着点预测以及导弹、射弹和火箭的精确跟踪。NEOS 的缩小版可用于民用领域的关键基础设施保护和监控等方面。

image1v3q8.png

FLIR RS8500 是一款继承了红外望远镜的高性能红外热像仪,安装在一个防风雨外壳中,为远距离跟踪和测量应用而设计。

由于 FLIR RS8500 是一款辐射测量型红外热像仪,其连续公制变焦镜头可提供每一帧的瞬时焦距和位置信息,该系统还可用于捕获目标数据,包括特征温度和表观温度测量。

相关文章

应用案例

太空拍摄:用热成像验证火箭完整性

Read more
Back to top