什么是 EO/IR?


EO/IR(电光/红外)系统是军事或执法用成像系统,配备可见光和红外传感器。由于 EO/IR 系统横跨可见光和红外光两个波段,因此在白天、夜晚和弱光条件下均能实现全面的态势感知。
EO/IR 系统的关键特点是远程成像的能力和图像的稳定。EO/IR 传感器通常安装在飞行器或车辆上,在海上使用,也可以手持,要求必须能够识别目标、跟踪移动目标,并在具有挑战性的环境条件下进行远距离威胁评估。
EO/IR 系统的常见应用包括空中国土安全、战斗、巡逻、监视、侦察以及搜救计划。FLIR 致力于开发 EO/IR 技术,帮助专业人士实现拯救生命和改善生计的使命。
FLIR Systems 率先推出了稳定的 EO/IR 系统,并且自 1990 年代以来,FLIR Systems 一直是远程 EO/IR 传感器领域的领导者。从第一个 SAFIRE 系统开始,FLIR 采用螺旋上升式开发战略进行投资,从而超越预期要求,确保客户能够随着技术的进步,在这个快速发展的领域轻松实现升级。
目前的 EO/IR 传感器包括 FLIR Star SAFIRE 系列万向架,具有用于精确瞄准的内部导航、MWIR 热成像、EO 彩色和微光相机等功能,以及多种激光有效载荷选项,以方便识别和提高安全性。EO/IR 技术也适合较小的有效载荷,包括传统无人机和FLIR Black Hornet,后者是一款可以放在手掌中的侦察无人机,可将实时视频和高清静止图像传回操作员,以提高其感知并降低对地面武装的风险。
点击此处查看链接,了解有关 FLIR 检测和国防解决方案的更多信息。