Flir 如何支持现代数据中心的每个关键阶段


在数据中心,正常运行时间不只是一项指标,更是核心产品。每一分钟的停机都意味着客户的收入损失、潜在的服务水平协议 (SLA) 违约,以及需要数年才能修复的声誉损害。运维团队需要在问题演变为故障前发现隐患,在故障发展为宕机前介入处置。
这就是早期探测如此重要的原因。关键电气和机械系统的热异常极少凭空出现。故障发生前,热量会先累积。部件损坏前,性能会先退化。系统停机前,冷却性能会先偏移。团队越早发现这些预警信号,就越有机会在故障演变为宕机前采取干预措施。

人员蹲在卡车后方的热成像画面
热像仪感知热量。黑暗、降雨、大雾或极端云层状况都不会影响其探测效果。将其与可大范围扫描并检测运动目标的雷达相结合,就构成了最初为核设施安保研发的双技术验证系统。

建筑外围的泛光灯无需常亮。只有当热像仪与雷达系统同时监测到值得关注的目标时,泛光灯才会开启。在此之前场地保持黑暗,这既有利于周边社区,也能降低能耗,更会让那些以为黑暗就能掩人耳目的入侵者倍感压力。
在场地部署任何安防产品之前,规划人员都需要了解场地布局、通行路径和覆盖限制。
Raven 站点规划工具基于直观的谷歌地图交互体验,提供专业级的安防站点规划功能,为这一关键规划阶段提供支持。通过对场地进行可视化建模,团队可在安装开始前识别潜在薄弱点、摸清通行规律,并放心地规划传感器布设方案。
Raven 可帮助设计人员在站点地图上直接模拟并布设各类核心安防技术设备,包括地面雷达、云台摄像机和多光谱固定摄像机。该工具可直观显示摄像机的探测范围与视场角,帮助团队验证覆盖效果、最大限度减少盲区,并平衡广域探测与定点核验的需求。
Raven 为周界安防项目提供以下支持:
Raven 让周界设计成为一套严谨、可复用的流程,确保雷达实现广域态势感知,热像仪布设位置可提供可靠验证,可见光摄像机则部署在最需要细节与场景信息的位置。
有相当多且越来越多的数据中心并未完全接入公用电网。在高需求地区,公用电网接入可能需要数年时间,在此期间,设施依靠发电机运行。Flir 热像仪与声像仪监测发电机组系统,捕捉故障发生前的征兆信号。

Flir Si2 系列声像仪检测局部放电 (PD)
正在发展的电气故障在产生其他现象之前,会先产生电阻热。热像仪可在安全工作距离外探测到该热量,无需佩戴个人防护装备 (PPE),也无需像传统近距离巡检那样花费半天时间做准备,更易满足 NFPA 70B 标准的要求。

有据可查的案例研究显示:在电气室监测场景中,Flir 设备相较竞品系统可提前 72 小时发现故障。
根据不同地区的法规要求,大型天然气发电机可能需要定期进行光学气体成像检测;美国的大型冷水机组则需遵守《AIM 法案》相关的年度检测要求。实际上,Flir 可同时应对这两方面需求:用光学气体成像技术检测泄漏,用自动化热像仪监测机械故障与过热问题。
Flir 可帮助运维人员在烟雾扩散或警报升级前,发现机柜过热、配电单元 (PDU) 性能退化、电缆热点及早期火灾风险。这使得热监测在机房白区环境中极具价值:在这些区域,早期干预可避免业务中断、设备损坏乃至更严重的后果。
Flir 能帮助远程运维人员区分真实隐患与干扰信号,让团队在派遣人员或升级问题前,对监测结果更有信心。

将热成像、可见光、雷达技术融合用于安防,将热成像、声成像、光学气体成像 (OGI) 技术结合用于运维,就能将零散的设备整合成一套统一、协同的智能系统,全方位保护设施安全。
周界安防稳固可靠。电气基础设施持续受监测。冷水机组合规运行。动力车间防患于未然。而您的运维团队始终掌握全局——误报更少,全工况探测能力更强,决策更迅速,且平台可随站点规模、风险等级和发展需求灵活扩容。