什么是 FLIR Nexus,为什么它很重要?

态势感知涉及了解给定的情况、收集相关信息、分析信息以及做出知情的决策,以应对任何潜在风险。

将其应用于边界安全时,常见的做法是采用强化边界的设计;但是一旦警报发生,很少有系统能够在潜在威胁继续发展的过程中提供持续监测和相关信息,以供操作员做出知情的决策。

因此,在传统的边界设计中,您会看到某种程度的、包含各种技术的入侵检测系统。FLIR 通常与客户合作设置虚拟屏障,在其中组合热成像和可见光相机,并搭配检测分析。这些系统可以共同提供有关边界人员或车辆的准确信息。

然而,发生边界入侵之后的活动才是决定安全团队应如何应对的关键。遗憾的是,我们看到安全系统设计在这方面存在差距,这可能最终意味着操作员没有完全的态势感知。

这就是 FLIR Nexus 大显身手的地方。Nexus 是一种专有通信协议,可弥合设备与系统之间的差距,确保更全面地了解安全边界外部和内部的环境。

创建检测系统的跟踪层,并提供完整的态势感知,需要系统集成商协调许多不同技术之间的通信。如果没有总体通信系统,这种类型的协调可能非常复杂,需要集成商设置一系列规则,首先识别目标,将其分类为威胁,定位物理位置,然后在目标移动时跟踪目标。这种潜在威胁不太可能只停留在单个传感器的视野中,因此集成商需要进一步协调不同传感器之间的通信,以在目标移动时保持连续跟踪。

通常,为了执行这种水平的态势感知,客户需要某种高级软件来收集由各种不同传感器呈现的地理数据,然后在目标移动时在传感器之间进行协调,以确保适当的交接。

Nexus Diagram.png

FLIR Nexus 允许边缘设备以服务器/客户端的形式通信,而无需中间软件或服务器,从而为客户提供外部空间所需的态势感知。与市场上的类似解决方案相比,不需要额外的软件或服务器,从而降低了拥有成本。FLIR Nexus 设备还简化了安装,因为所有边缘设备都能实时通信,无需在头端进行配置。

结合 FLIR 的相机分析功能进行检测时,这一整体安全系统可以在边缘识别、定位和跟踪目标。随着潜在威胁在场景中移动,支持 Nexus 的设备将地理数据传送到其他 Nexus 设备,并提供无缝交接以进行连续跟踪。这使操作员能够获得做出知情决策所需的相关信息,从而提供完整的态势感知。由于所有 FLIR 设备都有 ONVIF 驱动程序,因此所有视频信息都可以记录到任何 VMS 中。

Nexus 的另一个优点是,它允许客户使用更少的设备将覆盖范围扩展到大片区域。这大幅降低了提供完整态势感知的成本负担。

以商业建筑停车场为例,想要覆盖如此大的面积往往会面临许多挑战,例如夜间低能见度和基础设施极少。借助 FLIR 的 Nexus 传感器,我们只需三台设备即可从建筑物进行 180 度覆盖。两个平板雷达可以进行 180 度视野的检测,多光谱方位俯仰云台相机可以在白天和夜晚提供可见性。这些设备允许警报、调度和区域配置,因此通过三个设备,我们可以检测和跟踪在正常时间以外出现在区域中的任何潜在威胁。

FLIR_Line_Ironbow.png

Elara-DX-6xx-Rx90-NEXUS-Bundle.png

查看FLIR Nexus 组合,了解其如何提高边界安全性。

FLIR_Line_Ironbow.png

如今,在分析方面有很多选择。如果您想收到有关某种程度的检测通知,可能已经有现有的分析功能可以做到。但是,在边界安全方面,这些分析功能是否有助于保护您的环境,还是最终会产生令人讨厌的警报,从而降低整体解决方案的效率? FLIR 支持 Nexus 的设备帮助客户以更低的成本创建简化的解决方案,同时确保提供给操作员的信息不仅相关,而且准确无误。

Back to top