德国汉堡市借助热传感器来改善交通运行状况


该项目作为欧洲宏大的智慧城市项目之一,使得德国汉堡市有决心迎难而上,力争解决城市交通和可持续发展方面的挑战性难题。汉堡市坚信数字化交通可以优化城市车流动态数据的洞见。通过数据采集和数据分析,城市交通部门将有能力做出更明智的决策。FLIR红外热像仪组成的庞大网络将会输出全新的数据集。
汉堡是德国的第二大城市,也是德国北部的一个主要港口城市。由易北河连接至北海。该市迅速成为德国具创新性的智慧城市。汉堡市已经启动了60多个智慧城市项目,以应对城市交通和可持续发展方面的挑战性难题。
其中,尤其迫切地希望能解决城市交通中所存在的诸多问题。根据导航科技公司TomTom在2018年对德国城市所做的一项调查数据显示,汉堡市是德国交通拥堵的城市,甚至比柏林还要严重。该研究结果显示,2018年汉堡市的上班族在上下班途中遭遇堵车的路段占到其总路程的33%,这意味着如果驾车出行,平均每年会在交通堵塞上浪费掉113个小时。

FLIR热像仪能够对小客车、卡车以及行人加以区分。
汉堡政府当局相信,更好地了解城市交通动态可以缓解交通拥堵的状况。城市里哪里交通顺畅,哪里经常堵车?在哪里需要实施交通分流改道?以及道路施工会对路况造成怎样的影响?汉堡市交通部门希望借助此类交通数据来更好地预测路况,并能够及时做出更加明智的决策。
为此,汉堡市交通控制和基础设施的公共服务提供商HHVA订购了2000多台FLIR热成像传感器,用于监控车辆与自行车,到2021年完成在信号灯和路灯上的安装,从而满足该市对交通数据反馈的高标准要求。这些热像仪可以监测道路的畅通情况,帮助交通管控人员实时或及时调整信号灯。此外,海量的交通数据还能够帮助交通管理部门优化道路的长期规划,并且有助于缓解交通拥堵的状况。
FLIR传感器采集到的数据直接传输至汉堡市的城市数据平台,该平台基于云计算,可以让用户实时评估数据。汉堡市的交警就是该平台的用户,他们利用实时数据来优化交通信号灯的控制,并且还可以更快速地解决很多交通问题,例如异常拥堵或道路施工。
FLIR红外热像仪将分别用于两个独立的数据采集项目,这两个项目都将在城市数据平台上进行管理。大部分的热像仪将从全市大约420个十字路口采集机动车辆的通行数据。计划在每个十字路口安装多台热像仪,从而可以监测到各个通行方向的交通状况。
FLIR传感器能够采集交通数据,其中包括车流量、通行速度、道路使用情况、车辆行进间距和间隔时间、以及车辆类别(小客车、卡车以及自行车)。可以针对每个车道和每个车辆类别分别提供综合交通数据。所有这些信息将可以帮助交通管理部门提高路况预测的准确度,并模拟路况发展,从而改进道路车道的规划,例如增加或者减少车道数量,此外还能在停车场管理方面做出更加明智的决策,等等。

安装在45个路灯上的FLIR传感器将用于采集自行车流量数据,以推进汉堡全市范围内开展的自行车流量统计网络项目。
安装在45个路灯上的FLIR热像仪将用于采集自行车流量数据,以推进汉堡全市范围内开展的自行车流量统计网络项目。这些热像仪安装在市中心的各主要骑行线路、主要道口以及易北河的河流桥渡,该区域的交通由于叉道稀少而异常拥挤。
统计点应当设置在方便监测各影响因素的位置,这些影响因素包括天气状况、国定假日、大型活动、道路(建筑)施工,以及交通分流改道对自行车流量的影响。
市政官员表示,采用FLIR红外热像仪统计自行车流量,效率更高、成本更低。以往,通过地埋磁性探测指示环、光学传感器、甚至是人工计数的方式来统计自行车流量,而FLIR传感器可以安装在现有的照明设施上,从而实现全天候的自行车流量监测。

汉堡市内的十字路口已全面实现24小时全天候、所有天气条件下的密切监测。
汉堡市选择采用FLIR的ThermiCam 2,这是一款集成式热传感器和探测器,可用于检测车辆和自行车。FLIR的这款ThermiCam 2运行时无需任何可见光。它能够通过车辆和自行车释放的热能(热量)进行检测。因此,传感器能够从远距离处检测车辆和自行车,即使在照明条件较差、天气恶劣的情况下或者一片漆黑的夜晚也不受影响。这款热传感器不会受到阴影以及强烈阳光的影响,相比之下,普通的可见光相机则存在这方面的短板。热像仪可以在任何情况下都可以完成检测,这意味着汉堡市内的十字路口可以实现24小时全天候、任何情况下的密切监测。
另一项重大好处就是红外热像仪不会引发隐私权方面的问题,而这正是可见光相机的一项重大阻碍。尽管红外热像仪可以提供足够的细节来确定车辆类别(FLIR的这款ThermiCam 2采集了五类不同车辆的具体数据),但无法识别人脸或者车牌。
遍布汉堡市内的2000个红外热像仪将会帮助交通部门预测路况、减少拥堵,并在道路施工或交通分流改道时做出更加明智的决策。当然,缓解交通压力还有另一项益处。减少交通拥堵无疑会减少发动机的无用空转,这反过来又会改善城市的空气质量。
德国政府正式通过了清洁空气倡议,致力于改善德国城市未来十年的空气质量,并为此制定了严格的政策方针。FLIR传感器将可以帮助汉堡市以及德国达成这一目标。