FLIR Systems 推出用于地下公用设施库的红外内窥镜套件

新型 FLIR VS290-32 搭载双传感器、经电气安全等级认证的视频内窥镜,提升工业检查工作的安全性和效率

FLIR Systems,Inc.(NASDAQ: FLIR)近日宣布推出 FLIR VS290-32,这是一款红外与可见光视频内窥镜,集红外成像摄像头和可见光摄像头于一身,有效提升检测工作的安全性和效率,轻松实现对难以到达的地下公用设施库的检测工作。VS290-32 是工业级、经电气安全等级认证、功能灵活的双传感器视频内窥镜,搭载长达两米的可替换式摄像探头。

针对要求苛刻的使用环境的需要,VS290-32 经过多重安全等级认证,电气检测安全等级为 CAT IV 600 V 级,摄像探头和底座的防尘和防水等级分别为 IP67 级和 IP54 级。这款设备搭载 FLIR Systems 专利多波段动态成像 (MSX®) 技术(专利号:CN201380073584.9),该技术将把可见光场景细节叠加至全红外图像上,大幅提升图像清晰度,可为准确、安全地评估和鉴定潜在问题提供有效依据,从而防止发生停电和资产故障。借助小型探头和高亮 LED 工作灯,可以在黑暗环境中为多波段动态成像工作提供照明,包括人工孔盖下以及阁楼、暖通空调系统、机械内部等狭窄空间。

FLIR Systems 解决方案业务总经理 Rickard Lindvall 表示:“这款视频内窥镜搭载 MSX 技术,坚固耐用且经过电气安全等级认证,可大幅提升在发电厂、配电系统、制造设施等难以到达的狭小空间进行检测工作的便利性,对公共安全、建筑诊断等检测工作也是如此。”

VS290-32 标配一个 FLIR Lepton®红外传感器,提供热/冷颜色警报或等温线选项,可以在-10至400摄氏度的极宽温度范围内快速识别问题区域。该产品配有一个双位电池充电器和锂离子充电电池,充满电后可连续工作六个小时。 

Con Edison 配电工程部工程与分析组经理 Andrew Reid 表示:“安全是 Con Edison 的头等大事。借助这款新工具,我们的工作人员能安全、高效且有效地检查通风人工孔,找出潜在问题,无需卸下盖子,甚至不必进入设施当中。这可以减少工作人员所需体力和检测工作所需时间,助力数据采集工作,为持续性的基础设施规划和维护工作提供有效支撑。”

VS290-32 现已通过 FLIR 及 FLIR 授权分销商全球发售。有关 FLIR VS290-32的更多信息,请访问:www.flir.cn/VS290-32

 

-###-

关于菲力尔公司(FLIR Systems, Inc.)
菲力尔公司(FLIR Systems, Inc.)成立于1978年,是一家工业技术公司,专注于开发面向国防、工业和商业应用的智能传感解决方案。菲力尔(FLIR Systems)的愿景是成为“世界第六感”,创造技术,帮助专业人士做出更明智的决策,拯救生命、改善生活。如需了解更多信息,敬请访问 www.flir.cn并关注“菲力尔”官方微信号。

相关文章

产品新闻

新型 FLIR GF77 气体泄漏检测用红外热像仪系列,增多了可检测气体种类

Read more
产品新闻

FLIR宣布推出Si124声波成像仪

Read more
产品新闻

FLIR中国宣布众多新产品已集体上市!

Read more
Back to top