红外培训中心(ITC)

红外培训中心(ITC)是全球红外技术培训和认证提供者,通过ISO9001:2000质量管理标准的培训中心,提供大量着眼于应用的学习课程。应用场景涉及面广泛,包含机电系统、楼宇和屋顶应用、光学气体成像、加热炉检查、以及研发课程等等,应有尽有。ITC认证培训课程包括了全面的实验室动手实践和研讨会,旨在让学员参与其中,加入挑战!

ITC一级认证

一级红外成像培训针对红外热像仪的新用户,主要关注热像仪用于各类状态监控、可靠性维护和楼宇节能等应用。完成所有培训课程要求和热成像实地作业的学员将收到ITC一级证书,适合毫无经验的学员。ITC一级课程分为线上和线下两种类型。

学习目标:下载手册“获得认证的十大理由”

  • 了解有关红外热成像的基础知识
  • 在不同场景使用红外热像仪的方法
  • 如何判断现场的测量状况
  • 识别故障点的技巧

ITC一级线下认证课程设计

为期五天的课程,课程安排重点在实训阶段,会简要介绍热成像的基本原理,您即可进入实训阶段。课程包含各种练习,讲师对热图、草图和简要图标进行分析,以描述性的方式对理论部分进行阐述。

理论部分

现场使用红外热像仪,以及辨别和解读热图像的基础知识。

实训部分

课程的重点部分将放在红外测量技巧上,以及发射率和反射表象温度对测量结果的影响上。我们会安排您对实际设备进行测量,您将了解到如何、何时使用定性和定量测量的热成像技术。

考试

单项选择题和热图分析题,合格即可获得ITC一级证书。

ITC一级线上认证课程设计

ITC一级线上认证课程通过微软Teams的线上会议进行实时交互式指导,所有在线课程均由专业的ITC讲师实时授课,学员们通过现场演示、小组讨论和问答环节参与其中。

ITC一级线上课程介绍     ITC二级线上课程介绍 

  • 培训时间为4天,证书有效期4年。
  • 相比线下课程,线上课程几乎消除了所有二次成本(旅行、酒店、膳食、员工停机时间),为工作时间不那么充裕,急需获得ITC证书的同学所设计。
  • 在培训完成当天,若通过最终考试和实践考试,则可立即由ITC全球培训官网自动生成电子档证书供大家下载使用。
注:参加报名的同学需要在培训电脑上安装Google Chrome浏览器(用户考试答题),和微软Teams软件

2026 ITC红外培训课程安排

课程日期 地点 课程 注释
01/26 - 01/29 上海 线上一级 ASNT 标准
03/23 - 03/27 上海 线下一级 ISO 标准
05/11 - 05/15 上海 线下一级 ISO 标准
06/08 - 06/11 上海 线上一级 ASNT 标准
07/13 - 07/17 上海 线下一级 ISO 标准
08/24 - 08/28 上海 线下一级 ISO 标准
10/19 - 10/22 上海 线上一级 ASNT 标准
11/16 - 11/20 上海 线下一级 ISO 标准
12/14 - 12/17 上海 线上二级 ASNT 标准

除以上培训时间节点外,我们欢迎全国各地的培训

需求,只要学员数量满足15人,并且不和以上时间

表相冲突即可开课。

报名方式

欢迎咨询我们的热像师专业导师孙老师:

手机: 137-6420-6182

电话:021 5169 7628 315分机

也可以拨打FLIR

电话:021-5169 7628  213 分机 胡小姐

电邮: info@flir.cn

或关注菲力尔官方微信号左下角关于FLIR”—“ITC课程

或直接填写右侧报名表单

2026年ITC课程报名及咨询表 (一级)

Optin

提交表单表明您同意菲力尔的隐私政策Cookie策略

ITC红外培训中心是全球最大的红外培训机构。在全球的电力,建筑,工业用电,机械,石油炼化,气体检测方向已经形成了红外检测行业的唯一检测标准。

事实上ITC的理论与实践知识适用于所有的被动红外检测热像仪。我们鼓励同学携带不同型号甚至不同品牌的热像仪加入到我们的课堂当中。在培训期间,我们也欢迎同学携带不同测温逻辑的测温设备,例如:热电偶、水银或酒精温度计。以此来感知和深入学习:不同测温原理所造成误差的底层逻辑在哪。

线下ITC培训的学员需要自理差旅和食宿的费用,课程培训费用包括5天的线下培训,以及相应的课程教材、实验教具和FLIR热像仪的使用,接受认证考试以及享用茶歇和午餐。在完成红外培训课程并成功通过考试后,学员方可获得ITC国际认证证书。同时,线上的培训收费标准为9850元/人;线下的培训收费标准为13850元/人。

ITC培训的ASNT标准线上培训证书,其有效期为4年,而ISO标准的线下培训证书,其有效期为5年。若有续证要求,则需要在证书到期之前,提前1-2个月联系孙老师进行续证流程。如若超出有效期,需要尽快联系ITC咨询。

培训标准不同,线上培训遵循的是美国无损检测标准ASNT的ITC培训模块,培训周期为4天,其证书有效期为4年。培训在周四上午进行在线考试。

线下培训沿用的是欧洲地区和中国地区历史较悠久,含金量也较高的ISO培训标准,培训周期为4天,其证书有效期为5年。培训在周五上午进行在线考试。

(注:线上培训和线下培训都是采用ITC最新的全中文官网进行在线考试,分为实践操作环节部分和最终考试环节部分。其中最终考试环节满分100分,及格通过分为:76分。)

在线培训主要还是通过微软Teams软件进行全程直播,因为伴随着大量的实验环节,以及和同学的交互环节,因此要求实时性高,参与感强。因此,录播远远无法达到ITC培训的标准要求。仅有少许ppt中的录像片段会在培训过程中录播。

ITC考试的题库均为滚动题库,为了保证培训的质量一级培训老师的侧面考核,各地区的ITC老师均无法看到题库试题。但是在在线考试模拟题库中,我们给同学安排了图文并茂的模拟考试题型。方便同学考前的复习和了解在线答题系统。

我个人认为,如果同学时间充裕,还是推荐大家来上线下的ISO标准培训。因为ISO在欧洲和中国地区已经广泛沿用至今,有着较高的含金量。侧重理论结合实践。多出来的一天培训内容会有足够多的机会让同学使用FLIR的热像仪及对应的工业测温软件和科研套件,使用ITC专用的培训教具做各类红外模拟实验,针对前3天的培训内容帮助同学进行有效的梳理和改进原有的使用习惯。

但对于时间和差旅费用不太充裕的同学,建议参加我们在线的ASNT标准ITC课程。我们中国地区的ANST标准ITC培训是亚太区紧跟美国ASNT标准ITC培训的国家。这是一个更灵活的选项。让更多想参加但条件不充裕的同学都有机会参加我们FLIR的ITC课程。

目前ITC的培训无论是线上的ASNT标准,还是线下ISO标准都统一采用了网络无纸化考试和证书下载。从2024年开始的电子版证书更方便同学随时的在线查询和下载功能,也更方便同学未来的再学习和续证流程。

在2024年3月以后,所有获取ITC证书的同学,无论是ISO或者ASNT标准的证书,都可以在ITC全球官网查询其有效日期并下载证书。而在2024年3月以前参加培训并获得纸质ISO证书的同学,请保留好纸质证书原件或者电子扫描件。证书的发证日期、证书编号以及同学姓名告知我这里,就可以电话查询获取证书信息。到期续证后老纸质证书都会最终转换成新版电子档证书。望同学保留好证书原件或扫描件。