检测 • 预防 • 保护
智能交通系统
通过将视觉和热成像与机器学习检测技术相结合,我们精确设计和性能可靠的 AI 交通摄像头正在保护人们,并控制城镇和世界各地高速公路上的交通流量。

TrafiCam AI 旨在可靠地检测道路用户并进行分类,作为用于复杂城市环境中监控交通的智能高清可见光传感器。

TrafiSense AI 采用基于 25 年以上交通检测和一流热成像的 AI 算法,提供持续的视觉和数据收集,使城市更安全、更高效。

我们的 AI 驱动型 ITS 的性能在信号控制和事件检测方面优于传统传感器。

我们的智能交通系统可保证道路交通的安全。
我们的智能交通系统 30 多年来一直从全球城市的交叉路口收集实时数据。
凭借这一最大的大数据集来为我们的机器学习技术提供信息,我们可以一致、准确地检测、识别和分类道路使用者——从行人到汽车再到摩托车。这种数据驱动的情报正在帮助城市规划者了解道路使用者如何感知和应对危险,使他们能够开发安全、可持续的未来智慧城市。
了解 AI 和深度学习如何改善交通检测和数据收集


我们的 TrafiCam 和 ThermiCam ITS 相机便于安装、维护简单且经久耐用。利用现有的交通管理布线并通过电力线技术与宽带连接,我们的相机可以快速设置并投入运行,使安装人员能够在全市推广之前演示概念验证。

AI 系列 TrafiCam 和 TrafiSense 易于安装和维护。