Flir 公司历史
遵循将红外从货车带到手持式联网相机的工程设计。从 AGA 首款商用扫描器到当今的 iXX 工作流程相机。检测器、光学器件和工作流程的历史,使不可见热可测量且有用。
替代文本:Flir 60-Year时间表:AGA 商用扫描仪 (1965)、电池供电型扫描仪 (1973)、双波长模拟记录 (1978)、LWIR 进度 (1980s)、斯特林制冷型 FPA(1980s 后期)、兼容电视的红外 (1975)、摄像机式 FPA (1995)、第一台非制冷型 LWIR 微测辐射辐射计相机 (1997)、E 系列 (2002)、光学气体成像 (2006–2007)、MSX® (2012)、Teledyne 采集 (2021)、iXX 工作流程相机 (2025)。
红外热像仪设计、制造和营销领域的全球领导者

1978 年作为 Flir Systems 成立,旨在率先开发用于机载应用的高性能、低成本红外(热成像)成像系统。热成像系统检测由所有人、物体和材料辐射的红外能量(热量)。红外相机使操作人员能够在漆黑环境、恶劣天气中,透过烟、雾等空气污染物看清人和物体。
20 世纪 80 年代末,Flir 开始利用其在红外成像技术方面的经验,为各种商业应用开发手持式和实验室系统,这些应用不仅需要卓越的图像质量,还需要检测和测量温差的能力。随着 1990 年从 Hughes Aircraft Co. 收购工业红外成像集团,这一努力加速。
1998 年收购 Agema(瑞典),1999 年年中收购 Inframetrics(马萨诸塞州波士顿),为 Flir 工程团队和销售与支持基础设施提供了帮助,从而加速了 Flir 在商业热成像市场的成功。Agema和Inframetrics共代表超过60年的重大红外相机发展与热成像应用专业知识。Agema于1965年开发出首款商用红外扫描仪,专为电力线检测而设计,1973年开发出首款电池供电的便携式红外扫描仪,1978年开发出首款能够为研发市场进行实时模拟记录的双波长系统,以及首款非制冷型红外相机Agenma 570和1997。Inframetrics 也是商用红外相机和热成像训练的先驱,于 1975 年开发了第一款兼容电视的红外系统,并于 1995 年开发了第一款功能齐全的摄像机式焦平面阵列 (FPA) 红外相机。
2003 年,Flir 收购了 Indigo Systems,后者是一系列红外成像产品的领先开发商和供应商,包括制冷型和非制冷型红外探测器、相机内核和成品相机。
从那时起,Flir 就投资了众多相邻市场、技术和产品,以扩展其传感器解决方案组合,以及为更广泛的客户提供服务的能力。这些投资实现了收益和销量的显著增长,这有助于降低成本,进而降低最终用户购置产品的价格。这导致了客户的急剧增加,以及全球对热成像、可见光成像和声学技术能力的认识提高。
Flir 于 2021 年被 Teledyne Technologies 收购,是一家 Teledyne 品牌,在全球多个地点运营,拥有 3,000 多名员工。
重要日期
如何开始
1965 年 — AGA 开发出首款用于电力线检测的商业红外扫描仪,将热成像技术从实验室带到现场。
1973 年 — 首款电池供电的便携式扫描仪;移动性扩展了检测范围,超出了固定设置范围。
1975 年 — Inframetrics 推出首款兼容电视的红外系统,简化了图像审查和培训。
1978 年 — 双波长系统可实现研发和复杂材料分析的实时模拟记录。
现场工程(20 世纪 70 年代至 80 年代)
20 世纪 80 年代 — 长波 (LWIR) 的进步减少了户外测量的太阳反射问题;辐射测量(远距离温度)在更多目标上变得切实可行。
20 世纪 80 年代末 — 与液氮工作流程相比,涡旋冷却中波 (MWIR) 焦平面阵列 (FPA) 提高了灵敏度和速度。
从制冷型到非制冷型(20 世纪 90 年代)
1995 年 — Inframetrics 推出功能齐全的摄像机式 FPA 相机,以便携式形式提供更高的性能。
1997 年 — Agema 570:首款非制冷型长波微测辐射热计相机。去除制冷剂可缩小尺寸、延长正常运行时间,并使手持式热成像技术在规模上实用。
1998–1999 年 — Flir 收购 Agema(瑞典)和 Inframetrics(波士顿),结合数十年的检测器和热成像专业知识。
探测器、秤和新应用 (2000s)
2002 年 — Flir E 系列首次亮相:一个有助于降低成本和采用率的现代平台。
2003 年 — Flir 收购 Indigo Systems,加强制冷型和非制冷型探测器设计和供应(探测器、核心、成品相机)。
2006–2007 年 — 光学气体成像 (OGI) 相机可视化逃逸的 VOC(例如甲烷)和 SF6,从而实现更快的泄漏检测和安全增益。
清晰度和连通性(2010 年代)
2012 年 — MSX®(多光谱动态成像)将清晰的视觉边缘叠加到热数据上,使标签和组件与热特征保持清晰,从而提高文档质量。
2010 年代 — 集成 Wi-Fi 和应用程序工作流开始在没有 SD 卡的情况下移动图像和注释;相机到云的报告形成。
工作流程,而不仅仅是图像(2020s)
2021 年 — Flir 加入 Teledyne Technologies,拓展传感和软件领域的资源。
2025 年 — iXX 系列发布:手机熟悉的 UI、引导捕获、检测点记录的资产/负载/环境,以及自动相机到云同步。报告在后台汇编 — 在技术人员离开现场之前即可做出决定。
为什么这些里程碑很重要
- 制冷型 FPA → 灵敏度和速度:对要求苛刻的目标和快速瞬变至关重要。
- 非制冷型 LWIR 微测辐射热计 → 访问和缩放:无制冷剂,外形更小,运行时间更长。
- 辐射成像 → 您可以信赖的测量:温度与环境,而不仅仅是图片。
- MSX® → 文档清晰度:您看到的部分是您报告的部分。
相机到云 → 更快做出决策:证据在有用的情况下移动。 - iXX → 专家级,第一天:工作流程已嵌入;该工具感觉很熟悉。