Infrared Guided Measurement

From the world leader in thermal technology, FLIR tools enhanced with IGM give you the power of thermal imaging to quickly identify the precise location of potential problems. With IGM, identifying failing components early allows you to work faster, work smarter, and get to the next job.

工作更快,工作更智能

Flir 红外引导测量技术 (IGMΔ)

作为热技术领域的全球领导者,采用 IGM 增强的 Flir 产品为您提供热成像的强大功能,以快速识别潜在问题的精确位置。无论是寻找指示潜在磨损和故障的热点,还是指示水分积聚和空气泄漏的冷点,IGM 都将帮助您快速发现问题,以便您修复问题并继续工作。

使用 Flir IGM 检测无法检测的物体并预测无法预测的物体。

什么是IGM红外成像引导测量技术?

红外引导测量 (IGM) 利用 Flir Lepton® 热成像传感器的强大功能,向您显示整个目标的温差,引导您精确定位需要进一步测试或调查的潜在问题。

离开IGM的作业只能凭借臆测

如果您能够安全地识别高压电气柜中问题的精确位置,该怎么办? 或者墙后面? 地板下 或者天花板上的湿度问题,需要怎么做? 我们的 Flir IGM 热技术旨在节省您的时间,让您保持工作,而不是猜测。不仅如此,它还能让您远离潜在的危险情况,知道如何有序地开展作业!
DM286_High voltage_1130.jpg

快捷工作,迅捷行动

借助配备IGM红外成像引导测量技术的FLIR工具,让工作更安全、更高效。而不需要臆测电气问题的位置,IGM能够明确指出具有潜在问题的电线或保险丝的精确位置。让您更快找到问题,高效处理问题,提升公信力。
igm-workFaster-actFaster.jpg

让工作多一点智慧,少一点难度。

时间就是金钱,使用 Flir 的 IGM 工具,您可以快速扫描工作区域、发现问题并开始工作。识别泄漏的管道或气流不通的寄存器问题将变得非常简单。
igm-workSmarter-notHarder.jpg

类别

Categories listing

@teaser.Title

Flir CM276

Clamp Meter and Thermal Imaging Camera with Meterlink®

@teaser.Title

Flir DM286

Industrial Thermal Imaging Multimeter with IGM™

@teaser.Title

Flir MR265

Moisture Meter and Thermal Imager with MSX®

@teaser.Title

Flir MR277

Building Inspection System with Moisture Hygrometer & MSX® IR Camera

@teaser.Title

Flir TG165-X

MSX® Thermal Camera

Fast Shipping
@teaser.Title

Flir TG268

24:1 Spot IR Thermal Imaging Camera with Bullseye Laser and Type K Thermocouple

@teaser.Title

Flir TG298

30:1 High Temperature Spot IR Thermal Imaging Camera with Bullseye Laser

@teaser.Title

Flir MR176

IGM™ Moisture Meter with Replaceable Hygrometer

@teaser.Title

Flir MR160

IGM™ Moisture Meter