用 FLIR ONE® Edge Pro 发现能量泄漏,节省电费

这个冬天您会因为能量泄漏而遭受损失吗? 无论是家庭还是小企业的取暖,空气泄漏或隔热不良而造成的浪费可能高达每月总能源费用的一半。并且,随着能源价格的上涨,电费和天然气账单的升高可能令人难以承受。

造成泄漏的原因是什么,如何找到这些原因?

漏气的内在问题在于肉眼无法发现。同时,隔热不足和隔热“漏洞”(隔热完全缺失的地方)往往十分隐蔽。幸运的是,漏气和隔热不良会产生冷点;当存在温差时,我们就有机会通过红外热像仪找到它。

iPhone-FLIR-One-Edge-600x625.png让我们来了解一下 FLIR ONE Edge Pro。该热像仪智能手机附件可检测红外光,然后将其显示为辐射图像。换句话说:它能检测到冷和热,并生成一张嵌入温度读数的照片。

FLIR ONE Edge Pro 无需大量培训即可直接使用,因此对于想要检查其所在空间的能量损失来源的租户、房主和小企业主来说,是一个不错的选择。

Edge Pro 与类似的智能手机热像仪附件不同,它采用无线连接,与 iOS 和 Android 设备均可搭配使用。热图像清晰且便于解读,这要归功于一种称为多波段动态成像 (MSX®) 的 FLIR 专利图像处理技术(专利号:CN201380073584.9)。该附件还采用了低成本的设计,并且经久耐用,这意味着您可以减轻安装费用的压力,并在未来很长时间继续节省资金。

我从哪里开始入手?

将 Edge Pro 无线连接到智能设备后,您可以从常见的漏气处开始:门窗。无论是安装错误、隔绝不良,还是陈旧和故障,门窗的边缘附近都可能会泄漏大量空气。如果您在室外空气比室内空气更冷时进行这样的检查,应该很容易观察到泄漏门窗周围的温差。如果您使用的是 FLIR ONE Edge pro 的标准调色板(称为“铁色”),冷区将显示紫色,而较温暖的区域则显示为黄色和橙色。

FLIR_EDGE_deck door leak.jpg

请记住:玻璃隔热,而金属不隔热。如果您的窗户或门上有金属框架,自然会比玻璃更冷。相反,看看门窗周围的墙壁是否也较冷。这说明冷空气正在从框架处渗入房间。

FLIR_EDGE_window leaks.jpg

在您继续对空间进行检测时,应检查烟囱、阁楼门和墙壁通风口周围是否存在空气泄漏。这些泄漏都可以由您自己通过低成本的密封条产品解决。

接下来,用热像仪检查外墙和角落。如果立柱之间的隔热不足或缺失,则与其他隔热良好的部分相比,这部分墙壁会显得较冷。隔热问题可能需要专业人员来解决,但从长远来看,这样做更省钱,并可以让您的家更舒适。

FLIR_entry_leak.jpg

对于采用地板供暖系统的用户,FLIR ONE Edge Pro 是验证设备是否正常工作的合适工具。在地板辐射采暖系统中,由安装在地板下面的热水管或电线供暖。然而,该系统有几处地方可能会出现故障:地板网格的制作问题、管道铺设方式问题、电线故障,或者管道送水泵的效率低下。如果地板辐射采暖不能有效工作,应该能通过 FLIR ONE Edge Pro 看到。

FLIR ONE Edge_heated floors.jpg

在泄漏问题解决后,下一步该怎么办?

FLIR ONE Edge Pro 这种小型热像仪的优点在于,除了发现能量泄漏以外,您还可以用它来干很多事情。这款坚固耐用的小型热像仪还可以帮助您发现过热的保险丝、墙壁或天花板中的水分积聚(看起来较冷),甚至是隐藏在墙壁中的害虫(看起来较热)。

更不用说还有和住宅相关的其他意想不到但很有帮助的用途了,比如检查电子设备的电源连接是否松动,在黑暗中寻找狗狗等等!

您越早开始采取措施防止看不见的能量泄漏,省的钱就越多。点击此处了解 FLIR ONE 系列的整个产品线。您还可以找到 FLIR ONE 应用程序的链接,从而在您的智能设备上使用 Edge Pro,并且可以找到其他应用程序来帮助您了解如何检查住宅、汽车等地方。

相关文章

选择相机

红外测温仪和热像仪有什么区别?

Read more
Back to top