如何使用热像仪为红耳龟及其他海龟和淡水龟找到最佳晒背灯距离和水温

通过精确控制晒背区和水温,让您的红耳龟、海龟或淡水龟茁壮成长。了解如何使用 FLIR ONE Edge Pro 等热像仪,对您的爬宠栖息环境进行准确的温度测量——不再凭感觉!

说实话,如果您养了红耳龟、水龟、陆龟或其他任何冷血爬行动物,您很可能曾为它们的晒背区是太热、太冷还是完全不合适而焦虑过。我也经历过这样的情况。这是 Raphael,我的红耳龟(没错,是以忍者神龟的名字命名的,不要吐槽我)。

Red-Eared-Slider-Basking-Turtle_1200x628.jpg
Raphael 是一只红耳龟“忍者神龟”。

我想确保它的晒背点“刚刚好”,而不是那种“看似没问题,其实已经糟糕透了”的状态。

This-is-fine-meme_1200x576.jpg
K.C. Green

这时候,FLIR ONE Edge Pro 就派上用场了。这款热像仪可以显示实际的温度读数,这意味着您不再需要猜测乌龟的加热灯是否合适。而且由于水温和晒背温度同样重要,我还用它检测 Raphael 的喂食水槽,以确保水温保持在理想范围。

在本指南中,我将向您详细展示如何使用热像仪来调节最佳晒背灯距离和水温,让您的宠物龟拥有最佳生活状态。

为什么晒背温度和水温对龟类很重要

大多数爬行动物都是外温动物,这意味着它们依靠外部热源来调节体温。合适的晒背灯距离可确保您的宠物龟获得足够的热量而不会过热,同时,维持适宜的水温有助于消化、新陈代谢和整体健康。

如果晒背区温度过低,您的爬宠可能会变得活动迟缓、精神萎靡并拒绝进食。如果温度太高,则可能导致脱水和应激。正因如此,准确测量晒背区温度和水温至关重要。

理想温度范围:

  • 晒台温度:29°C 至 35°C
  • 水温:
    • 幼龟和亚成龟:25°C 至 28°C
    • 成龟:24°C 至 27°C

晒背灯应该离多远?

根据灯泡瓦数对应的晒背灯距离:

  • 75 W 灯泡:25 至 30 厘米
  • 100 W 灯泡:30 至 36 厘米
  • 150 W 灯泡:36 至 46 厘米

为了准确测量晒背温度和水温,以下是使用 FLIR ONE Edge Pro 热像仪进行精确热量控制的方法。

您需要的设备

Turtle-Basking-light-red-eared-slider.jpeg

在开始设置之前,以下是我用来确保红耳龟 Raphael 获得理想晒背温度和水温所使用的设备:


晒背区:

Turtle-FLIR-One-Edge-Pro-thermal.jpeg

  • FLIR ONE Edge Pro——能提供准确温度读数的热像仪。(再也不用猜了!)
  • 100W 汞蒸气 D3 晒背灯,带 UV-A、UV-B 和 IR——因为光有热量还不够,UVB 对钙吸收和龟壳健康至关重要
  • 可调灯具支架——有效引导热量,让 Raphael 受热均匀
  • 晒背灯可调支架——我用可调支架来升降灯具,直到晒背区达到理想温度。这让精细调节变得轻松多了。

水温:

FLIR-Turtle-Tank-Water-temperature_1200x628.jpg

现在,让我说明一下 Raphael 的生活习惯:它从来都不喜欢固定的水缸环境。相反,它在缸外和我们一起生活,只有在需要进食、洗澡或进行其他“乌龟活动”时才会使用水缸(它每次使用后,我都会清洗水缸)。它甚至会向我们示意什么时候想进去,什么时候想出来。

正因如此,我不用水加热器,但仍然会监测水温,将其保持在 24°C 到 27°C 的安全范围内。如果水太冷,它就不想进食;如果水太热,则会导致应激。

  • FLIR ONE Edge Pro(又是它!) 没错,我也用它来测水温。只需将其对准水面或水下的物体(比如一块石头)即可。
  • 磨壳器——龟会蜕壳(龟壳外层),磨壳器可以帮助它自然地蹭掉旧层。而且,它保护了我的家具;在买这个之前,它一直把我的家具当做专用磨壳器。

分步指南:测量龟的晒背温度和水温

Turtle-FLIR-thermal-camera-basking.jpeg

步骤 1:设置龟的晒背区

1. 将晒背灯直接放在晒台正上方

2. 使用爬宠专用加热灯泡(瓦数取决于需要的设置)

3. 调整高度,使晒背区受热均匀

4. 保持晒台干燥,以获得更准确的读数

专业提示:UVB 灯泡对龟壳健康也至关重要,所以请确保您的龟同时获得热量和 UVB 照射。

步骤 2:连接并校准 FLIR ONE Edge Pro

1. 打开 FLIR Edge One 并将其连接至您的智能手机。
2. 等待其完成校准以确保测温准确。
3. 将发射率设置为 0.95,这对龟壳或干燥的晒背区等有机表面来说是理想值。

步骤 3:测量晒背区温度

1. 将 FLIR Edge One 放在距离晒台 15-30 厘米的位置。
2. 将它对准乌龟停留的位置。
3. 查看温度读数:

  • 太低 (<29°C)? 降低灯的高度或使用更高功率的灯泡。
  • 太高 (>35°C)? 抬高灯的高度或换用瓦数更低的灯泡。

📏 晒背灯距离指南:

  • 75W 灯泡:距晒台约 25 至 30 厘米
  • 100W 灯泡:距晒台约 30 至 36 厘米
  • 150W 灯泡:距晒台约 36 至 46 厘米

💡 如果您的乌龟躲避晒背区,请检查是否有冷点或热点。FLIR Edge One 可以显示热量分布不均的情况,从而帮您调整灯的位置,以获得更好的覆盖效果。

步骤 4:检查水温

水温与晒背温度同样重要。如果水太冷,您的宠物龟无法正常消化食物。如果水太热,则可能导致应激和细菌滋生。

以下是使用 FLIR Edge One 检查水温的方法:

1️⃣ 将热像仪对准水面。
2️⃣ 查看读数:

  • 理想范围:24°C 至 27°C
  • 太冷 (<24°C)? 使用潜水加热器。
  • 太热 (>27°C)? 避免阳光直射水缸,或使用风扇冷却。

🐢 对于像 Raphael 这样的乌龟:我还会在喂食前检查喂食水槽的温度,因为乌龟在温水中消化最佳。

步骤 5:观察您的乌龟并根据需要调整

即使温度读数理想,乌龟的行为才是最终判断依据:

✅ 设置正确的表现:

  • 规律晒背,但不过度。
  • 规律进食。
  • 活跃且警觉。

❌ 有问题的表现:

  • 躲避晒背区 = 太热。
  • 总待在水里或躲着 = 太冷。
  • 晒背时张嘴呼吸 = 过热。

调整热源,直到乌龟感到舒适。

能否将热像仪用于其他爬行动物?

尽管我只对 Raphael 使用过这个方法,但同样的技术也适用于其他爬行动物,比如:

🦎 鬃狮蜥、鬣蜥 - 它们的晒背区温度应该在 35°C 到 43°C 左右。热像仪可以确保它们不会太热或太冷。

🐍 蛇 - 加热垫可能存在热点。FLIR Edge One 有助于检查饲养箱内的温度不均。

🐢 陆龟 - 和水龟一样,它们需要温暖的晒背区和凉爽的休息区。

如果您的宠物依靠热量生存,热像仪可以帮助您精准控制温度。

总结:精准 = 快乐的乌龟

无论您养的是红耳龟、淡水龟或是其他海龟,使用热像仪都能消除温度控制中的不确定性。

✅ 晒背温度? 科学测量。
✅ 水温? 恰到好处。
✅ 快乐的乌龟? 毫无疑问。

如果您想为乌龟打造理想的栖息环境,FLIR 热像仪能帮您做到简单又准确。所以,现在就去检查一下您的设置吧,尽可能为您的龟提供最佳环境!

相关文章

应用案例

FLIR和世界野生动物基金会联手寻找草原“蒙面土匪”

Read more
Back to top